Nowości

Trzy nowe chwytacze worków do robotów
Firma Piab oferuje szeroką gamę narzędzi krańcowych do ramion robotów (EOAT, End Of Arm Tooling) do przemysłowych operacji paletyzacji i depaletyzacji wykonywanych za pomocą robotów. Narzędzia te są już dostępne w naszej witrynie internetowej.

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor
Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems
Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

Making piCOBOT® even more collaborative
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Mistrz zmian transportu próżniowego Piab
Uczenie maszynowe w nowym, unikalnym systemie piFLOW®p SMART przenosi transport próżniowy na nowy poziom.

Nowoczesne rozwiązania EOAT dla branży tworzyw sztucznych
Chwytaki próżniowe firmy Piab zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o wyjmowaniu plastikowych elementów z form.

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 65 mm do linii przyssawek mieszków
Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 65 mm.

Mistrz zmian
Zmiana przenoszonego materiału w ciągu 10 minut zamiast 1 godziny. piFLOW®p SMART oferuje sześciokrotnie szybszą zmianę.

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 90 mm do linii przyssawek mieszków
Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 90 mm.

Wysoce wydajne chwytaki do paletyzacji worków
Firma Piab wprowadza pierwszej generacji narzędzia do paletyzacji szerokiej gamy produktów o masie do 25 kg i 50 kg.

Firma Piab dodaje nowe rozmiary do linii przyssawek mieszków
Dodatkowe rozmiary, więcej funkcji w dodatkowych mocowaniach oraz całą linię przyssawek mieszków zawarto w konfiguratorze online.

Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy
piSOFTGRIP® - Ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i trudnych do uchwycenia przedmiotów.

Bezpieczeństwo dzięki nowej generacji urządzeń Piab to mądry wybór
Transoptory użyte w wyrzutnikach próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa obsługi.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.