- News
- A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg
A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg

Embora os microaditivos sejam uma parte importante da alimentação dos animais domésticos e de fazenda atualmente, sua quantidade variável por receita representa um desafio na automação da transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistemas Conberg, na Polônia, desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.
Microaditivos como por exemplo, enzimas, vitaminas ou minerais têm um papel cada vez mais importante na nutrição animal. Dependendo da substância e das receitas, eles são adicionados em quantidades que variam entre de menos de cem gramas a dez quilogramas. Essa grande diferença além de um nível de tolerância de meio percentual de perda durante a transferência, torna a automação do processo extremamente difícil.
Confiando na experiência da Piab, o integrador de sistemas Conberg de Nowy Sącz na Polônia instalou com sucesso um sistema de transporte a vácuo com base no piFLOW®f em um produtor de ração animal. Além do objetivo de acelerar e agilizar esse processo, a ergonomia teve um papel importante. Anteriormente, o misturador tinha que ser carregado manualmente, exigindo que sacos de ingredientes fossem carregados até o nível do misturador oito metros acima do piso térreo e esvaziados nele. Assim, também o projeto de automação precisou superar esses oito metros de altura a partir da estação de alimentação até o misturador.
Adrian Rolka, gerente de construção na Conberg, explica o sistema instalado: ”No térreo, instalamos uma estação de alimentação com 10 containers. Os containers são preenchidos manualmente com as respectivas dosagens de cada microaditivo necessário para a receita da ração animal a ser produzida. Cada microaditivo é transportado um por um da estação de alimentação até o misturador. Para atender o nível de tolerância estrito, o processo de transporte começa com a menor dosagem normalmente pesando menos de 100 gramas. Depois, continua a sequência de forma ascendente até o maior lote de até 10 kg ter sido transportado até o misturador. Essa ordem garante que a porção máxima possível das menores substâncias dosadas seja transportada através do sistema e chegue ao misturador. Como todos os ingredientes são usados na mesma receita, a limpeza entre o transporte de diferentes substâncias não é necessária – fazendo o transporte por ordem de peso uma solução adequada.”
Para o uso ideal do espaço e confiabilidade do processo, o transportador piFLOW®f é instalado no topo do misturador, oito metros acima. “Este projeto permitiu a instalação com uma distância de transporte razoável suportando um processo eficiente que também deixa espaço para a instalação de outra linha de transporte necessária. Isso também nos permitiu atender todas as regulamentações ao mesmo tempo em que conseguíamos um fácil fluxo de material” disse Adrian Rolka.
Uma válvula borboleta entre cada container e a mangueira suga os microaditivos da respectiva unidade. Junto com a bomba a vácuo COAX®, potente e energeticamente eficiente da Piab, ela garante um nível de velocidade que mantém a tubulação limpa, reduzindo ainda mais a perda de substâncias no processo.
“Graças à nossa experiência com os transportadores a vácuo da Piab de outros projetos e à assistência profissional dos especialistas locais da Piab, fomos capazes de desenvolver uma solução ideal para nossos clientes que não apenas acelera o processo, mas também remove tarefas não ergonômicas de seus funcionários,” resume Joanna Zielińska -Pałka, Gerente Executivo da Conberg a cooperação com a Piab.
O transportador piFLOW®f é amplamente usado nas indústrias onde a qualidade alimentícia é necessária. Ele é usado com uma alternativa aos transportadores mecânicos, especialmente quando é necessário um transporte sem poeira em um sistema fechado ou com pouca necessidade de manutenção.
Tadeusz Fobke, Gerente de Produto de Transporte a vácuo na Piab da Polônia, adiciona “nossa série de transportadores a vácuo piFLOW®f é muito adequada para transportar ração ou seus ingredientes. Eles não apenas são de construção baixa, ocupam pouco espaço e baixo nível de ruído, mas também são fáceis de limpar. Portanto, eles são perfeitos para empresas que produzem várias receitas e precisam mudá-las frequentemente ou se ingredientes oleosos são transportados.”
Para apoiar ainda melhor as grandes empresas, a Piab expandiu sua gama de produtos piFLOW®i/f com um novo transportador a vácuo para volumes de lotes maiores. O novo piFLOW®i/f tem uma capacidade para 28 litros e oferece possibilidades para aumentar o desempenho da bomba. Isso é feito instalando duas bombas piBASIC 400 ou 600.
Desse modo, a capacidade do transportador é aumentada das atuais 5 toneladas por hora (conteúdo de 14 litros e uma bomba piBASIC 600) do pequeno transportador para 7,5 toneladas por hora (conteúdo de 28 litros e duas bombas piBASIC 600).
Os transportadores Piab para a indústria de alimentos são equipados com um invólucro feito de aço inoxidável (ASTM 304) e as vedações, que estão em contato direto com o produto a ser transportado, atendem tanto à FDA quanto a todas as diretrizes europeias para atender aos requisitos do indústria alimentícia. piFLOW®f da Piab é também certificado ATEX Dust.