- News
- A robominds chama a nova ventosa MX da Piab de “Superventosa”
A robominds chama a nova ventosa MX da Piab de “Superventosa”

De acordo com a robominds, o produto com a tecnologia de vácuo mais recente da Piab ganhou esse apelido porque levanta qualquer coisa, independentemente do material, formato ou estrutura da superfície. Assim, a ventosa completa é exatamente o que faltava para a robominds em suas soluções de pega para clientes de comércio eletrônico e fabricantes de produtos complexos.
O conceito de “Smart-Picking” (pega inteligente) da robominds baseado em um sistema de visão e software controlado por IA (inteligência artificial) decide de maneira independente qual objeto pegar e como ele deve ser retirado de uma caixa com conteúdo organizado aleatoriamente. A câmera reconhece a posição e os pontos de pega do objeto sem exigir nenhum treinamento, o que é chamado de “ensino” do sistema, nem dados CAD ou programação complexa. Isso faz com que o comissionamento e o uso sejam particularmente fáceis para usuários que não tenham conhecimento específico de robótica ou de TI. Até aqui tudo bem. Mas o que estava faltando até agora era uma garra que pudesse pegar universalmente todos os objetos diante dela.
Confrontada com um novo pedido para processar e organizar devoluções de uma rede de varejo que havia expandido seus negócios on-line devido à pandemia da COVID-19, esse gargalo tinha que ser superado. “É por isso que eu liguei para o especialista da Piab e descrevi o problema”, explica Christian Fenk, o diretor de estratégia da robominds.
Bernd Gries, gerente de contas estratégicas globais da Piab, explica: “Na verdade, esse pedido da robominds foi uma feliz coincidência. Tínhamos acabado de desenvolver os primeiros protótipos de nossa nova ventosa MX, uma ferramenta multiuso, e queríamos fazer testes com clientes que a usariam em aplicações reais em uma tarefa de pega seletiva na qual os produtos não estão organizados de um modo específico. O objetivo era verificar se a ventosa cumpria o que prometia e se era realmente capaz de pegar produtos feitos de uma ampla variedade de materiais com diferentes superfícies e formas”.
Na robominds, a ventosa MX surgiu rapidamente como a solução que faltava na rede do conceito de pega inteligente.
“Ela superou todas as nossas expectativas. Não importa se é um desodorante roll-on, uma embalagem de xampu, buchas de lavar louças soltas, pacotes de biscoito, caixas de curativos, embalagens de mostarda, lâminas descartáveis embrulhadas em papel alumínio, jujubas, máscaras de proteção facial ou raspadores de gelo. Até mesmo tampas com rosca para potes de geleia em, por exemplo, um saco plástico poroso permeável, não foram um problema. É por isso que nós apelidamos a ventosa MX de “Superventosa”. Ela é ótima porque pega tudo, independentemente do que você coloca na frente dela”, diz Christian Fenk ao descrever os resultados dos testes.
Ele acrescenta: “Na robominds, já trabalhamos com vários fabricantes de ventosas, mas as ventosas da Piab são simplesmente imbatíveis. Embora as ventosas pareçam muito discretas à primeira vista, sabemos do conhecimento e da força inovadora por trás do desenvolvimento delas. É por isso que agora a Piab é nossa parceira exclusiva da Aliança Tecnológica para produtos de tecnologia a vácuo”.
Os sistemas da robominds são usados no comércio eletrônico e no varejo on-line para a compilação de pacotes e a organização de devoluções. Eles também apoiam montadoras automotivas e de máquinas com a pega de componentes para fabricação de um produto quando a quantidade de componentes é muito grande para ser armazenada próxima à linha de montagem. Depois, a solução de pega inteligente da robominds é colocada em um dispositivo móvel por meio de sistemas de armazenamento em rack automatizados e pegam as peças individuais e as organizam para a produção.
A ventosa MX foi desenvolvida pelos engenheiros da Piab como uma ventosa universal e têm propriedades de pega excelentes em muitas superfícies, materiais e formatos diferentes. Ela é compatível com todos os acessórios e funções da consolidada família de ventosas piGRIP® e é feita com o material resistente DURAFLEX®. Esse material combina a elasticidade da borracha e a resistência contra desgaste do poliuretano. Ele tem uma memória de formato fantástica e propriedades que não deixam marca.
Graças às suas extraordinárias propriedades de vedação, a ventosa MX consegue manipular produtos com segurança, mesmo com baixa potência de vácuo e objetos difíceis. Como a vedação excelente reduz a taxa de vazamento, também é reduzida a necessidade de fluxos de vácuo grandes. Portanto, ela é perfeita para sistemas pequenos de vácuo, como os que são usados com cobots, por exemplo, relacionados à garra piCOBOT® ou Mini Cobot (Mini cobot gripper, MCG) da Piab. Um baixo nível de vácuo também tem a vantagem de evitar rugas ou saliências nas superfícies manipuladas, como a plastificação de embalagens. Dessa forma, os produtos chegam em perfeito estado ao consumidor final.