- News
- As soluções de pega a vácuo da Piab aumentam a produtividade na COB Solution Itália
Maior produtividade na moldagem de caixas em uma aplicação veterinária

Com o uso das ventosas B52XP da Piab e a bomba piCOMPACT23 SMART, a Cob-Solution desenvolveu e construiu um sistema para realizar a coleta e abertura de caixas de papelão na Rao Farmaceutici, uma farmácia veterinária da Sicília que está investindo em comércio eletrônico e na venda por toda a Europa.
O sistema da Cob-Solution, chamado de CoBox Erector, foi instalado dentro do departamento de logística do cliente em Partinico, na província de Palermo. A solução foi pensada para aliviar o operador da atividade repetitiva de moldar e colar caixas, permitindo que essa pessoa se dedique a tarefas de maior valor agregado.
A cadeia de processo
O sistema é totalmente configurável e permite lidar com diferentes formatos de caixa, graças ao seu design com dois compartimentos. A capacidade máxima de cada compartimento é de 40 peças com uma espessura de caixa de 5 mm. O sistema é capaz de moldar e colar 4 caixas por minuto, retirando a caixa desmontada diretamente do depósito. A garra com as soluções da Piab é utilizada na fase de moldagem.
Depois de moldadas e coladas, as caixas são colocadas em uma esteira rolante que fica na parte de cima do sistema e, por gravidade, descem até a linha onde o operador as enche com os medicamentos comprados on-line pelos clientes. Esses medicamentos são introduzidos na linha de produção diretamente de um depósito automático.
Após o enchimento, as caixas são fechadas e coladas pelo sistema da Cob-Solution. Elas são então verificadas pelo operador, rotuladas automaticamente e despachadas para os clientes.
A fábrica da Cob-Solution conta com assistência remota para reduzir as intervenções no local e otimizar tempo e recursos.
O desafio da pega
“A dificuldade era a diferença dimensional dos formatos de caixa a serem manuseados, problema que foi resolvido graças ao suporte dos técnicos da Piab que nos permitiram pegar até mesmo o maior e mais pesado formato do nosso cliente com confiabilidade e precisão”, diz Federico Caroppo, CEO da Cob-Solution.
“Outro desafio era a porosidade e rigidez do papelão. Nesse caso, também a experiência dos técnicos da Piab e do Sr. Cristian Mazzetti da TMA, distribuidor autorizado da Piab, nos orientou da melhor forma possível na escolha da tecnologia certa”, acrescenta Matteo Barbieri, gerente técnico da Cob-Solution.
A cooperação e os resultados
Federico continua: “A Piab sempre foi a primeira opção para nossas soluções padronizadas devido à confiabilidade que ela pode nos garantir. Para nós, é fundamental ter um fornecedor capaz de dimensionar e fornecer um sistema completo de pega a vácuo, como nesse caso, evitando o uso de uma combinação de produtos que também tornaria complexo para o cliente obter peças de reposição.”
Matteo conclui: “Graças às soluções automatizadas adotadas, nosso cliente teve um aumento de 30% na produtividade e está considerando a introdução do nosso sistema em suas outras fábricas. A maioria das pequenas e médias empresas ainda não percebeu totalmente o que a tecnologia colaborativa pode fazer por elas e nós ajudamos as empresas a se conscientizarem sobre isso.”
As vantagens da tecnologia de vácuo da Piab
As ventosas de fole B-XP são ideais para superfícies irregulares e porosas, como papelão. Elas são feitas de DURAFLEX®, um material especificamente desenvolvido pela Piab, que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® também não tem marcas.
Baseado na tecnologia COAX®, o piCOMPACT®23 SMART é um ejetor de vácuo configurável desenvolvido para aplicações de manuseio robótico. Ele integra duas válvulas solenoides para geração e descarga de vácuo, um vacuostato e uma série de funções de software sofisticadas que reduzem o consumo de ar comprimido e simplificam a instalação e programação do robô devido à sua extrema flexibilidade. Também apresenta um design otimizado, proporcionando máxima confiabilidade, versatilidade, altas taxas de fluxo e tempos de ciclo curtos.
A tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab minimiza o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferece uma pega segura e rápida devido à alta taxa de fluxo inicial.
Quer saber mais? Fale conosco!
Sobre a COB-Solution
A Cob-Solution é uma startup inovadora fundada em 2019 com forte foco em robótica colaborativa. A empresa oferece soluções de automação de última geração usando tecnologias avançadas com uma perspectiva da Indústria 4.0, garantindo processos produtivos mais eficientes. A Cob-Solution disponibiliza aos clientes competências especializadas e know-how adquiridos na área da automação industrial, analisando o ciclo de produção e identificando tarefas repetitivas que podem ser facilmente automatizadas, aumentando a produtividade. As máquinas da Cob-Solution são desenvolvidas e fabricadas com base em requisitos específicos, utilizando o cobot mais adequado para a aplicação. Flexibilidade e segurança são garantidas a preços acessíveis para todas as empresas que querem maximizar o retorno sobre o investimento.