- News
- Automated veneer handling
Automated veneer handling

Com a ajuda da garra de área Kenos KVG da Piab, a Heinrich Kuper GmbH executa sistemas de organização de laminados de madeira. O maior desafio era coletar folhas divididas e perfuradas uma a uma com um sistema de garra à vácuo. A inovadora tecnologia de vácuo da Piab, que permite um ajuste fino, faz com que esse procedimento de manuseio seja possível.
Tem-se usado mais e mais folhas de laminado na indústria de móveis e pisos, por questões de custo e peso. Folhas de madeira maciça, cortadas de troncos de árvore, continuam a ser usadas, principalmente para produtos de alta qualidade. A empresa Kuper desenvolve sistemas apropriados para organizar e montar as folhas nas pilhas desejadas ou para entregá-las diretamente para produção.
Lâminas brutas, cortadas sob medida ou coladas são colocadas em uma mesa de distribuição com dez compartimentos duplos. Um funcionário no departamento de produção coloca os laminados dos pacotes de folhas entregues, pacote por pacote, em um lado do compartimento duplo. Quando ela fica cheia, a garra Kenos KVG da Piab começa a erguer as folhas uma a uma a partir da respectiva pilha. Quando a folha está presa pelo vácuo, ela é transferida à unidade de coleta de uma segunda garra, o que mecanicamente prende a folha e a empurra para o sistema para classificação ou carregamento. Nesse meio tempo, o funcionário pode encher o outro compartimento, de modo que as folhas individuais de madeira laminada possam ser automaticamente removidas sem interrupção.
O Sr. Manuel Duebeler, um dos designers do sistema na Kuper, explica: “O grande desafio para nós era encontrar uma garra que fosse capaz de pegar apenas uma folha por vez, independentemente de ela estar intacta, partida ou ter furos. Nossas primeiras tentativas falharam, e o fato de um de nossos clientes nos indicar para a Piab foi de uma grande ajuda, pois ele teve boas experiências com manuseio de laminados de madeira com as garras Kenos.”
“A garra Kenos® KVG da Piab, que foi a escolhida, oferece alto grau de flexibilidade e particularmente permite o manuseio de produtos de diferentes compacidades. Com a ajuda de válvulas de fluxo e limitação de fluxo, a geração de vácuo integrada com a tecnologia inovadora multiestágios COAX® da Piab pode ser precisamente adaptada às exigências de vácuo. Dessa forma foi possível corresponder exatamente ao nível de geração de vácuo às folhas de laminado e equilibrar o desempenho necessário para manusear folhas permeáveis ao ar com a exigência de se pegar apenas uma folha por vez”, explica Hasan Simsek, engenheiro responsável por vendas da Piab, explica as razões da escolha do produto.
Além disso, a garra foi projetada de tal forma que há um sopro intermediário por toda a extensão da folha quando ela é coletada, de modo que a folha de laminado fique no ar por um breve período. Esse processo garante que apenas uma folha seja levantada por vez.
Para garantir que a garra da Piab atenda às expectativas, vários testes foram realizados com antecedência, primeiro na Piab, depois em uma instalação de testes na Kuper.
“A garra Kenos® KVG da Piab nos convenceu por um lado porque ela foi a única capaz de coletar as folhas individualmente de modo confiável e contínuo.
“A garra Kenos® KVG da Piab nos convenceu por um lado porque ela foi a única capaz de coletar as folhas individualmente de modo confiável e contínuo. Com uma amplitude de trabalho de 330 mm e uma amplitude total de 350 mm, a garra consegue pegar todas as folhas de laminados com uma amplitude de 230 mm a 330 mm. A garra é posicionada de modo que ela apenas manuseie folhas de um compartimento. Quando um compartimento fica vazio, todo o depósito se move para o outro lado e a garra remove as folhas de um compartimento que tenha sido preenchido nesse meio tempo.”, Dübeler continua e acrescenta: “A cooperação com a Piab também foi excelente. A garra foi adaptada exatamente às nossas necessidades, o que também incluiu o dimensionamento do comprimento de 350 mm.”
As garras de vácuo Kenos da Piab também são caracterizadas pelo baixo tempo de inatividade durante manutenções, já que a espuma técnica que forma a superfície pode ser substituída em poucos minutos. Com o configurador on-line, os clientes podem rapidamente definir uma solução possível.
Contact me – I want to know more
Sobre a Piab
A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 700 funcionários e SEK 1,2 Bi em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.
Para obter mais informações, entre em contato com:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com