- News
- Com garra da Piab, a Best Handling Technology melhora a ergonomia de seu cliente em 32 estações de trabalho
Com garra da Piab, a Best Handling Technology melhora a ergonomia de seu cliente em 32 estações de trabalho

Funcionário saudáveis e satisfeitos, maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade - independentemente do setor, os motivos são sempre os mesmos que dão origem a um maior grau de automação no manuseio das tarefas. German Best Handling Technology foi capaz de alcançar tudo isso para seu cliente, um fornecedor líder de serviços de logística, com uma garra Kenos® equipada com ventosas.
Como fabricante de sistemas de manuseio orientado, o design ideal de estações de trabalho é o objetivo e o negócio diário da Best Handling Technoolgy GmbH em Heuchelheim, perto de Gießen. A paletização de caixas de papelão pesadas de diferentes tamanhos, com e sem faixas, supõe um grande desafio para os equipamentos de manipulação de carga e normalmente mostram que as soluções prontas não são adequadas. É por isso que a Best Handling Technology procurou a Piab para fazer um grande pedido de 32 estações de trabalho individuais em um cliente no setor de logística para desenvolverem conjuntamente uma solução dedicada ao cliente.
Flexibilidade e segurança graças à tecnologia a vácuo comprovada
Os sistemas balanceadores de corda são acoplados a guindastes de lança articulada e sistemas de guindaste H. A garra do sistema de manuseio é baseada na tecnologia comprovada KENOS® com ejetores COAX® Midi integrados. Neste caso, duas garras de área foram instaladas para cada estação de trabalho, que podem ser facilmente e rapidamente adaptadas a diferentes tamanhos de caixas usando um mecanismo de ajuste. Cada garra de área KENOS® está equipada com 16 ventosas DURAFLEX® BX52P especialmente desenhadas para o manuseio de papelão em uma grade específica do cliente, ao invés da usual espuma técnica que seria tensionada por diferentes movimentos em várias direções ao manusear caixas de papelão pesadas.
“Além do menor desgaste das ventosas, o aspecto de segurança desempenha um papel importante, especialmente ao usar manipuladores manuais. Mesmo as ventosas DURAFLEX® usadas conseguem uma vedação suficiente, mesmo em materiais permeáveis, como papelão, garantindo um manuseio sem acidentes. Além disso, as ventosas com defeito são fáceis de identificar pelo lado de fora e podem ser trocadas individualmente diretamente na pinça, o que reduz os tempos de parada ao mínimo. ”Cedric Ries, gerente de vendas de automação da Piab, explica a seleção das ventosas.
As válvulas de fluxo piSAVE® Sense são integradas diretamente nas conexões das ventosas individuais, o que garante que as ventosas não cobertas pela caixa a ser levantada sejam fechadas para permitir que o produto seja coletado. O uso dessas válvulas de retenção economizam energia porque permite o uso de bombas a vácuo menores.
Além da fixação ajustável das duas garras KENOS® em cada manipulador manual, isso garante um alto nível de flexibilidade, o que permite ao funcionário do cliente pegar caixas de diferentes tamanhos em uma esteira rolante, etiquetá-las e digitalizá-las e colocar em caixas externas ou em paletes - completamente sem troca de ferramentas. Um gancho de carga integrado pode ser desdobrado para peças pesadas desempacotadas da máquina.
O menor consumo de ar comprimido possível com tecnologia a vácuo COAX® e piSAVE® Optimize
Uma válvula piSAVE® Optimize é integrada no controle das unidades da garra. Essa é uma válvula de ar comprimido proporcional controlada por vácuo. Ela regula a pressão de entrada para baixo, de forma que apenas o nível a vácuo definido seja alcançado e mantido constante. O ejetor de vácuo é fornecido com pressão de alimentação máxima até que o nível a vácuo se acumule. Isso reduz o consumo de ar comprimido em 30 a 50 porcento. O investimento tem um impacto positivo no primeiro ano devido a uma redução correspondente em custos de eletricidade. Não são necessários novos compressores, e os compressores existentes precisam de menos manutenção. Isso torna esta solução tão eficiente em termos energéticos e contribui de forma adequada para a sustentabilidade do processo.
Além disso, a tecnologia a vácuo Piab integrada, COAX®, integrada à garra KENOS®, minimiza o consumo de energia e oferece uma retenção segura e rápida devido ao alto fluxo a vácuo inicial. Os ejetores COAX® são até duas vezes mais rápidos do que os outros ejetores e fornecem três vezes mais volume do que os ejetores a vácuo convencionais com consumo de ar idêntico. Os ejetores podem fornecer alto desempenho, mesmo quando a pressão de alimentação é baixa ou flutuante. Isso foi comprovado em testes comparativos independentes no Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramentas e Tecnologia de Conformação IWU em Dresden. Esses testes mostraram que os ejetores Piab exigem significativamente menos ar comprimido para atingir o mesmo desempenho em comparação com os ejetores de outros fabricantes. Por não terem partes móveis, eles praticamente não precisam de manutenção. Seu uso de acordo reduz os custos de fornecimento de ar comprimido, assim como reduz os intervalos para manutenção, e portanto os custos gerais de produção.
Winfried Kaiser, diretor gerente da Best Handling Technology: “Para nosso cliente, além de flexibilidade e ergonomia do funcionamento do sistema, a eficiência energética também foi um critério decisivo para fazer o pedido. Graças à excelente tecnologia a vácuo e às válvulas especiais piSAVE® Optimize, fomos capazes de convencer com o baixo uso de ar comprimido em nossa solução."
Ergonômica e amigável - todos os elementos na altura certa
A operação simples, a alta velocidade de levantamento e abaixamento e a flexibilidade das garras para lidar com uma ampla variedade de tamanhos de caixas sem trocar de ferramentas permitem uma velocidade de trabalho ideal com uma grande variedade de produtos. “Apesar da grande variação de altura de levantamento, o operador não tem que ir muito alto ou muito baixo. Ele pode facilmente operar todos os controles sem deixar a unidade de controle da garra ”diz Winfried Kaiser. “Antes de nossos suportes de elevação serem instalados, as caixas foram reembaladas ou paletizadas manualmente, com o risco correspondente de ferimentos e o risco associado de afastamento do pessoal por doença.”
Cooperação para o interesse do cliente
“Como fabricante de soluções de elevação individuais para nossos clientes, encontramos um parceiro na Piab que, como nós, está pronto para projetar soluções fora do padrão. Também recebemos excelente suporte com garras de amostra para testes e ideias técnicas para resolver desafios que iam além dos produtos Piab reais, ”diz Winfried Kaiser, descrevendo a colaboração entre sua equipe da Best Handling Technology e os especialistas da Piab.
A garra KENOS® KVG da Piab em detalhe
A série KVG fornece uma solução flexível para lidar com produtos de diferentes formatos e dimensões. Graças à tecnologia dupla disponível (válvulas de retenção e redutores de fluxo), muitas aplicações do setor industrial podem ser atendidas. O sistema de garras KENOS® KVG pode ser equipado com a geração a vácuo integrada ou geração a vácuo separada por meio de bomba ou sopradores de canal lateral. O gerador a vácuo integrado COAX® é um ejetor modular de vários estágios, que oferece fácil manutenção após instalação e a possibilidade de ser dimensionado com base em necessidade. A esteira de sucção do sistema de garra KVG é feita com uma espuma técnica (uma esteira aprovada pela FDA também está disponível), com diferentes espaços de furação e espessuras. O KVG120C e o KVG60C podem ser equipados com ventosas da extensa linha de produtos Piab. As aplicações típicas são a paletização e o manuseio na indústria de embalagens, metal, vidro e madeira.
As ventosas BX52P DURAFLEX® usadas são particularmente adequadas para superfícies irregulares como papelão. Elas possuem foles e uma aba em diferentes graus de dureza. Isso as torna fortes e estáveis assim como macias e flexíveis. As ventosas DURAFLEX® foram especialmente desenvolvidas de poliuretano. Esse material combina a elasticidade da borracha com a durabilidade do plástico. Elas trabalham sem deixar marcas e um disco de filtro na ventosa protege o sistema a vácuo de contaminação.
Quer saber mais? Fale Conosco!
Sobre a Best Handling Technology
A Best Handling Technology oferece soluções específicas do cliente para uma ampla variedade de tarefas de manuseio, desde o comissionamento e configuração de máquinas até o posicionamento de peças individuais sensíveis e sua montagem. Segurança, efetividade e ergonomia são as máximas que estão em primeiro plano na hora de implementar as soluções. Nas interfaces entre automação e manuseio manual, a Best Handling Technology oferece diferentes soluções para embalagem, carregamento e descarregamento e realocação de produtos. O uso das últimas tecnologias no campo de “manuseio de material” permite que a Best Handling Technology capacite seus clientes e seus funcionários a manusearem cargas de forma segura e sem esforço. Sua missão é fornecer solução atrativas específicas para o cliente para os processos de trabalho eficaz, ergonômico e seguro.