- News
- Fácil separação de amostras com a tecnologia de vácuo da Piab
Fácil separação de amostras com a tecnologia de vácuo da Piab

A separação de amostras é uma tarefa comum em laboratórios químicos para realizar pesquisas mais aprofundadas. As bombas de vácuo Lab Vac da Piab garantem um processo eficiente e confiável em termos de energia e de custo com base em um sistema de ar comprimido padrão.
Quando se trata de evaporação rotativa de separação, a filtração a vácuo, a desgaseificação e a secagem em gel como pré-requisito para a eletroforese são métodos comuns para isolar os produtos da síntese de uma reação de solventes líquidos ou gases. A tecnologia de vácuo desempenha um papel importante em todas essas técnicas.
Embora a aspiração de água seja uma técnica simples com menor instalação, mas custos de operação mais altos, a baixa qualidade do vácuo é seu maior inconveniente. Além disso, o uso não sustentável da água como recurso para a produção de vácuo precisa ser levado em consideração em um número cada vez maior de localidades que enfrentam períodos secos e com poucas chuvas, pois pode ter um sério impacto no abastecimento de água. Além disso, esse fato provavelmente aumentará os custos operacionais à medida que os custos de serviços públicos com a água municipal aumentarem.
Portanto, a escolha geralmente é entre um sistema de vácuo central ou uma solução acionada por ar comprimido com bombas de vácuo portáteis, como os ejetores de vários estágios Lab Vac da Piab.
Como os sistemas de vácuo central já podem estar disponíveis em um laboratório, a qualidade do vácuo depende do número de usuários, limitando o número de filtrações que podem ser realizadas simultaneamente. Se for instalado um sistema adicional, é necessário um espaço específico para a bomba com capacidade de refrigeração suficiente para lidar com a alta carga de calor gerada pelo sistema. Embora marginalmente mais barato em custos operacionais do que a aspiração de água, ele é propenso a custos de reparo mais altos devido a separadores de solvente ineficazes que dependem do usuário, que podem reduzir a vida útil da bomba, bem como trocas frequentes do óleo da bomba devido à contaminação por solvente.
Com custos de instalação semelhantes ou até 25 por cento mais baixos do que o vácuo central, dependendo da flexibilidade das bombas, uma solução acionada por ar comprimido com as bombas Lab Vac da Piab. Isso é particularmente verdadeiro porque os custos de operação são quase 80% mais baixos, enquanto os custos de manutenção são insignificantes, pois elas são operadas sem peças móveis. Em comparação com as bombas de vácuo elétricas típicas usadas em sistemas de vácuo central, as unidades de Lab Vac da Piab são consideradas livres de manutenção, pois não há necessidade de troca de óleo e nenhum motor elétrico para acender ou desgastar nem gerar calor durante a operação.
Embora exijam capacidade de ar suficiente para acionar o número selecionado de bombas, os ejetores do Lab Vac são totalmente portáteis e, portanto, podem ser operados de forma flexível onde necessário, sem sofrer perdas no vácuo, mesmo que uma distância maior precise ser coberta por mangueiras para o sistema de ar central. Como eles fornecem um nível de vácuo consistente no ponto de uso em todos os locais, a qualidade do vácuo é excelente. Portanto, os Lab Vacs da Piab são a fonte de vácuo mais confiável, garantindo repetibilidade e comparabilidade dos resultados. Isso é importante, pois as amostras derivadas da evaporação rotativa ou filtração a vácuo geralmente formam a base de outros testes que dependem da qualidade e pureza do material de base para obter resultados confiáveis.
Os ejetores de vários estágios do Lab Vac da Piab são caracterizados por altos fluxos de vácuo e altos níveis de vácuo. Isso é importante na evaporação rotativa de solventes com pontos de ebulição mais altos, como a água, assim como na secagem de gel, outra aplicação em que as bombas Lab Vac da Piab são usadas rotineiramente. Aqui são necessárias taxas de fluxo relativamente altas, pois pode haver altas taxas de vazamento na secagem de gel que é usada como, por exemplo, na eletroforese para separar e determinar fragmentos de DNA ou proteínas ou para armazenamento desses materiais para uso posterior.
Em ambas as aplicações, a regulação do vácuo é benéfica. Na evaporação rotativa, ajuda a evitar o choque das amostras, proporcionando uma taxa de evaporação uniforme. Na secagem do gel, permite definir a pressão ideal para evitar que os géis rasguem. Para isso, as bombas Lab Vac da Piab podem ser equipadas com uma válvula de retenção Vacuostato adicional. Ela permite não apenas definir e ajustar o vácuo com precisão no nível exato necessário, mas também a operação intermitente, ao contrário de fontes tradicionais, como bombas elétricas ou ejetores de água, que precisam funcionar continuamente. Assim, quando o nível de vácuo necessário tiver sido atingido, o Vacuostato reduz as bombas para funcionar apenas para manter o nível de vácuo predefinido, minimizando, assim, o consumo de energia ao nível mais baixo possível.
Como os equipamentos de laboratório geralmente são expostos a um ambiente hostil, a resistência química desempenha um papel importante. As bombas Lab Vac da Piab estão disponíveis inteiramente em PPS com vedações feitas de EPDM, Viton ou KalRez® dependendo da agressividade dos solventes utilizados.
Apesar de jatos de água ou bombas elétricas, os ejetores a vácuo de vários estágios são extremamente fáceis de operar, pois não produzem ruído constante de várias partes móveis. Isso permite a extração contínua de amostras por um longo período de tempo sem cansar.
Projetado especificamente para uso no laboratório moderno, o Lab Vac da Piab é um dispositivo de vácuo portátil muito pequeno que pode ser montado próximo ao ponto de uso, liberando espaço na bancada e no corredor, e proporcionando mais área de trabalho ao pesquisador. Ao mesmo tempo, ele elimina perdas de linha e aumenta a confiabilidade em qualquer tipo de separação de amostras, seja evaporação rotativa, filtração a vácuo, desgaseificação ou secagem de gel.