- News
- Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, ambiente de trabalho agradável e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Essas são as orientações para a Kora Füll GmbH, líder do mercado austríaco, no contrato de envase de cosméticos e suplementos nutricionais. Os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.
Ao envasar 300 diferentes produtos por ano e operar de um a três dias por variedade, as trocas de produto devem ser rápidas e fáceis, garantindo a eficiência da fábrica. Se você é ativo – como a Kora Füll GmbH em Ernsthofen, perto de Linz – no segmento premium de suplementos dietéticos e cosméticos, então, os requisitos das diretivas da UE para alimentos e produtos farmacêuticos devem ser seguidos, bem como os requisitos regulamentares de segurança para o manuseamento de substâncias perigosas. Com uma equipe de 20, o grupo de empresas, incluindo a equipe de embalagem, gera quase quatro milhões de euros em vendas por ano.
Ao envasar superalimentos com a ajuda do transportador a vácuo piFLOW®p, os produtos em pó ou granulados são envasados em pequenas embalagens stickpack - similar aos saquinhos de açúcar para café usados no comércio. Os stickpack podem ser facilmente abertos para consumo imediato ou dissolução em água. O material da embalagem - normalmente plástico ou laminado - entra por um rolo lateral para o sistema stickpack. O produto correspondente é alimentado por cima. Além da quantidade a ser envasada, o tamanho do stickpack pode ser configurado e a ponta de abertura definida através do controle do sistema do stickpack. O sistema sela automaticamente o fundo antes do envase. Quando a quantidade desejada é alcançada, a parte de cima é soldada e separada do restante do material de embalagem. O stickpack acabado, então, corre por uma esteira transportadora diretamente para a respectiva caixa - desde que cumpra os requisitos. Se este não for o caso, o stickpack cai como um refugo em um container sob o equipamento de produção.
Ao decidir sobre piFLOW®p da Piab para o envase de pós na fábrica de stickpacks, a possibilidade de troca rápida de produto teve um papel decisivo. Os superalimentos em pó são envasados em unidades de 1 a 80 gramas, para serem adicionados em bebidas esportivas. "A limpeza simples e descomplicada dos transportadores a vácuo da Piab foi o fator decisivo em nossa decisão", explica Merlin Wintersteiger, Diretor Executivo da Kora. Graças ao sistema de liberação rápida com filtros e vedações, o transportador inteiro pode ser desmontado, limpo e montado novamente para a próxima produção em poucas etapas, e foi importante para nós que o transportador possa ser limpo, não apenas no menor tempo possível, mas também de modo minucioso, para que nenhum resíduo da produção anterior contamine a produção seguinte - especialmente no caso de alergênicos, onde é absolutamente inaceitável.”
Wintersteiger ainda explica: “o desenho modular dos transportadores a vácuo piFLOW®p permite a Kora permanecer altamente flexível com relação às mudanças futuras nesse mercado em rápida transformação. Porque os sistemas da Piab podem ser facilmente adaptados e expandidos ou complementados com módulos adicionais para serem preparados para novos requisitos."
Os transportadores piFLOW®p de pós e grãos da Piab são perfeitamente adequados aos altos padrões de segurança e higiene operacional nas indústrias farmacêutica e alimentícia. Eles são feitos de aço inoxidável com polimento eletrolítico e materiais em conformidade com os regulamentos da FDA dos EUA e EU 1935/2004. É utilizada como linha de transporte uma mangueira de sucção feita de poliuretano (PU). Uma espiral de aço interna ajuda a minimizar a carga eletrostática do produto ou redirecioná-la para aterramento. O filtro na parte superior do transportador é limpo com um choque de filtro depois de cada ciclo de transporte. O controle do dispositivo fica em um compartimento de controle separado.
Para estar preparado para todos os casos, a Kora tem a versão ATEX Dust piFLOW®p em operação. Neste caso, todas as peças de plástico ou borracha, incluindo filtros e vedações, são feitas de borracha de nitrilo butadieno antiestática (NBR).
Um dos critérios importantes para a tomada de decisão para a Piab é a boa cooperação. Wintersteiger explica: “Para a Kora, isso significa, acima de tudo, segurança de peças de reposição, atribuições de serviço quando atendem nossa programação e um contato local. O suporte rápido em caso de necessidade nos ajuda a reduzir os tempos de parada. Com base na experiência conjunta, planejamos converter toda nossa demanda para tecnologia a vácuo da Piab no futuro.
Em especial, os funcionários de Wintersteiger gostam do nível de ruído significativamente menor do novo transportador a vácuo que melhorou o ambiente de trabalho. Juntamente com a redução da poeira na sala e do nível de higiene associado, tanto o bem-estar geral como a segurança ocupacional dos funcionários aumentaram.
O motivo para a operação silenciosa é o uso dos patenteados ejetores multiestágio COAX® da Piab na bomba a vácuo. Eles combinam a capacidade de sucção de um soprador no fluxo de volume com o vácuo final de bombas de palhetas rotativas mais simples. Dependendo do produto, podem ser definidas velocidades de transporte de 2 a 25m/s. Além disso, a velocidade da bomba pode variar confirme a pressão de alimentação definida. A capacidade deste transportador é de até 500 kg/h com um comprimento de transporte de 10 m.
O vácuo é gerado pela tecnologia COAX® pela descarga do ar comprimido a partir de um sistema de ejetores multiestágios. Isso permite uma alta eficiência do sistema e um nível máximo de vácuo absoluto de 250 mbar. É quase impossível haver obstruções na linha de transporte. Já que não existem partes móveis na bomba a vácuo, o sistema funciona sem necessidade de manutenção. A bomba a vácuo é instalada diretamente no transportador. O volume de coleta do transportador pode ser adaptado a diferentes exigências, dependendo, por exemplo, da densidade do produto.
Como testes comparativos independentes no Instituto Fraunhofer para Máquinas-Ferramentas e Tecnologia de Conformação IWU em Dresden mostraram, os ejetores COAX® da Piab são duas vezes mais rápidos que outros ejetores e fornecem três vezes mais fluxo do que os ejetores convencionais com consumo de ar idêntico. Isso permite que a unidade de bomba funcione bem mesmo com pressão de alimentação baixa ou flutuante e seja particularmente eficiente em termos de energia. Ele economiza em ar comprimido e custos de eletricidade e combina perfeitamente com a visão de Wintersteiger de alcançar um equilíbrio energético positivo a longo prazo.