- News
- Manuseio automático seguro de chapas de vidro com tecnologia de vácuo
Manuseio automático seguro de chapas de vidro com a tecnologia de vácuo da Piab

Usando as ventosas de alta fricção DURAFLEX® da Piab, geradores de vácuo VGS™5010 e dispositivos piSAVE®, a Forvet SpA criou ferramentas de garra que permitem manusear chapas de diferentes tamanhos em seu sistema avançado COMBIFLEX de processamento de vidro instalado em uma importante multinacional do setor de construção.
O sistema COMBIFLEX da Forvet é considerado uma joia da tecnologia, combinando seis máquinas em uma, simultaneamente triturando, moendo, perfurando, lavando e secando o produto final.
Os produtos da Piab são usados para carregamento e descarregamento automático de chapas para completar as operações realizadas pelo sistema. Na estrutura dos carregadores de chapas, as ventosas DURAFLEX® coletam o vidro na posição vertical a partir do suporte da máquina e o colocam na posição horizontal na bancada de trabalho em linha. As mesmas ventosas posicionadas nas estruturas de descarregamento automático coletam o vidro em uma posição horizontal da bancada de trabalho em linha e o colocam na posição vertical no suporte da máquina.
Chapas com 3 a 19 mm de espessura são manuseadas, o que pode ter um peso significativo dependendo do tamanho das chapas de vidro. O vidro é carregado totalmente de forma automática, evitando riscos ligados às operações manuais. Carregamento e descarregamento manual de vidro com tamanho e peso significativos não seriam possíveis para um único operador sem o uso de equipamento específico, o que poderia levar a limitações e tempo de carregamento/descarregamento estendidos, sem mencionar o risco de quebra do produto
Com os componentes da Piab, a Forvet conseguiu aumentar a produtividade, graças à confiabilidade absoluta na pega das soluções fornecidas, melhorando a ergonomia das máquinas e permitindo ao cliente final se beneficiar de economias de energia consideráveis.
Dra. Francesca Gariglio, Gerente de Marketing e Coordenadora de Vendas da Forvet diz: “Nossas máquinas trabalham em ambientes molhados e manuseiam chapas de vidro que são elementos frágeis. Temos que garantir que a garra é ideal e confiável. Não podemos permitir mau funcionamento ao coletar o vidro, muito menos ao descarregá-lo depois que o processamento for realizado. Portanto, escolhemos um parceiro confiável como a Piab”.
Eng. Gallo, técnico da Forvet, acrescenta: “Temos trabalhado com a Piab há algum tempo. Temos familiaridade com seus geradores de vácuo e com as ventosas DURAFLEX®, já as usamos em nossos outros sistemas de processamento de vidro, como FORBOT e KEY. Nós colaboramos profissionalmente com os técnicos da filial italiana e apreciamos sua rápida resposta, seu comprometimento em solucionar os problemas, seu respeito pelo tempo de entrega e os conselhos sobre o lançamento de novos sistemas. Para nós, é um aspecto crucial juntamente com a qualidade do produto e a razão pela qual escolhemos a Piab.”
As ventosas DURAFLEX® da Piab são ideais para manuseio de superfícies planas, pois elas fornecem uma excelente estabilidade de pega e uma alta força de fricção. Elas são feitas de DURAFLEX® durável, um material patenteado especificamente desenvolvido pela Piab, que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material é particularmente adequado para contato com placas de vidro devido às suas propriedades que não deixam marcas.
Os geradores VGS™5010 são baseados na tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab, o que minimiza o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferece uma pega segura e rápida graças ao alto fluxo inicial. A unidade da bomba pode fornecer alto desempenho, mesmo quando a pressão de alimentação é baixa ou flutuante. Isso foi comprovado em testes comparativos independentes conduzidos no Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramentas e Tecnologia de Conformação IWU em Dresden. Esses testes mostraram que os ejetores Piab exigem significativamente menos ar comprimido para atingir o mesmo resultado do que ejetores de outros fabricantes. Consequentemente, o uso de ejetores da Piab reduz o custo do fornecimento de ar comprimido e, portanto, o custo total de produção.
Os dispositivos piSAVE® da Piab são montados nos geradores de vácuo VGS™5010 para reduzir ainda mais o consumo de ar. As funções LIGA/DESLIGA do piSAVE® economizam ar comprimido ao interromper o fornecimento pneumático quando o nível de vácuo desejado é alcançado, enquanto as ventosas mantêm sua pega. O piSAVE® Release permite liberação rápida do material sendo manuseado sem a necessidade de sinais do operador e sem consumo de ar comprimido adicional.