- News
- Nova garra para manuseio automatizado de pacotes de seis unidades
Agora disponível – garra para o manuseio automatizado de pacotes de seis unidades

Com a nova garra da Piab, os pacotes de seis unidades com embalagem de papelão podem ser manuseados de modo automático, suave e sem deixar nenhuma marca. Isso proporciona à indústria de bebidas uma nova solução mais eficiente para a embalagem e paletização de garrafas.
Depois de várias discussões com clientes da engenharia de fábrica e do setor de bebidas, ficou claro para os especialistas da Piab que era necessária uma garra para o simples manuseio automático de embalagens de seis unidades embaladas com papelão. Porque é assim que cerveja e bebidas misturadas à base de cerveja são oferecidas e devem ser embaladas e paletizadas de acordo com o setor de bebidas. A dificuldade com a automação desta etapa do processo tem sido que as garras mecânicas não podem captar as garrafas pela parte superior das tampas das garrafas, pois elas são geralmente vedadas com uma banderola feita de alumínio ou papel, que seria danificada. Ao mesmo tempo, o papelão é muito fino e instável e deve ser manuseado com cuidado. A garra também não deve deixar nenhuma marca na caixa de papelão para evitar que a embalagem seja danificada.
Assim os especialistas em vácuo da Piab, liderados pelo gerente global de S-Accounts Bernd Gries, desenvolveram uma garra especial com ventosas retangulares. As ventosas retangulares agarram o pacote com seis unidades em apenas três lugares. Para evitar que o papelão seja puxado para dentro dele devido à grande superfície de sucção deixando marcas, a equipe da Piab desenvolveu um suporte de carga correspondente como parte das ventosas. Isso evita que o papelão seja puxado e danificado.
A garra é fabricada usando um processo de impressão 3D e, portanto, pode ser facilmente adaptada a diferentes tamanhos de embalagens de seis. A maneira mais rápida de fazer isso é por meio das bochechas intercambiáveis, que servem para estabilizar o pacote de seis unidades na garra durante o manuseio.
Além das ventosas retangulares da Piab, a garra contém poderosos ejetores de vácuo COAX®. Um ejetor COAX® é integrado de forma descentralizada para cada ventosa quadrada. Isso proporciona segurança adicional durante o manuseio, porque cada ejetor funciona independentemente dos outros. Assim, se um ejetor falhar devido a uma contaminação, o pacote com seis unidades continuará a ser agarrado de forma confiável pelos outros dois.
A garra tem um pulso de sopro automático para permitir que o pacote com seis unidades seja colocado em seu lugar rapidamente. Isso limpa o ejetor, os canais e a ventosa ao mesmo tempo.
Para clientes que têm interfaces Industry 4.0, a garra oferece opções de consulta para dados de processo de vácuo.