Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Histórias de Sucesso

55 artigos
piFLOW®t with piGENTLE®
26/06/2017

Future proof conveying system for handling different types of tablets in a gentle but efficient way

We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE® gave outstanding results.

Press shop
18/05/2017

Ventosas aumentam a produção em 33%

As ventosas DCF da Piab liberaram as peças muito mais rápido em comparação às ventosas concorrentes, permitindo aumentar a velocidade da prensa de 10 SPM para 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04/05/2017

Custos de montagem reduzidos graças a um ejetor completo (all-in-one) piCOMPACT®

Trocando para o nosso ejetor de vácuo piCOMPACT®, o cliente reduziu o esforço de instalação, poupando tempo. Além disso, o risco de erros de montagem foi reduzido.

Spices
25/04/2017

Sistema de transporte bipartido prova ideal para o problema de contaminação

A vitória aconteceu porque fomos capazes de verificar todos os itens que o cliente precisava. Uma vez que a introdução do sistema bipartido foi proposta, o cliente estava de acordo.

Stamping line with Piab friction cups
24/01/2017

As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais

As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais

Dust-free filling
06/12/2016

Enchimento livre de poeira graças ao transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador

O cliente optou pela solução da Piab porque fomos capazes de conseguir enchimento quase isento de poeira do agente de secagem usando o transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador.

piFLOW®t tablet conveyor
29/11/2016

Forte redução na quebra (lasqueamento) de comprimidos usando nosso transportador de comprimidos piFLOW®t com pré-separador

O cliente está entusiasmado com a solução da Piab. Através do uso do transportador de comprimidos piFLOW®t, os comprimidos podem ser transportados de forma mais favorável ao produto, resultando em uma redução considerável de sucata.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21/06/2016

SAR – Um integrador robô economiza 50% dos custos com ar

O cliente disse que, agora, eles têm margens melhores para sua meta de produção e conseguem fazer o robô funcionar o mais rápido possível.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11/05/2016

Produção do peneiramento de açúcar aumentada por 30% no segmento de Confeitaria/Doces

O processo agora é automatizado e devido ao menor tempo de inatividade para a limpeza, o cliente alcança um aumento de 30% da capacidade.

Split unit vacuum conveyor
25/04/2016

O transportador a vácuo da Piab soluciona o problema de contaminação microbacteriana em uma indústria farmacêutica

Mostramos que a Piab foi adequada para o processo do FDA e também capaz de fornecer maior suporte ao cliente; dos testes realizados internamente pelo representante ao suporte interno e capacitação fornecidos pela equipe de engenharia da aplicação, para o empenho da equipe de vendas de modo a garantir a encomenda

piFLOW®p vacuum conveyor
02/03/2016

Segurança em primeiro lugar para empresa de produtos químicos usando transportadores a vácuo da Piab

O transportador a vácuo acionado pneumaticamente da PIAB com peças móveis mínimas e manutenção fornece menos tempo de inatividade, bem como alta confiabilidade. A Piab coloca muita ênfase na melhoria da segurança, automatizando o processo (incluindo o transportador da Piab).

Suction cup RB20x40P
28/02/2016

Melhoria de 70% da produção de robôs através de menos queda de produtos

Com a ventosa retangular RB20x40P e a tecnologia patenteada COAX®, o OEM melhorou sua produtividade em 70%, à medida que drasticamente diminuía o número da queda de produtos.

Value Line® suction cups lifting a box
16/02/2016

Um OEM global na indústria de embalagens aumentou a produtividade e reduziu os custos do robô ao mesmo tempo

O OEM alcançou seu objetivo de reduzir os custos com esta máquina ainda cumprindo sua meta de produtividade.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar