- Отрасли
- Аддитивное производство
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/am-sub-industry-banner.jpg?ref=F67040BB86)
Аддитивное производство
Что такое аддитивное производство?
Аддитивное производство (АМ), также известное как 3D-печать, всеобъемлющий термин для любого производственного процесса, в котором материал наносится слой за слоем для создания трехмерных объектов (заготовок).
Аддитивное производство, или 3D-печать, прошло путь от использования в основном в качестве средства раннего прототипирования и потенциально коротких серий до общепринятого метода производства во многих отраслях промышленности. Лишь немногие из этих отраслей — аэрокосмическая, автомобильная, медицинские технологии, инструментальная, турбомашиностроительная и нефтегазовая.
Решения Piab и IB поддерживают рост компании KSB
Компания KSB, ведущий поставщик насосов, клапанов и систем для различных областей применения, сократила время подготовки к транспортировке порошков с половины дня до менее чем 30 минут, используя просеивающую станцию IB MPS30. KSB также использует конвейеры piFLOW для повышения производительности и эффективности, снижая потребность в ручном труде.
Организация работы с порошками в аддитивном производстве
Решения для перегрузки порошков должны обеспечивать охрану здоровья и безопасность оператора, быть независимыми от принтера и подходить для различных производственных линий 3D-печати. Учитывая эти проблемы, мы привносим в экосистему аддитивного производства свой опыт в области управления порошками и вакуумных технологий. Мы разработали ассортимент вакуумных конвейеров, которые рекомендуются для различных областей применения в промышленности.
Сделано для масштабного охвата
Производительность значительно повышается благодаря автоматической транспортировке порошков. Материал не разрушается, а порошковые смеси не расслаиваются в процессе транспортировки. Риск загрязнения исключен благодаря замкнутому контуру, а транспортирующее оборудование можно легко очистить и продезинфицировать. Конвейерное оборудование Piab соответствует отраслевым сертификатам и при этом занимает минимальную площадь. Конвейеры piFLOW® легко интегрируются в существующие машинные парки и производственные линии.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/am_hoganas_piab.png?ref=1BA7C21974)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/milk-bottle-flexbag.png?ref=46D982D883)
Автоматизируйте процессы
Вместо того чтобы загружать много маленьких контейнеров, используйте автоматизацию! Решение компании Hgans, основанное на использовании гибких мешков, способствует устойчивому развитию производства, а установка Piab piFLOW®am подает металлический порошок в установку для нанесения связующего, установку селективного лазерного плавления или любую промежуточную емкость.
Эргономичная транспортировка порошков
Обычно операторам установок аддитивного производства приходится поднимать тяжелые бутыли с порошком. Они часто подают на принтеры по 1–2 литра металлического порошка весом 5–10 кг (10–20 фунтов) несколько раз в день, даже в выходные дни. Следует избегать прямого взаимодействия с порошком, поэтому необходимо использовать средства защиты. Рабочие места могут быть значительно улучшены с помощью автоматизированных систем транспортировки порошков, где взаимодействие оператора с порошком сведено к минимуму.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/igor-am-setup-web.jpg?ref=1F96785220)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/subindustries/metal-additive-manufacturing/am_hoganas_piab.png?ref=496F03C7BD)
В партнерстве с производителем порошков
Компания Piab установила партнерские отношения со шведской компанией Höganäs, производящей различные металлические порошки.
Благодаря этому партнерству мы предлагаем более экологичные способы работы с металлическими порошками, способствующие индустриализации, исключающие ручную транспортировку и оптимизирующие количество порошка, используемого в промышленных процессах.
Аддитивное производство металлов и автоматизация транспортировки порошков
Аддитивное производство металлов — это метод, используемый для создания прототипов. Его также все чаще используют для серийного производства металлических деталей. Это дает возможность проектировать и изготавливать ранее невозможные компоненты или использовать нестандартные сплавы. Поставка компонентов ускоряется за счет сокращения цикла разработки. Аддитивное производство металлов сокращает перебои в цепочке поставок и способствует снижению веса деталей.
Учитывая высокие темпы роста и расширяющиеся возможности в отрасли аддитивного производства, автоматизация процессов погрузки, разгрузки и транспортировки порошков является ключевым фактором для внедрения этой технологии в качестве стандартного производственного процесса. Однако многие этапы процесса по-прежнему выполняются вручную. Речь идет о загрузке производственного оборудования соответствующим пластиковым или металлическим порошком. Кроме того, использование технологий вакуумной транспортировки может способствовать защите людей, продукции и окружающей среды.
Благодаря нашему богатому опыту в области погрузки-разгрузки и транспортировки материалов вакуумные конвейеры Piab уже давно стали эффективным решением для технологического процесса аддитивного производства. Конвейеры премиум-класса Piab оснащены корпусом из нержавеющей стали (ASTM 316L) и запатентованной и высокоэффективной вакуумной технологией COAX® компании Piab. Они прошли сертификацию на соответствие стандарту ATEX по пылегазозащищенности и имеют встроенную автоматическую систему очистки фильтра. Компания Piab провела собственные испытания различных металлов и сплавов, которые показали, что наши вакуумные конвейеры могут транспортировать порошки с объемной плотностью 8 кг/литр [500 фунтов/фут3] с впечатляющей пропускной способностью. Тем не менее, Piab продолжает эволюцию нашего ассортимента продукции, чтобы повысить уровень индивидуализации аддитивного производства.
Работая с различными технологиями аддитивного производства, такими как технология расплавления материала в заранее сформированном слое и струйная печать связующим веществом, Piab предлагает максимальную гибкость в интеграции автоматизированных решений по вакуумной транспортировке в любой производственный процесс с использованием порошков.
Piab Group приобретает IB
Группа компаний Piab приобрела компанию IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG, специализирующуюся на разработке систем для транспортировки сыпучих материалов по индивидуальным заказам. Компания IB — уважаемый партнер в области аддитивного производства, известный своими машинами для ультразвукового просеивания и возврата поврежденной продукции. IB также разрабатывает и создает под ключ системы для наполнения, опорожнения, дозирования и транспортировки сыпучих материалов по индивидуальным заказам.
Это приобретение расширяет возможности компании Piab в области аддитивного производства, позволяя предлагать комплексные решения для транспортировки порошков в пищевой, фармацевтической и химической промышленности. Это сотрудничество укрепляет позиции компании Piab как мирового лидера в области автоматизации.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/subindustries/metal-additive-manufacturing/mps-30-3-548-x-400.jpg?ref=E50AB3246D)
Станции просеивания IB
MPSX1
MPS30