- новости
- Сложный путь к простоте
Сложный путь к простоте

Наш отдел исследований и разработок работает над решениями для Индустрии 4.0. с 2017 года; я присоединился к команде в 2020 году. Компания Piab всегда подчеркивала важность установления прочных связей с пользователями наших изделий, и это еще более актуально в наши дни, когда мы видим более быстрые технологические усовершенствования и большие изменения в мире.
Исследования и разработки являются важной функцией компании Piab, которая стремится упростить процесс вакуумной транспортировки и повысить его надежность. Все области применения уникальны, и решение проблемы транспортировки представляет собой интересную задачу.
Мы разработали полностью автоматический вакуумный конвейер с учетом простоты использования: пользователь нажимает кнопку пуска, и конвейер автоматически настраивается. Все настройки можно сохранять по материалам или рецептам и вызывать при смене материала. В настоящее время мы предлагаем это решение под названием «Автоматическая настройка» с линейкой продуктов piFLOW®p, и оно работает с электрическим блоком управления ECU-15.
Каждый год наше подразделение вакуумной транспортировки проводит внутренний конкурс инноваций piDEA, где каждый может предложить идеи, связанные с определенными темами. Участвуют все, включая инженеров по сбыту и применению, которые больше всего контактируют с нашими клиентами. В ходе этого внутреннего конкурса мы получили множество идей и отзывов об основных преимуществах этого автоматизированного решения. Основываясь на автоматической настройке и этих отзывах, мы поняли, что можем еще больше упростить ее, чтобы сделать доступной для более широкого круга пользователей.
Мы пришли к выводу, что таймер загрузки вакуумного конвейера является наиболее важным параметром, который необходимо установить, поскольку он снижает вероятность человеческой ошибки со стороны операторов и позволяет предотвратить повреждение фильтра из-за переполнения. Это достигается за счет оптимизации объема транспортируемой партии и защиты фильтров в конвейере. Мы также хотели сделать этот продукт совместимым со всеми нашими блоками управления и имеющимися вакуумными конвейерами для пищевой, фармацевтической и химической промышленности, включая линейки продуктов piFLOW®f, i, fc и p.
Процесс разработки был захватывающим. Мне очень нравится эта работа, потому что я занимаюсь проектированием, лабораторными испытаниями, и работаю с задачами автоматизации. Изучение и работа с логикой управления были той частью работы, которая показалась мне самой сложной и самой интересной. И, конечно, интересно видеть, как продукт проходит путь от идеи до сертифицированного изделия.
Возможно, это прозвучит противоречиво, но то, что усложняло разработку продукта, было необходимой простотой. Новый продукт должен был быть модульным: подходить и работать вместе со всеми другими составными частями хорошо функционирующей системы вакуумной транспортировки. Мы также должны были сохранить простоту очистки и обслуживания стандартных вакуумных конвейеров. Как говорят в Швеции, мы стремились не выплеснуть ребенка вместе с водой.
Я рад, что мы нашли оптимальное решение — оптимизацию объема партии, которое можно настраивать в масштабе.