- новости
новости

Обречено на успех: Встречайте новое устройство KVG серии «Е»
Недавно разработанное устройство KVG серии «Е» воплощает в себе стремление Kenos® поставлять передовые решения, отвечающие самым разнообразным промышленным потребностям.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Программа piCOMPACT®23 SMART теперь доступна с IO-link класса B
Компания Piab расширяет программу piCOMPACT23 SMART продуктом IO-link класса B, оснащенным отдельными доменами питания между питанием привода и питанием датчика.

Новые присоски BXP ESD переводят аккумуляторные батареи на более безопасный уровень
BXP ESD — это новая серия модульных чашечных присосок, разработанная для защиты чувствительных компонентов аккумуляторных батарей, топливных элементов и электроники от электростатического разряда во время работы с ними.

piSAFE® - now even safer
As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions.

piCOBOT® Electric разрушает барьеры движения манипулятора кобота
Полностью электрический, малогабаритная конструкция и отсутствие пневматических трубок и кабелей. Новый piCOBOT® Electric — это еще один успех программы piCOBOT® компании Piab.

Новая чашечная присоска BXP 45 мм сопровождается версиями 65 и 90 мм
К нашей недавней 45-миллиметровой присоске для сегмента BXP теперь добавились версии 65 и 90 мм.

Новая готовая конфигурация piCOBOT® для коботов FANUC CRX
Теперь мы предлагаем piCOBOT® и piCOBOT®L в версии, полностью адаптированной к FANUC CRX. Готовый к использованию во всех аспектах.

Семейство признанных присосок BXP принимает в свои ряды новое изделие и дополняет конфигуратор
Наши повсеместно признанные присоски BXP, которые чаще всего используются для подбора предметов с особенно пористой поверхностью, теперь будут дополнены 45-миллиметровой версией.

Четыре десятилетия и все еще работают – история конвейеров, которая не кончается
В честь 70-летнего юбилея компании Piab подразделение вакуумной транспортировки объявило конкурс на поиск самого старого, еще работающего вакуумного конвейера Piab. И он был найден...

Четыре полезных дополнения к автомобильным чашечным присоскам Piab
Четыре новые чашечные присоски расширяют семейства PAF (Piab Automotive Flat) и PAB (Piab Automotive Bellow) двумя новыми размерами: Ø100 мм и Ø125 мм.

Пенорезиновая присоска piGRIP® от PIAB — FLIW перемещает объекты с неровными или неструктурированными поверхностями
FLIW (пенорезиновая присоска широкая) — это наш последний вклад в серию piGRIP®. Полностью конфигурируемый с помощью множества комбинаций, идеально подходит для любого применения с подбором…

Новая вакуумная присоска для яиц ECX36 от Piab повышает производительность процессов транспортировки яиц
Обеспечивающая прочный и в то же время бережный захват вакуумная присоска для процессов транспортировки яиц, подходящая для высокоскоростных операций. Опробуйте ее прямо сейчас!

Вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab обеспечивает бережный захват любого фрукта, от авокадо до цукини
Вакуумная присоска FCX50 подбирает любые фрукты независимо от формы и текстуры, даже опускаясь к объекту не по оси, благодаря нескольким кромкам и гибким сильфонам…

Selected Joulin grippers now sold under the Kenos® brand
Piab has integrated three of Joulin's gripper ranges into its Kenos® portfolio, while the solutions for the heavy duty industries continue to be marketed under the Joulin brand...

Представляем piCOMPACT®10X SMART, Piab добавляет функциональность к компактному эжектору
Компактный, эффективный и интеллектуальный эжектор, который позволит вам сделать следующий шаг в...

Процесс укладки на паллеты в неблагоприятных и пыльных условиях стал проще благодаря новому Kenos®Safe&Light
В зависимости от выбранного размера захвата KSL грузоподъемностью до 59 кг идеально подходит для транспортировки картона на складах и в электронной коммерции…

Небольшой, но мощный — новый Kenos®MiniGrip обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неровных поверхностях
Kenos®KMG — это вакуумный пенорезиновый захват, который может быть адаптирован для применения в условиях ограниченного зазора в рабочем инструменте, похожем на вакуумную присоску…

Kenos®FlexiGrip (KFG) вакуумный пенорезиновый захват Piab
Новый вакуумный пенорезиновый захват Kenos®KFG предлагает множество преимуществ при массовом производстве изделий с неровной, шероховатой, структурированной или текстурированной поверхностью…

Семейство подборщиков предметов №1 от Piab теперь расширено за счет присоски меньшего размера (25 мм) и дополнительных функций
Знакомьтесь с подборщиком предметом №1 от Piab: Универсальные присоски MX обеспечивают превосходный захват на любой поверхности от мешка до коробки — идеальное решение для электронной коммерции…