- новости
- Повышение уровня автоматизации за счет транспортировки сыпучих материалов с помощью новой серии продукции Piab
Повышение уровня автоматизации за счет транспортировки сыпучих материалов с помощью новой серии продукции Piab

Только более широкая адаптация автоматизации может привести к повышению уровня производительности в производстве — но для успешного осуществления такое резкое изменение должно быть согласовано с пользователями. Решения по вакуумной транспортировке порошков, гранул и мелких частиц должны быть легко адаптируемыми, эффективными и рациональными. Компания Piab продолжает совершенствовать производственные рабочие места, предлагая новую серию вакуумных конвейеров piFLOW® Batch Volume Optimization.
Уровень автоматизации на рынках пищевой, фармацевтической и химической промышленности быстро развивается благодаря адаптации новых решений во всем мире. Это признание растет благодаря очевидным преимуществам автоматизации, таким как повышение уровня гигиены производства и безопасности сотрудников. Повышенные ожидания потребителей и предписания законодательных органов также заставляют производителей пересматривать свои процессы, но все еще существуют некоторые причины, по которым они предпочитают не инвестировать. В настоящее время производственные предприятия часто состоят из отдельных блоков автоматизации, где этапы процесса не полностью связаны между собой.
Одной из основных проблем, препятствующих адаптации, является непринятие организацией новых технологий. Высокий коэффициент колебаний и нехватка обученных, компетентных операторов или техников затрудняют этот процесс. Поэтому все новое оборудование должно быть максимально удобным для пользователя, чтобы сократить время адаптации сотрудников и уменьшить вероятность человеческой ошибки.
Компания Piab учла все вышеперечисленные требования при разработке новой серии продукции под названием piFLOW® Batch Volume Optimization помимо стандартной линейки вакуумных конвейеров piFLOW®. Функциональность изделий Batch Volume Optimization обеспечивает простоту в обслуживании, соответствует отраслевым стандартам и значительно повышает производительность.
Конвейер забирает твердые частицы из точки приема и партиями сбрасывает их в приемник или в ту или иную единицу оборудования. Изделие Batch Volume Optimization оснащено датчиком уровня. Как только конвейер заполняется в результате каждого цикла, датчик автоматически запускает процесс высвобождения. Таким образом операторы могут быстро настроить конвейер, а автоматическое определение уровня добавляет дополнительный уровень безопасности, который оберегает оборудование от незапланированного обслуживания.
«Даже надежное промышленное оборудование используется людьми, и мы не можем ожидать, что люди примут технические решения по автоматизации, если им трудно их понять. Это работает так же, как и внедрение новых мобильных технологий или других персональных устройств. Если нам удастся сделать их доступными, они будут легко адаптированы для пользователей», — говорит Лаура Катинайте, директор по управлению продукцией для вакуумной транспортировки. Она добавляет: «Компания Piab — настоящий пионер в поиске простых в использовании решений. Мы — шведская компания, имеющая большой опыт развития промышленных процессов, и это у нас в крови. Мы считаем, что эту новую серию продукции будет легко адаптировать в первую очередь тем, кто переходит с ручного перемещения или некоторых форм механической транспортировки, и она позволит расширить опыт использования вакуумной транспортировки для перемещения порошков».
Batch Volume Optimization представляет собой средний уровень автоматизации в линейке piFLOW®. Полный ассортимент продукции включает в себя как хорошо известные и надежные стандартные серии изделий, так и систему автонастройки Auto-tuning — полностью автоматизированное решение для вакуумной транспортировки. Независимо от области применения, существует изделие piFLOW®, специально разработанное для нее.
Подробные сведения
Контактные данные для получения более подробной информации:
Клара Штумпф, специалист по маркетингу продукции для вакуумной транспортировки
Тел.: +46 70 294 22 04
Адрес электронной почты: klara.stumpf@piab.com
О Piab
В компании Piab мы развиваем автоматизацию, создавая устойчивые решения для более безопасного и эффективного рабочего места в автоматизированном мире. Мы обеспечиваем навыки захвата роботам, интеллектуальный поток материалам и подъемную силу людям. Мы хотим сделать современный мир лучше. Это стремление заложено во всем, что мы делаем. Оно в каждой идее, каждом взаимодействии, каждом продукте и решении, которое мы предоставляем. Наши клиенты работают практически во всех секторах, в том числе в отрасли изготовления пищевых продуктов и напитков, в автомобильной промышленности, в отрасли упаковки, в логистике и складском хранении, в электронной коммерции, в производстве электроники, в химической промышленности, в фармацевтической отрасли и в производстве широкого профиля.
Имея объем продаж около 1,9 млрд шведских крон, более 900 сотрудников и 4 подразделения, компания Piab является глобальной организацией, обслуживающей клиентов в более чем 100 странах мира через сеть дочерних предприятий и дистрибьюторов. С 2018 года Piab принадлежит компании Patricia Industries, входящей в состав Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.