- новости
- Ароматный кофе благодаря вакуумному конвейеру Piab в Minges Coffee Roasters
Ароматный кофе благодаря вакуумному конвейеру Piab в Minges Coffee Roasters

Когда мы наслаждаемся запахом кофе по утрам, этот черный порошок уже прошел через множество этапов производства. Капсулы кофе-порошка и таблетки от Minges Coffee Roasters заполнены без особых усилий благодаря piFLOW®f от Piab.
Кофе — самый популярный напиток на завтрак, который должен готовиться быстро и легко, особенно по утрам, чтобы многие могли успешно начать новый день. Именно поэтому кофейные таблетки и капсульные машины завоевали популярность в домах за очень короткое время.
Чтобы наполнение капсул было таким же простым, как и вставка капсул и кофейных таблеток в соответствующую машину, Minges Kaffeerösterei теперь также полагается на вакуумный конвейер piFLOW®f от Piab для наполнения капсул. У компании Minges богатый опыт использования этого типа конвейера при фасовке кофейного порошка для кофейных таблеток.
Когда кофейный порошок засыпается в капсулы, он высыпается из большого пакета в контейнер для сбора. Отсюда он всасывается в вакуумный конвейер через шланг. В результате порошок попадает в приемник, который оснащен датчиком. Когда датчик показывает, что количество наполнителя не соответствует норме, piFLOW®f подает в приемник порцию кофейного порошка. Отсюда кофейный порошок подается непосредственно в машину для наполнения капсул на упаковочной линии, и происходит наполнение отдельных капсул. Готовые капсулы проходят через направляющие машины окончательной упаковки, которая устанавливает соответствующие коробки с помощью вакуумных присосок Piab.
Андреас Фритц, руководитель отдела технологий и технического обслуживания компании по обжарке кофе Minges, объясняет: «Нам нужен был конвейер для капсульных систем, который просто делает то, что должен, чтобы нам больше не приходилось беспокоиться об оборудовании. Он должен просто работать. Именно поэтому нас особенно убедили простота конструкции и надежность piFLOW®f компании Piab. Потому что мы искали простую, эффективную конвейерную систему».
«Раньше мы использовали очень простые конвейеры с предохранительными заслонками, но фильтры постоянно засорялись», — продолжает он. — Поскольку вакуумный конвейер Piab почти не имеет движущихся частей, он не требует особого обслуживания. Фильтры очищаются после каждого цикла с помощью встряхивателя. Таким образом, с помощью piFLOW®f мы смогли довольно легко решить проблемы, которые у нас были при использовании старой технологии. Вакуумный конвейер также уменьшил количество пыли в помещении благодаря своей закрытой системе. Это позволяет нам улучшить технику безопасности на производстве, избегая загрязнения частицами кофе извне».
«При смене продуктов piFLOW®f легко и просто чистить. Всего за несколько простых шагов весь конвейер, включая фильтры и уплотнения, можно разобрать, очистить и снова собрать для следующего производственного цикла без использования инструментов благодаря системе быстрой фиксации, — отмечает Франциско Диас Арриола, ответственный региональный менеджер по продажам Piab. —
Когда дело доходит до наполнения кофейных таблеток, переход на вакуумный конвейер Piab также помог нам улучшить качество продукции. Это связано с тем, что первоначально в машину поступали свежеобжаренные зерна кофе. Хотя поначалу это было хорошо, однако это привело к потерям аромата. Именно поэтому мы выбрали вакуумный конвейер Piab, с помощью которого мы теперь подаем охлажденный кофе, предварительно смолотый в отдельной кофемолке, на систему и упаковываем его в 7-граммовые кофейные таблетки, которые снимаются с ленты с помощью присосок Piab и помещаются в упаковочный аппарат», — говорит Андреас Фритц, объясняя решение использовать самый первый вакуумный конвейер Piab в компании Minges.
Вакуумный конвейер piFLOW®f работает с запатентованными компанией Piab многоступенчатыми эжекторами COAX® в вакуумном насосе. Вакуум создается путем выброса сжатого воздуха из системы с соплами. Это обеспечивает как высокую эффективность системы, так и высокий абсолютный уровень вакуума. Таким образом, практически исключается засорение конвейерной линии.
«Помимо технологии, для нас было важно тесное сотрудничество с коротким временем реагирования и твердыми заявлениями, а также надежные поставки запасных частей и вызовы по сервисному обслуживанию, которые организуются в соответствии с нашим графиком, а также контактное лицо, которое всегда на связи. Ведь быстрая поддержка в случае необходимости помогает нам сократить время простоя», — так Андреас Фритц завершает свое объяснение причин сотрудничества с Piab.
piFLOW®f широко используется в отраслях с высокими требованиями к качеству пищи. Он часто используется в качестве альтернативы механическим конвейерам, когда требуется беспыльная транспортировка или неприхотливое техническое обслуживание. Другим преимуществом является технология COAX®, которая характеризуется высочайшей энергоэффективностью при генерации вакуума. Конвейеры Piab для пищевой промышленности оснащены корпусом из нержавеющей стали (ASTM 304), а уплотнения, находящиеся в прямом контакте с транспортируемым продуктом, соответствуют требованиям FDA и стандартам EU 1935/2004 для соблюдения требований пищевой промышленности. Конвейеры Piab сертифицированы в соответствии с требованиями ATEX по пыли. Конвейеры piFLOW®p имеют сертификат ATEX для пыли и газовой среды. Все конвейеры укомплектованы эжекторным вакуумным или механическим насосом. Производительность стандартного конвейера piFLOW®f составляет 4 тонны в час, большого — до 7,5 тонн за то же время.
Для получения более подробной информации
Клара Штумпф, специалист по маркетингу продукции
Тел.: +46 (0)8-630 25 93
Адрес электронной почты: klara.stumpf@piab.com
О Piab
В компании Piab мы развиваем автоматизацию, создавая устойчивые решения для более безопасного и эффективного рабочего места в автоматизированном мире. Мы обеспечиваем навыки захвата роботам, интеллектуальный поток материалам и подъемную силу людям. Мы хотим сделать современный мир лучше. Это стремление заложено во всем, что мы делаем. Оно в каждой идее, каждом взаимодействии, каждом продукте и решении, которое мы предоставляем. Наши клиенты работают практически во всех секторах, в том числе в отрасли изготовления пищевых продуктов и напитков, в автомобильной промышленности, в отрасли упаковки, в логистике и складском хранении, в электронной коммерции, в производстве электроники, в химической промышленности, в фармацевтической отрасли и в производстве широкого профиля.
Имея объем продаж около 1,9 млрд шведских крон, более 900 сотрудников и 4 подразделения, компания Piab является глобальной организацией, обслуживающей клиентов в более чем 100 странах мира через сеть дочерних предприятий и дистрибьюторов.