- новости
- Боковой робот Wyzo
Команда мечты: Боковой робот Wyzo в сочетании с чрезвычайно легким захватным устройством Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab

Быстрое и простое перемещение продуктов питания или других небольших, легких товаров с помощью человеко-машинного взаимодействия — именно для этого предназначен боковой робот Wyzo. При максимальной полезной нагрузке в один килограмм вес захвата имеет решающее значение. Поэтому, что может быть лучше, чем очень легкое захватное устройство MCG от компании Piab весом всего 270 грамм, которое также впечатляет своей универсальностью и исключительной энергоэффективностью.
В пищевой, упаковочной, косметической, фармацевтической и электронной промышленности продолжает развиваться автоматизация процессов. Люди в этих отраслях зачастую работают бок о бок с машинами. Это, как правило, исключает использование промышленных роботов, а спектр мощности коботов не всегда достаточен для таких высокоскоростных, повторяющихся операций по подбору и перемещению. Чтобы устранить этот пробел, швейцарская компания разработала бокового робота Wyzo, который сочетает в себе преимущества обычного дельта-робота и кобота. Благодаря использованию безредукторных и, следовательно, безмасляных двигателей, боковые роботы особенно подходят в ситуациях, требующих исключительно чистой среды, таких как промышленные сектора, упомянутые в начале статьи.
Будучи чрезвычайно легким и занимающим мало места роботом, боковой робот Wyzo обладает полезной грузоподъемностью от полукилограмма на полной скорости до одного килограмма при пониженной производительности. Для того чтобы использовать это как можно полнее, выбор рабочего органа, а точнее его веса, имеет решающее значение. Однако захватное устройство MCG от компании Piab смогло продемонстрировать не только свой малый вес, как объясняет Кристиан Вуилламоз, технический директор Wyzo: «Для нас также была важна гибкость. Поскольку боковой робот можно легко перемещать с одного рабочего места на другое, мы искали такое захватное устройство, которое было бы не только легким, но и могло быть легко перенастроено для выполнения новых задач. Многочисленные инструментальные возможности, предлагаемые MCG, — именно то, что нам было нужно для этого. А благодаря системе Quick-Click смена инструмента производится в два счета и без использования инструментов. Нас также впечатлила простота внедрения. Нам потребовался всего один час, чтобы запустить систему в работу».
Бернд Грис, руководитель отдела по разработке специальных технических решений компании Piab, добавляет: «При весе всего 270 грамм MCG, вероятно, является самым легким захватным устройством для коботов в мире. Подобно муравью, который может переносить предметы, во много раз превышающие вес его тела, устройство MCG способно поднимать предметы весом до 5 килограммов. Это стало возможным благодаря производству компонентов с помощью высококачественной, легковесной 3D-печати. Его универсальность обеспечивается возможностью гибкого оснащения разнообразными вакуумными приспособлениями. Комбинация насосного агрегата со встроенным вакуумным эжектором COAX® и отдельными захватами обеспечивает максимальную гибкость. Благодаря встроенной функции продувки возможны высокоскоростные процессы».
«Хотя мы знали, что эжекторы Piab являются энергоэффективными, мы не ожидали, что они превзойдут предыдущие модели в восемь раз — результаты, которые были получены в ходе наших внутренних сравнительных тестов. В нынешних условиях стремительно растущих затрат на электроэнергию это, безусловно, значительное преимущество. Мы рады, что можем не только сделать процессы наших клиентов более производительными, но и внести вклад в бережное использование ресурсов в двойном смысле, с точки зрения окружающей среды и с точки зрения стоимости использования системы для наших клиентов, — с энтузиазмом заявляет Кристиан Вуилламоз и продолжает: — Возможность измерения вакуумного давления и расхода непосредственно на изделии имеет большие преимущества и позволяет чрезвычайно быстро реагировать. Это важно, поскольку боковой робот Wyzo работает со скоростью 90 циклов в минуту. Мы также сразу убедились в качестве измерений».
Встроенная вакуумная технология COAX® от компании Piab минимизирует энергопотребление и обеспечивает безопасную и быструю фиксацию благодаря мощной начальной силе всасывания. Эжекторы COAX® в два раза быстрее других эжекторов и обеспечивают в три раза больший объем, чем обычные вакуумные эжекторы при одинаковом потреблении воздуха. Данные эжекторы могут обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся давлении подачи. Это было продемонстрировано в ходе независимых сравнительных испытаний в Институте станкостроения и формовочной техники им. Фраунхофера в Дрездене. Испытания показали, что эжекторам Piab требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения той же производительности по сравнению с эжекторами других производителей. Поскольку в них нет движущихся частей, они также практически не требуют технического обслуживания. Соответственно, их использование снижает затраты на подачу сжатого воздуха, а также время простоя для технического обслуживания.
Боковой робот Wyzo обрабатывает продукты бок о бок с людьми на высокой скорости благодаря своей безопасной системе управления. Он автоматически останавливается при контакте, а благодаря встроенным датчикам безопасности развивает полную скорость только на безопасном расстоянии от людей. Боковой робот Wyzo очень быстро перемещается с одного рабочего места на другое. Интуитивно понятный интерфейс облегчает освоение новых задач для всех. В мгновение ока он находит продукты с помощью интеллектуальной камеры и подбирает их даже на движущихся конвейерах. Помимо операций по подбору и перемещению он также подходит для задач контроля качества, сортировки и оформления, которые при необходимости могут полностью выполняться за один этап с упаковкой продукции.
Сочетание бокового робота Wyzo и захватного устройства MCG от компании Piab позволяет вывести робототехнику на новый уровень — на уровень настоящей автоматизации, доступной и приемлемой для компаний любого размера.
Подробные сведения
Андреа Боденхаген, менеджер по коммуникациям, подразделение вакуумной автоматизации
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany (Германия)
www.piab.com
О Piab
Piab развивает автоматизацию благодаря прогрессивным решениям по захвату, подъему и перемещению, начиная с 1951 года. Мы верим в автоматизированный мир, в котором не растрачиваются ресурсы и не травмируются люди. Имея ежегодные продажи в размере около 1,7 млрд шведских крон, 700 сотрудников и глобальное присутствие в более чем 100 странах мира, мы ежедневно помогаем нашим клиентам улучшать свою деятельность. С 2018 года Piab принадлежит компании Patricia Industries, входящей в состав Investor AB.
Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.
О компании, стоящей за Wyzo
Wyzo — это детище компании DEMAUREX SA, родоначальника дельта-робота. Дельта-робот считается эталоном передовой практики в области высокоскоростных технологий подбора и перемещения, и компания установила более 4000 роботов по всему миру. Разработанный в Швейцарии и собранный в Европе, боковой робот Wyzo предлагает новые возможности уже состоявшимся производителям, а также дает возможность новому поколению производителей развивать и преобразовывать свой бизнес.
Чтобы узнать больше о Wyzo, посетите сайт www.thewyzo.com.