- новости
- Захваты Piab Kenos KVG для эффективной системы перемещения материалов из необработанной древесины
Гибкое и эффективное перемещение брусьев из необработанной древесины в обвязочной системе.

Используя захваты Piab Kenos® KVG, компания Officina Meccanica Sestese SpA спроектировала и изготовила машину для вторичной упаковки, установленную на одном из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы — производителе компонентов для мебельной промышленности.
Вертикальная обвязочная система компании Officina Meccanica Sestese (модель 08L) была разработана для прессования, компактного расположения и стабилизации упаковок меламиновых деревянных панелей. Машина позволяет выполнять автоматическую упаковку с возможностью нескольких креплений термосклеиваемой полиэфирной лентой шириной 16 мм и толщиной 0,8–1,0 мм.
Размеры транспортируемых упаковок варьируются от минимальной высоты 60 мм до максимальной ширины 2180 мм и длины 5700 мм.
Прочная и компактная «модульная» обвязочная головка оснащена всеми функциями для выполнения требуемого заказчиком цикла обвязки, при этом время цикла составляет от 4 до 7 секунд максимум.
Машина оснащена устройством, способным крепить деревянные брусья над и под упаковкой, которые защищают ее во время обвязывания лентой. Это устройство загружается манипулятором, состоящим из 4 захватов Kenos® KVG120 компании Piab, управляемых посредством вихревой воздуходувки, также поставляемой компанией Piab, которые позволяют перемещать ряд брусьев из необработанной древесины.
Из этого ряда отдельные брусья впоследствии захватываются еще 2-мя захватами Piab Kenos® KVG60, оснащенными встроенными вакуумными генераторами COAX®, которые выполняют подачу на устройство укладки брусьев.
Система компании Officina Meccanica Sestese дополнительно оснащена системой дистанционной помощи.
Почему захваты Kenos® — это оптимальное решение
«Захваты Kenos® являются наиболее подходящим решением для нашего процесса, в котором используются очень пористые материалы. До внедрения этих захватных систем мы использовали вакуумные присоски других производителей, которые не гарантировали идеального захвата. Кроме того, существовала необходимость их частой замены для работы с разными форматами и разными материалами. Захваты Kenos®, напротив, чрезвычайно надежные и гибкие, поэтому они всегда выполняют захват детали и решают проблему переналадки линии. И не только. Захваты Kenos® также имеют более длительный срок службы, чем вакуумные присоски, благодаря тому, что замене подлежит только техническая пенорезина, образующая интерфейс захвата», — говорит Марко Викарио, инженер-проектировщик из компании Officina Meccanica Sestese, ответственный за разработку данного проекта.
«Мы работаем с компанией Piab уже некоторое время. Благодаря поддержке, которую нам оказывают технические специалисты итальянского филиала, мы используем захваты Kenos® не только в наших стандартных системах, таких как вертикальная обвязочная машина 08L, но и в наших индивидуальных системах, чтобы обеспечить эффективность, гибкость и точность для наших клиентов», — добавляет Маурицио Алесси, специалист по маркетингу компании Officina Meccanica Sestese.
Преимущества вакуумных захватных систем Piab
Вакуумные захватные системы Kenos® производства компании Piab разработаны для упрощения процессов перемещения материалов во многих промышленных секторах, таких как деревообрабатывающее, керамическое производство и пр. Это универсальная серия, предназначенная для перемещения широкого спектра объектов различной формы, размера и плотности. Большинство захватных систем могут быть оснащены встроенными вакуумными генераторами и подготовлены для автономного создания вакуума посредством лопастного насоса или вихревой воздуходувки. Среди различных систем Kenos®, доступных на рынке, KVG — это модель, которая лучше всего подходит для деревообрабатывающей промышленности благодаря своей высокой адаптивности.
Технология создания вакуума COAX® компании Piab сводит к минимуму энергопотребление, обеспечивая при этом надежный и быстрый захват благодаря мощной начальной силе всасывания. Насос может обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи. Это было доказано в ходе независимых сравнительных испытаний, проведенных Институтом станкостроения и формовочной техники им. Фраунхофера в Дрездене. Эти испытания показали, что эжекторам PIAB требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения той же производительности по сравнению с эжекторами других поставщиков. В результате, их использование снижает стоимость подачи сжатого воздуха и, тем самым, общую стоимость производства.
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!
О компании Officina Meccanica Sestese SpA
Основанная в 1949 году, группа компаний OMS Group является ведущей компанией, которая разрабатывает и производит машины и системы для вторичной упаковки, используемые в самых разных отраслях промышленности.
Надежность, опыт и гибкость — три важных аспекта, которые позволяют компании OMS удовлетворять любые требования рынка, от самой простой обвязочной машины до самого сложного упаковочного оборудования.
Все модели OMS, при разработке которых постоянно уделялось особое внимание новым технологиям и потребностям рынка, созданы для взаимодействия с сетью заказчика в соответствии с протоколами Индустрии 4.0, чтобы предлагать клиентам инновационные и индивидуальные решения, гарантирующие наилучшую производительность и значительную экономию средств.
Помимо итальянского головного офиса, расположенного в Паруццаро в провинции Новара, OMS Group имеет 12 дочерних компаний, расположенных в Италии, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Океании, и насчитывает более 250 сотрудников по всему миру.