- новости
- Компания Solukon использует вакуумные конвейеры Piab в своем новом устройстве для сбора порошка
Компания Solukon использует вакуумные конвейеры Piab в своем новом устройстве для сбора порошка

Аугсбург (Германия)
Крупные детали, которые неизбежно требуют автоматизированного удаления порошка, становятся трендом в порошковой 3D-печати. В результате при удалении порошка накапливается все большее его количество. Компания Solukon представляет решение: автоматизированный сборщик порошка для безопасной и быстрой транспортировки порошков после их удаления и использования вакуумных конвейеров Piab.
Компания Solukon взяла на себя задачу дальнейшего улучшения качества транспортировки порошков в системах Solukon после процесса их удаления. В сущности, когда речь идет о более крупных системах удаления порошка и их использовании в серийном производстве, накапливаются значительные объемы порошка. С помощью устройства для сбора порошка Solukon (сокращенно SFM-PCU) — полностью автоматизированного решения для сбора металлического порошка с помощью вакуумного конвейера piFLOW®i от Piab, компания Solukon упрощает и повышает безопасность транспортировки порошков непосредственно после их удаления.
Принцип работы устройства для сбора порошка
При автоматическом удалении порошка по технологии Solukon SPR® порошок собирается в бункере в нижней части системы. С помощью встроенного вакуумного конвейера piFLOW®i от компании Piab SFM-PCU всасывает порошок в перегрузочном пункте, контролируемом датчиком. Затем он проходит через шланг и аккуратно транспортируется в большой контейнер. После этого загрязненный материал может переправляться через нейтральный интерфейс на станцию переработки или нечто подобное, где он становится доступным для дальнейших процессов печати.
Преимущества вакуумного конвейера
Пользователи больше не имеют прямого контакта с порошковым материалом во время его удаления; порошок все время остается в закрытой системе. «Это позволяет соблюдать самые строгие требования по охране здоровья и безопасности и достигать новой вехи на нашем пути к беспыльному предприятию», — говорит Бенедикт Лутценбергер, сотрудник отдела поддержки продукции и руководитель проекта по созданию устройства для сбора порошка SFM-PCU. Поскольку порошок больше не нужно извлекать вручную, большие объемы порошка могут транспортироваться быстрее, что делает процесс удаления порошка еще более эффективным. Опорожнение и последующая очистка системы удаления порошка Solukon также упрощаются.
Почему Solukon доверяет Piab
В своем новом устройстве для транспортировки порошка компания Solukon использует вакуумный конвейер Piab. Конвейер, используемый в SFM-PCU, отличается высокой эффективностью, надежностью и простотой обслуживания. Он отвечает всем требованиям и ожиданиям компании Solukon. В секторе производства полимеров компания Solukon уже много лет использует конвейеры Piab в SFP770 — автоматизированной станции распаковки и очистки. «В проекте создания SFP770 компания Piab уже зарекомендовала себя как высококомпетентный и надежный партнер по производству порошковых конвейеров», — говорит Бенедикт Лутценбергер.
Дополнительная информация
Дженнифер Мейдике, специалист по маркетинговой активности подразделения Vacuum Conveying, Piab
Эл. почта: jennifer.maedicke@piab.com
Марина Хаугг, менеджер по маркетингу и связям с общественностью, Solukon
Эл. почта: m.haugg@solukon.de
О компании Solukon
Solukon Maschinenbau GmbH — немецкий поставщик высококачественных систем удаления и обработки порошков для аддитивного производства металлов и полимеров. Основанная в 2015 году Андреасом Хартманном и Домиником Шмидом, компания, расположенная в Аугсбурге, имеет большой опыт в разработке AM-систем и сопутствующего периферийного оборудования и предлагает полный спектр промышленных систем обработки порошков. С 2022 года компания Solukon предлагает интеллектуальное программное обеспечение для автоматизированного удаления порошка с расплавленных лазером металлических деталей в качестве эксклюзивного лицензиата SPR-Pathfinder®. Продукция Solukon отвечает самым высоким стандартам функциональности и безопасности и одобрена для безопасного и надежного удаления труднообрабатываемых и реактивных материалов, таких как титан и алюминий. Компания Solukon представлена на четырех континентах. Этим системам доверяют ведущие производители систем 3D-печати, такие как EOS, SLM Solutions и AMCM, такие институты, как NASA и Cern, а также такие компании, как Siemens и Ariane Group.
Solukon Maschinenbau GmbH
Веб-сайт: www.solukon.de
О Piab
Piab развивает автоматизацию благодаря прогрессивным решениям по захвату, подъему и перемещению с 1951 года. Piab верит в автоматизированный мир, в котором не растрачиваются ресурсы и не травмируются люди. Имея объем продаж в размере около 2,5 млрд шведских крон, более 1200 сотрудников и 4 подразделения, компания Piab является глобальной организацией, обслуживающей клиентов в более чем 100 странах мира через сеть дочерних предприятий и партнеров по сбыту.