- новости
- Automated veneer handling
Automated veneer handling

Компания Heinrich Kuper GmbH осуществляет сортировку листового шпона с помощью зонального захвата Kenos KVG от Piab . Самой большой проблемой являлся подбор разделенных и перфорированных листов одного за другим с помощью вакуумной системы захвата. Разработанная компанией Piab инновационная вакуумная технология с возможностью тонкой настройки делает возможной такую прецизионную транспортировку.
В мебельной промышленности и производстве напольных покрытий все чаще используется шпон по причине его стоимости и веса. По-прежнему используется шпон из натуральной древесины, вырезанной из ствола дерева, особенно в высококачественной продукции. Компания Kuper производит соответствующие системы для сортировки и сборки шпона в штабеля с заданными параметрами или для его непосредственной доставки на производство.
Необработанный, раскроенный по размеру или склеенный листовой шпон размещается на распределительном столе с десятью двойными отсеками. Работник производственного цеха размещает подаваемый листовой шпон поочередно пачками с одной стороны двойного отсека. После его заполнения захват Kenos KVG от Piab начинает поднимать листы один за другим из соответствующего штабеля. Когда лист зафиксирован вакуумом, он передается в приемный механизм второго захвата, который механически зажимает лист и втягивает его в систему для сортировки или загрузки. В то же время работник может заполнять другой отсек, тем самым обеспечивая непрерывный процесс автоматического снятия каждого отдельного листа шпона.
Г-н Мануэль Дюбелер, один из разработчиков систем в компании Kuper, поясняет: «Для нас большой проблемой было найти такой захват, который мог бы подбирать только один лист за раз, независимо от того, цел он, распущен или имеет отверстия. Наши первые попытки не увенчались успехом, поэтому нам очень помогло то, что один из наших клиентов направил нас в компанию Piab, потому что у него был хороший опыт работы со шпоном с использованием захватов Kenos».
«Выбранное нами захватное устройство Kenos® KVG от компании Piab обеспечивает высокую степень гибкости и, в частности, позволяет работать с изделиями различной компактности. За счет использования клапанов управления потоком и ограничителя потока интегрированное генерирование вакуума с помощью инновационной многоступенчатой технологии COAX® от Piab может быть точно отрегулировано в зависимости от потребностей в вакууме. Таким образом, нам удалось точно подобрать уровень генерирования вакуума для листового шпона и сбалансировать производительность, необходимую для работы с воздухопроницаемыми листами, с потребностью в подборе по одному листу за раз», — говорит Хасан Симсек, специалист по сбыту в компании Piab, поясняя причины выбора данного продукта.
Кроме того, захват сконструирован таким образом, что при подборе листа происходит промежуточный обдув по всей его длине, так что шпонированный лист ненадолго задерживается в воздухе. Данный процесс также гарантирует, что за каждый проход подбирается только один лист.
Для того чтобы убедиться, что захват Piab соответствует ожиданиям, было проведено несколько испытаний, сначала в компании Piab, а затем на испытательном стенде в компании Kuper.
«С одной стороны, захватное устройство Kenos®KVG от Piab убедительно продемонстрировало, что является единственным решением, которое способно надежно и непрерывно подбирать листы по отдельности.
«С одной стороны, захватное устройство Kenos®KVG от Piab убедительно продемонстрировало, что является единственным решением, которое способно надежно и непрерывно подбирать листы по отдельности. С рабочей шириной 330 мм и общей шириной 350 мм захват может подбирать все виды листового шпона шириной от 230 мм до 330 мм. Захват расположен таким образом, что он обрабатывает шпон только из одного отсека. Когда отсек опустошается, весь магазин перемещается на другую сторону, и захват начинает снимать шпонированные листы с заполненного за это время отсека», — продолжает г-н Дюбелер и добавляет: «Сотрудничество с компанией Piab также было отличным. Захват был точно адаптирован под наши потребности, что также включало доведение длины до 350 мм».
Вакуумные захваты Kenos от Piab также характеризуются коротким временем простоя во время технического обслуживания, так как техническая пенорезина, формирующая поверхность, может быть заменена за несколько минут. С помощью онлайн-конфигуратора клиенты могут быстро найти для себя возможное решение.
Contact me – I want to know more
О компании Piab
Компания Piab поставляет интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования для электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и других отраслей промышленности повышать энергоэффективность и производительность, а также улучшать условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает более 700 сотрудников, а объем продаж за 2018 год составил 1,2 миллиарда шведских крон. Она обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Благодаря широкому применению новейших технических достижений в сфере автоматизации и роботизации, а также фокусированию внимания на быстрорастущие отрасли и регионы, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата и перемещения объектов.
Контактные данные для получения более подробной информации:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com