Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Выбор подходящего захвата для коботов для транспортировки косметических изделий

Опубликовано 16.02.2022
Выбор подходящего захвата для коботов для транспортировки косметических изделий

В косметической промышленности особо трудной задачей является размещение продуктов в упаковках, предназначенных для широкого круга различных партнеров по сбыту, начиная от крупных подразделений в универмагах или флагманских торговых точках и заканчивая небольшими косметическими магазинами. Сегодня эта задача часто выполняется целой группой рабочих, реализующих захват и перемещение каждого предмета в отдельную специальную коробку. Возможность автоматизации представляется очевидной, но она также при этом является сложной для обеспечения экономической выгоды инвестиций, поскольку требует чрезвычайно высокой степени гибкости захвата. Сертифицированный UR Plus захват Kenos® KCS от Piab решает эту проблему для клиентов косметической промышленности, которым необходимо решение для обеспечения комбинаций множества мелких предметов различными способами для разных типов магазинов.

Будучи первопроходцем и новатором в разработке коботов для промышленного сектора, компания Universal Robots является специалистом в области внедрения решений по автоматизации, которые выполняют задачи совместно с персоналом. Несмотря на простоту использования и быстроту развертывания, гибкость часто зависит от технологии захвата. Чтобы отвечать концепции Universal Robots по предоставлению полностью готовых к использованию практичных решений, захват должен беспрепятственно интегрироваться в платформу UR Plus «включай и работай», обеспечивая удобство установки и внедрений. Пусконаладочный этап захватов, сертифицированных в рамках программы UR Plus, значительно сокращается благодаря требованию Universal Robots, согласно которому производитель захватных устройств предоставляет так называемые UR Caps. Это небольшие программы, похожие на приложения для мобильных телефонов, которые позволяют пользователю ввести в эксплуатацию новый захват на Universal Cobot в течение нескольких минут и без глубоких знаний в области программирования. Захват Kenos® KCS от Piab теперь оснащен соответствующей программой UR Cap и представлен на соответствующем веб-сайте UR Plus Solutions. Любой захват, используемый в дистрибуции косметических изделий, должен обеспечивать гибкость, позволяющую обрабатывать все виды продуктов любой формы и типа упаковки, будь то картон, пакеты, тубы или стеклянные контейнеры.

В частности, в косметической промышленности, с ее широким ассортиментом множества различных небольших изделий, клиенты зависят от гибких решений по автоматизации, способных обеспечить транспортировку любых обрабатываемых предметов, чтобы оправдать инвестиции. Благодаря гибкости захвата Kenos® KCS от Piab, клиенты косметической промышленности могут осуществлять захват и перемещение изделий любых форм и поверхностей. Это упрощает транспортировку нескольких различных деталей с помощью всего одного рабочего инструмента робота.

Захват Kenos® KCS от Piab состоит из отдельного насосного агрегата, позволяющего создавать организованный по модульному принципу вакуум в условиях самых малых пространств, и из захватного устройства. Оба подключаются с помощью системы быстрого переоснащения. Главный захват состоит из технической пенорезины, которую можно адаптировать к большому разнообразию контуров и форм, что придает лучшую гибкость при работе с разными деталями. Данное преимущество в большинстве случаев устраняет необходимость в точной идентификации транспортируемой детали, а также проблему подходящих и неподходящих для захвата поверхностей. Соответственно, во многих сферах применения замена захвата при смене деталей не требуется. Тем самым кобот готов к немедленному применению в различных процессах. Экономия времени и средств, помимо максимально возможной гибкости в сфере применения, также достигается благодаря сокращению продолжительности простоя и времени, необходимого для переоснащения. Этому также способствует тот факт, что при износе слоя пенорезины его просто можно сменить, не заменяя весь захват. Для транспортировки продуктов питания захват также может оснащаться специальной технической резиной, одобренной FDA. Для специальных систем — транспортировка пластиковых упаковок с концентратом или гранулами — Piab предлагает отдельный захват с быстрой установкой взамен прежнего с помощью системы быстрого переоснащения.

Гибкость с точки зрения форм и поверхностей, с которыми способен работать захват, а также возможностей перемещения обрабатываемых продуктов является плюсом для косметической промышленности. Для захвата Kenos® KCS от Piab не имеет значения, находится ли изделие в специально запланированном местоположении: устройство может осуществить его захват, когда его поверхности удерживают большую часть изделия.

Захваты имеют характерную конструкцию, лишенную краев. Благодаря скругленным бокам и поверхности из технической пенорезины, риск получения травм практически отсутствует. Все это делает захваты особенно безопасными для использования на коботах, которые плотно взаимодействуют с людьми.

Насос оснащен картриджем Piab COAX® SX, представляющим собой вакуумную технологию нового поколения. Легковесный и небольшой piCHIP представляет собой вакуумный насос с функцией простой интеграции в разные системы оборудования. Он работает практически бесшумно, превращаясь в идеальный вариант для работы вблизи оператора. Эжекторы COAX® по меньшей мере вдвое быстрее конкурирующих эжекторов. Кроме того, они обеспечивают втрое более мощный поток вакуума, чем обычный эжектор, сохраняя при этом такой же уровень энергопотребления, а piCHIP способен обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи. Независимые сравнительные испытания в Институте машиностроения и технологий формовки Фраунхоферовского общества в Дрездене показали, что эжекторам Piab требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения аналогичных результатов эжекторов других производителей. Это делает их особенно энергоэффективными. Соответственно, использование данных насосов снижает стоимость подачи сжатого воздуха и, таким образом, общую стоимость производства. Это еще один важный фактор во все более конкурентных сферах промышленности, особенно с учетом того, что обработка и установка продукта при подготовке к транспортировке сама по себе не является фактором добавления стоимости в процессе производства.

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить