- новости
- Простое разделение проб с помощью вакуумной технологии от Piab
Простое разделение проб с помощью вакуумной технологии от Piab

Разделение проб является обычной практикой в химических лабораториях для проведения дальнейших исследований. Вакуумные насосы Lab Vac компании Piab обеспечивают не только энергетический, но и экономически эффективный и надежный процесс на основе стандартной системы сжатого воздуха.
Когда речь идет о разделении, ротационное выпаривание, вакуумная фильтрация, дегазация и гелевая сушка, как предварительное условие для электрофореза, являются распространенными методами выделения продуктов синтеза реакции из жидких растворителей или газов. Вакуумная технология играет важную роль во всех этих технических решениях.
Хотя аспирация воды является простой технологией с минимальными затратами на установку, но высокими эксплуатационными расходами, низкое качество вакуума является ее самым большим недостатком. Кроме того, нерациональное использование воды в качестве ресурса для производства вакуума необходимо учитывать во все большем количестве регионов, где наблюдаются засушливые периоды с небольшим количеством осадков, поскольку это может оказать серьезное влияние на водоснабжение. Кроме того, этот факт может привести к росту эксплуатационных затрат, поскольку коммунальные расходы на водопроводную воду увеличиваются.
Поэтому выбор, как правило, делается между центральной вакуумной системой или решением на основе сжатого воздуха с портативными вакуумными насосами, такими как многоступенчатые эжекторы Lab Vac компании Piab.
Поскольку центральные вакуумные системы уже могут быть доступны в лаборатории, качество вакуума зависит от количества пользователей, ограничивающих число фильтраций, которые могут проводиться одновременно. При установке дополнительной системы требуется специальное место для насоса с достаточной мощностью охлаждения, чтобы справиться с высокой тепловой нагрузкой, создаваемой системой. Хотя по эксплуатационным расходам данная система несколько дешевле, чем аспирация воды, она подвержена более высоким затратам на ремонт из-за неэффективных ловушек для растворителей, которые могут сократить срок службы насоса, а также частой замены масла в насосе из-за загрязнения растворителями.
При стоимости установки, равной или на 25 процентов меньшей, чем центральная вакуумная система, в зависимости от того, насколько гибко используются насосы, решение с использованием сжатого воздуха с насосами Lab Vac компании Piab является наиболее экономичным. Это особенно актуально, поскольку эксплуатационные расходы почти на 80 % ниже, а затраты на техническое обслуживание незначительны, так как данное оборудование работает без движущихся частей. По сравнению с обычными электрическими вакуумными насосами, используемыми в центральных вакуумных системах, устройства Lab Vac компании Piab считаются не требующими технического обслуживания, поскольку не требуют замены масла, не имеют электродвигателя, который бы искрил или изнашивался, и не выделяют тепла во время работы.
Хотя для работы выбранного количества насосов требуется достаточный объем воздуха, эжекторы Lab Vac полностью портативны и, следовательно, могут гибко эксплуатироваться там, где это необходимо, без потерь вакуума, даже если необходимо преодолеть большее расстояние по шлангам до центральной системы подачи воздуха. Поскольку они обеспечивают постоянный уровень вакуума в точке использования во всех местах, качество вакуума является превосходным. Таким образом, устройства Lab Vac компании Piab являются самым надежным источником вакуума, обеспечивающим воспроизводимость и сопоставимость результатов. Это важно, поскольку пробы, полученные в результате ротационного выпаривания или вакуумной фильтрации, как правило, являются основой для дальнейших тестов, которые зависят от качества и чистоты базового материала для получения достоверных результатов.
Многоступенчатые эжекторы Lab Vac компании Piab характеризуются высокими вакуумными потоками и высокими уровнями вакуума. Это важно при ротационном выпаривании растворителей с высокой температурой кипения, таких как вода, а также при гелевой сушке – еще одна область применения, в которой регулярно используются насосы Lab Vac компании Piab. Здесь требуются относительно высокие скорости потока, так как при гелевой сушке, которая используется, к примеру, в электрофорезе для разделения и определения фрагментов ДНК или белков либо для хранения этих материалов для последующего использования, могут наблюдаться высокие скорости утечки.
В обоих случаях целесообразно осуществлять регулирование вакуума. При ротационном выпаривании это позволяет предотвратить дегазацию проб, обеспечивая равномерную скорость выпаривания. При гелевой сушке это позволяет установить оптимальное давление, чтобы предотвратить разрыв гелей. Для этой цели насосы Lab Vac компании Piab могут быть оснащены дополнительным обратным клапаном Vacustat. Он позволяет не только точно установить и отрегулировать вакуум до необходимого уровня, но и обеспечивает переменный режим работы – в отличие от традиционных источников, таких как электрические насосы или водяные эжекторы, которые должны работать непрерывно. Таким образом, при достижении требуемого уровня вакуума клапан Vacustat ограничивает работу насосов только для поддержания заданного уровня вакуума, тем самым минимизируя потребление энергии до минимально возможного уровня.
Поскольку лабораторное оборудование, как правило, подвергается воздействию агрессивной среды, химическая стойкость играет важную роль. Насосы Lab Vac компании Piab изготавливаются исключительно из PPS с уплотнениями из СКЭПТ, витона или KalRez® в зависимости от агрессивности используемых растворителей.
В отличие от водоструйных или электрических насосов многоступенчатые вакуумные эжекторы чрезвычайно удобны для оператора, поскольку не создают постоянного шума от многочисленных движущихся частей. Это позволяет осуществлять непрерывный отбор проб в течение длительного времени без утомления.
Специально разработанное для использования в современной лаборатории устройство Lab Vac компании Piab представляет собой очень малогабаритный, портативный вакуумный прибор, который может быть установлен рядом с местом использования, освобождая место на столе и в проходах, и предоставляя исследователю больше рабочего пространства. В то же время оно устраняет потери в линии и повышает надежность при любом типе разделения проб, будь то ротационное выпаривание, вакуумная фильтрация, дегазация или гелевая сушка.