- новости
- Гибкий и безопасный захват косметических продуктов с помощью Piab
Высокая гибкость и безопасный захват в косметической промышленности с помощью захвата для коботов Piab

Компания Effedi Automation выбрала захват piCOBOT®, вакуумную технологию COAX® и присоски BX от Piab для безопасного и эффективного выполнения операций по укладке на поддоны ведущей косметической компании.
Компания Effedi Automation установила на важном итальянском предприятии, которое занимается производством и упаковкой косметики для третьих лиц, коллаборативный модуль для укладки изделий в поддоны с использованием вакуумного захвата piCOBOT®, вакуумных эжекторов COAX® и присосок BX производства Piab.
Коллаборативный модуль, расположенный ниже упаковочной машины, отличается чрезвычайной гибкостью и позволяет транспортировать самые разные изделия. Именно поэтому компания Effedi Automation решила назвать свой коллаборативный модуль для укладки изделий в поддоны Flexipall.
Вес коробок варьируется от менее 1 кг до 5–6 кг. Коробки поставляются уже заклеенными скотчем. Тип коробки варьируется в зависимости от конечного потребителя. Поэтому универсальная система захвата является обязательной. Кроме того, предметы, содержащиеся в коробках, часто бывают хрупкими. Это могут быть, например, стеклянные флаконы, поэтому также требуется прочный и надежный захват.
Вакуумный захват piCOBOT® используется в двух вариантах: как стандартный инструмент с 2-мя присосками и в специальной версии с дополнительными манипуляторами, изготовленными в 3D компанией Effedi Automation. Эти манипуляторы могут быть оснащены 4-мя присосками для транспортировки самых больших коробок или 8-ю присосками для одновременного захвата двух самых маленьких коробок. Вакуумный захват piCOBOT® также используется для перемещения прокладочных листов между коробками.
Платформа для совместной работы является мобильной и компактной. Это позволяет обслуживать 10 упаковочных линий, которые не все работают одновременно.
Устройство укладки поддонов может чередовать вакуумный и механический захват. Это позволяет захватывать вакуумными захватами даже незакрепленные флаконы. Лазерный датчик контролирует захват и любую потерю объекта. Коллаборативный модуль также соответствует стандарту Industry 4.0 для сбора и передачи данных, что позволяет управлять производством дистанционно.
При отсутствии оператора в рабочей зоне выполняется до 8 позиций в минуту. Время цикла снижается до 6 позиций в минуту при присутствии оператора для обеспечения его безопасности и возобновляет полную скорость после того, как оператор покидает рабочую зону.
Поддоны, используемые в данном случае, имеют ограничение по высоте — менее 1,40 м. Однако модуль для укладки изделий в поддоны Effedi Automation может работать на высоте более 2,00 м.
“Компании испытывают все большую потребность в гибкости производства. Коллаборативная робототехника идеально отвечает этим потребностям, учитывая также, что установка выполняется быстро, а инвестиции окупаются за 12–18 месяцев, — говорит Федерико Нардоне, генеральный директор Effedi Automations.
Надежность захватного устройства является неотъемлемым фактором. У Piab есть несколько решений, которые предназначены для этого направления и обеспечивают высочайший стандарт безопасности: гибкие захваты, которые можно легко интегрировать в кобот. Мы работаем с итальянским филиалом компании Piab уже несколько лет. Мы ценим не только передовые решения компании, но и техническую поддержку, которую они нам предлагают, а также возможность проведения испытаний и определения размеров системы на этапе проектирования. Что касается вакуумных генераторов, мы также оценили продукцию других поставщиков и протестировали электромеханические насосы. Однако от них отказались, поскольку они имеют ограниченную всасывающую способность и не являются надежными для транспортировки пористых и сильно изменчивых изделий. В этом плане вакуумная технология COAX®, интегрированная в piCOBOT®, оказалась гораздо более эффективной», — добавляет Федерико Нардоне.
Легкий, мощный и адаптируемый вакуумный захват Piab piCOBOT® позволяет надежно захватывать транспортируемый материал, даже высокие и тяжелые предметы. Стандартная версия поставляется с одной или двумя присосками или с индивидуальным вакуумным захватом. Он способен улавливать один или два объекта одновременно, даже различной формы и структуры. С вакуумным захватом piCOBOT® компании, инвестирующие в кобота, могут полностью использовать его грузоподъемность и повысить рентабельность инвестиций.
Вакуумные присоски BX компании Piab разработаны для многоцелевого применения, где требуется определенная компенсация высоты.
Многоступенчатые вакуумные эжекторы COAX® компании Piab сводят к минимуму энергопотребление, обеспечивая при этом надежный и быстрый захват благодаря мощному начальному потоку. Вакуумный насос может обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи.