- новости
- Транспортировка тяжелых профилей с помощью зональных вакуумных захватов Kenos® Piab
JAM Automation перемещает тяжелые профили весом 250 кг с помощью захватов Kenos® компании Piab

Зональные вакуумные захваты Kenos® KVG компании Piab являются отличной альтернативой в тех случаях, когда механические захваты не могут найти никаких зазоров. Потому что они просто подбирают продукты сверху. Это относится и к автоматизированному извлечению экструдированных алюминиевых профилей из кассет на многоярусных складах.
При разработке комплексного решения автоматизации для электронной промышленности перед системным интегратором JAM Automation встал вопрос о том, как легко и без переналадки извлекать из кассеты различные алюминиевые экструдированные профили весом от 20 кг до 250 кг на многоярусном складе. До сих пор конечный клиент, который вводил в эксплуатацию систему загрузки машины, выполнял этот этап вручную, что часто требовало привлечения двух сотрудников, которые отсутствовали на других этапах производства. Это распространенная проблема при расширении. Если автоматизация выполняется на одном этапе процесса и, таким образом, достигается более высокая производительность, возрастает потребность в областях, находящихся выше и ниже в процессе. Соответственно, сотрудники не могут бездействовать при ручном извлечении.
«Сначала мы хотели использовать механический захват для удаления профилей, — объясняет Михаэль Восс, управляющий директор JAM Automation в Радевормвальде, Германия, — но поскольку профили в кассете расположены близко друг к другу, между ними нет пространства для захвата. В поисках другого решения мы обратились к Томасу Платте, нашему техническому консультанту в Sehrbrock GmbH в Нордкирхене, Германия, который два года назад познакомил нас с захватом для коботов небольшой площади — захватом Kenos KCS компании Piab».
«После консультации с Гвидо Бредлау, специалистом Piab, мы смогли в кратчайшие сроки организовать совместную встречу, на которой JAM Automation смогла напрямую протестировать различные размеры вакуумных захватов Kenos® KVG компании Piab», — добавляет Томас Платте. «Двое крепких мужчин из JAM Automation попытались снять профиль с вакуумных захватов в реалистичной испытательной установке. Даже объединив усилия, они не смогли отделить профиль от захвата, что убедило JAM Automation в эффективности вакуумной системы».
Чтобы иметь возможность обрабатывать самые большие профили длиной 3 метра и шириной 40 см весом 250 кг, три зональных вакуумных захвата Kenos® KVG от Piab длиной 90 см каждый были прикручены один за другим к профилю, который прикреплен к линейному роботу. Горизонтальное перемещение осуществляется электрически, а опускание — пневматически.
Поскольку для обеспечения надежного захвата поверхность захвата необязательно должна быть полностью покрыта, система подходит для профилей различной ширины. Это означает, что его можно использовать достаточно гибко для будущих изменений процесса, даже если профили станут более узкими. Причиной этого являются встроенные в систему шаровые краны, которые автоматически закрывают точки всасывания, не охваченные продуктом.
Серия Kenos® KVG компании Piab представляет собой гибкое решение для обработки изделий различных форм и размеров. Благодаря применению двойной технологии (обратные клапаны и ограничители потока), с ее помощью в промышленном секторе могут быть решены многие задачи. Система захвата KVG может оснащаться интегрированным вакуумным эжектором или отдельным вакуумным генератором с использованием насоса или вихревой воздуходувки. Встроенный вакуумный генератор представляет собой модульный многоступенчатый эжектор COAX®, отличающийся простотой технического обслуживания, при этом даже после установки предусмотрена возможность масштабирования в случае необходимости. Вакуумная подушка системы захвата KVG выполнена из технической пенорезины (также доступна с подушкой, одобренной FDA) с различными отверстиями на заданном расстоянии друг от друга и толщиной. KVG120C и KVG60C могут оснащаться вакуумными присосками из обширного ассортимента продукции компании Piab. Типичные области применения — укладка на паллеты и транспортировка грузов в упаковочной, металлообрабатывающей, стекольной и деревообрабатывающей промышленности.