- новости
- Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg
Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg

В то время как микродобавки являются важной составляющей современных кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, их сильно меняющееся количество в рецептуре представляет собой сложную задачу в автоматизации перехода от дозировочных станций к смесителю. Системный интегратор Conberg в Польше разработал подходящее решение на базе вакуумного конвейера Piab piFLOW®f.
Микродобавки, такие как ферменты, витамины или минералы, играют все большую роль в питании животных. В зависимости от вещества и рецепта пищи они добавляются в количестве от менее ста граммов до десяти килограммов. Эта огромная разница в дополнение к допустимому уровню в полпроцента потерь во время перемещения сильно усложняет автоматизацию процесса.
Доверившись экспертным знаниям и опыту Piab, фирма Conberg, занимающаяся системной интеграцией, из города Новы-Сонч в Польше, успешно установила на предприятии по производству животных кормов вакуумную конвейерную систему на основе piFLOW®f Наряду с целью ускорения и рационализации этого прикладного процесса важную роль сыграла эргономика. Раньше смеситель приходилось заряжать вручную, при этом мешки с ингредиентами нужно было подносить на уровень смесителя восемь метров над первым этажом и опустошать материалы в него. Соответственно, для автоматизации также потребовалось подняться на эти восемь метров от станции подачи до смесителя.
Адриан Ролка, менеджер по строительству в Conberg, объясняет настройку системы: «На первом этаже мы установили станцию подачи, состоящую из 10 контейнеров. Контейнеры наполняются вручную с соответствующими дозами каждой микродобавки, необходимой для приготовления рецепта животного корма. Каждая микродобавка перемещается одна за другой от станции подачи к смесителю. Для соблюдения строгих допусков процесс транспортировки начинается с самой малой дозировки (часто менее 100 г). Затем процесс продолжается по возрастанию до тех пор, пока в смеситель не будет подана самая большая партия весом до 10 кг. Такой порядок гарантирует, что максимально возможная часть веществ меньших дозировок будет передаваться через систему и попадет в смеситель. Так как все ингредиенты используются в одном и том же рецепте, очистка между циклами транспортировки различных веществ не требуется, что позволяет транспортировать по весу в качестве подходящего решения».
Для оптимального использования пространства и надежности процесса конвейер piFLOW® устанавливается сверху смесителя на высоте восьми метров. «Такая конструкция позволяла установку с разумным расстоянием транспортировки, поддерживая эффективный процесс, который также оставлял место для другой необходимой установки транспортировочной линии. Это также позволило нам соответствовать всем нормам и при этом добиться легкого потока материала», — добавляет Адриан Ролка.
Двухстворчатый клапан между каждым контейнером и шлангом всасывает микродобавки из соответствующего устройства. Вместе с мощным и энергоэффективным вакуумным насосом на основе технологии COAX® от Piab он обеспечивает уровень скорости, который поддерживает чистоту трубопровода, тем самым еще больше снижая потери веществ в процессе транспортировки.
«Благодаря опыту работы с вакуумными конвейерами Piab из других проектов и профессиональной помощи местных специалистов Piab мы смогли разработать для наших клиентов оптимальное решение, которое не только ускоряет процесс, но и снимает с сотрудников неэргономические задачи», — отмечает Иоанна Зелиньска-Палка, исполнительный директор компании Conberg, в отношении сотрудничества с Piab.
Вакуумный конвейер piFLOW®f широко используется в отраслях с высокими требованиями к качеству пищи. Он применяется в качестве альтернативы механическим конвейерам, особенно в тех случаях, когда требуется транспортировка без пыли в закрытой системе или незначительное техническое обслуживание.
Тадеуш Фобке, менеджер по продажам вакуумных конвейеров Piab Польша, добавляет: «Наши вакуумные конвейеры серии Our piFLOW®f очень хорошо подходят для транспортировки кормов для домашних животных или ингредиентов кормов для сельскохозяйственных животных». Они не только имеют небольшую общую высоту, небольшую площадь и низкий уровень шума, но и легко чистятся. Поэтому они идеально подходят для компаний, которые производят несколько рецептов и нуждаются в их частой смене, или при транспортировке маслянистых ингредиентов».
Для укрепления поддержки крупных компаний Piab пополнила ассортимент продукции piFLOW®i/f новым вакуумным конвейером для больших объемов партий. Новая модель piFLOW®i/f имеет корпус объемом 28 литров и позволяет увеличить производительность насоса. Это достигается за счет установки двух насосов piBASIC 400 или 600.
Таким образом, производительность конвейера увеличена с нынешних 5 тонн в час (содержание 14 литров и один насос piBASIC 600) для теперь уже небольшого конвейера до 7,5 тонн в час (содержание 28 литров и два насоса piBASIC 600).
Конвейеры Piab для пищевой промышленности оснащены корпусом из нержавеющей стали (ASTM 304), а уплотнения, находящиеся в прямом контакте с транспортируемым продуктом, соответствуют требованиям FDA и всем европейским нормам для соблюдения требований пищевой промышленности. Piab piFLOW®f также имеет сертификат ATEX Dust.