Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • новости
  • Piab расширяет свою новую серию присосок для автомобильной промышленности тремя новыми подсемействами

Piab расширяет свою новую серию присосок для автомобильной промышленности тремя новыми подсемействами

Опубликовано 29.06.2021

Компания Piab с гордостью представляет новую серию присосок для автомобильной промышленности для использования при сборке кузовов и деталей, а также на прессовых линиях низкой и средней скорости. Эти новые присоски пополняют комплексную программу, всего 22 новых присоски.

Новая линейка присосок поддерживает отраслевые стандарты в отношении размеров и интерфейсов, и упрощает развертывание и установку. Присоски являются хорошей альтернативой для применения не только в автомобильной промышленности, но и в деревообрабатывающей промышленности, обработке металлических листов, аэрокосмической промышленности и бытовой технике.

Все присоски изготовлены из черного, не содержащего силикона нитрила-ПВХ 60 по Шору (A), прочного и обеспечивающего экономичность присоски материала. Присоски для автомобильной промышленности имеют фрикционные шипы, чтобы лучше выдерживать поперечные усилия во время работы. Все присоски имеют литой алюминиевый вкладыш, поэтому вы можете прикрепить собственное решение для фитинга или использовать один из других вариантов фитинга, предоставляемых Piab, включая систему быстрого подключения с помощью Т-образного паза. Мы разработали присоски для автомобильной промышленности для работы даже при низких уровнях вакуума, что означает хороший «резерв» вакуума для самого подъемника.

Существующие присоски:

PAF - Piab автомобильные плоские присоски (Piab Automotive Flat) (5 присосок, размеры 30–80 мм).
PAF — это круглая вакуумная присоска с сильфоном для быстрого перемещения плоских и неровных/изогнутых металлических листовых деталей. Фрикционный узор на втулке и кромке вакуумной присоски предотвращает скольжение листов. PAF обеспечивает широкую уплотнительную поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора. Присоски доступны со всеми основными стандартными фитингами автомобильной промышленности, а также с системой быстрого соединения – Т-образным пазом, который позволяет быстро менять и удерживает овальные присоски в правильном положении

  • Разработаны для слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, которые встречаются при работе с металлическими листами в автомобильной промышленности
  • Вакуумные присоски имеют опорные шипы, предотвращающие искривление тонких предметов
  • Выдерживают высокие усилия сдвига
  • Предназначены для работы как с сухими, так и с маслянистыми деталями

PAB – Piab сильфоны для автомобильной промышленности (Piab Automotive Bellows) (5 присосок, размеры 30–80 мм).
PAB — это сильфонная вакуумная присоска с сильфоном для быстрого перемещения плоских и неровных/изогнутых металлических листовых деталей. Фрикционный узор на втулке и кромке вакуумной присоски предотвращает скольжение листов. Вакуумные присоски имеют широкую уплотнительную поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора. Присоски доступны со всеми основными стандартными фитингами автомобильной промышленности, а также с системой быстрого соединения – Т-образным пазом, который позволяет быстро менять и удерживает овальные присоски в правильном положении.

  • Разработаны для тонких металлических листов, применяемых в автомобильной промышленности
  • Созданы для плоских и неровных/криволинейных поверхностей, а также при необходимости компенсации уровня, например, при разборке штабелей
  • Предназначены для работы как с сухими, так и с маслянистыми деталями
  • Выдерживают высокие усилия сдвига
  • Внутренняя опора PAB обеспечивает устойчивость и хорошее сцепление во время движения в любой ориентации

Новые присоски:

PAOF — овальные плоские присоски Piab для автомобильной промышленности, 4 присоски, размеры 16x50, 30x90, 40x80 и 50x100 мм.
PAOF — это овальная плоская присоска, созданная для быстрого перемещения продолговатых металлических листовых деталей. PAOF обладает хорошей устойчивостью и малым собственным движением. Фрикционный узор на кромке вакуумной присоски предотвращает скольжение листов. PAOF обеспечивает широкую уплотнительную поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора. Присоски доступны со всеми основными стандартными фитингами автомобильной промышленности, а также с системой быстрого соединения – Т-образным пазом, который позволяет быстро менять и удерживает овальные присоски в правильном положении.

  • Предназначены для длинных узких металлических деталей со слегка изогнутыми или плоскими поверхностями, таких как металлические листы в сборочных цехах автозаводов, например, ребра и пластины жесткости
  • Созданы для работы как с сухими, так и с маслянистыми деталями
  • Выдерживают высокие усилия сдвига
  • Шипы предотвращают деформацию тонких, хрупких предметов и обеспечивают дополнительное трение, когда подъемная сила параллельна поверхности предмета.

PAOB — Овальные присоски с сильфонами для автомобильной промышленности Piab, 3 присоски, размеры 30x60, 40x80, 55x110 мм.
PAOB — это овальная вакуумная присоска с сильфоном, созданная для быстрого перемещения продолговатых металлических листовых деталей. Присоски обладают хорошей устойчивостью, малым внутренним движением и идеально подходят для компенсации уровня. PAOB отлично подходит для работы с тонкими листами без деформации или вмятин на предметах. Фрикционный узор на кромке вакуумной присоски предотвращает скольжение листов. Вакуумные присоски имеют широкую уплотнительную поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора и выступов, чтобы избежать прилипания и самовакуумирования, присоски также обеспечивают укрепление сильфона для предотвращения взрыва. Присоски доступны со всеми основными стандартными фитингами автомобильной промышленности, а также с системой быстрого соединения – Т-образным пазом, который позволяет быстро менять и удерживает овальные присоски в правильном положении.

  • Предназначены для продолговатых объектов с выпуклой и плоской поверхностью, например, в системах подачи для прессовых линий автомобильной промышленности и для широкого диапазона деталей, размеров и форм.
  • Разработаны для сухих и маслянистых поверхностей
  • Может выполнять обработку объектов с разницей в высоте.

PAXB - Piab сильфоны для автомобильной промышленности (Piab Automotive X-tra Bellows) (5 присосок, размеры 32–88 мм).
PAXB представляет собой круглую присоску с несколькими присосками и большим ходом для быстрого перемещения очень неровных или изогнутых металлических листов/объектов, таких как трубы (это обеспечивает хорошую адаптацию к вогнутым и выгнутым поверхностям). Вакуумные присоски обеспечивают большую силу всасывания и демпфирующий эффект при установке на деталях. Они обладают очень хорошей устойчивостью и сопротивляемостью к горизонтальным силам, а фрикционный узор предотвращает скольжение маслянистых листов. Вакуумные присоски имеют широкую уплотнительную поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора. Для приведения в действие присоске требуется низкий уровень вакуума, а также добавлены выступы и усиление сильфона, чтобы предотвратить прилипание, самовакуум и взрыв. Присоски доступны со всеми основными стандартными фитингами автомобильной промышленности, а также с системой быстрого соединения – Т-образным пазом, который позволяет быстро менять и удерживает овальные присоски в правильном положении.

  • Предназначены для плоских, а также неровных/изогнутых металлических поверхностей, когда имеется необходимость компенсации большой разницы уровней
  • Присоска повышенного трения с несколькими сильфонами для сухих и маслянистых металлических листов в автомобильных кузовных цехах.

Вакуумные присоски Piab для автомобильной промышленности брошюра (pdf)

 

Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить