- новости
- Безопасная автоматическая транспортировка стеклянных листов с помощью вакуумной технологии
Безопасная автоматическая транспортировка стеклянных листов с помощью вакуумной технологии от Piab

Используя вакуумные присоски DURAFLEX® от Piab с высокой фрикционной прочностью, вакуумные генераторы VGS™5010 и устройства piSAVE®, компания Forvet SpA создала манипуляторы, позволяющие выполнять транспортировку листов различных размеров в их системе обработки стекла COMBIFLEX, установленной на одном из ведущих международных предприятий строительного сектора.
Система COMBIFLEX компании Forvet считается «жемчужиной» технологии, объединяя шесть машин в одной, позволяя одновременно шлифовать, фрезеровать, сверлить, промывать и высушивать готовое изделие.
Продукция Piab используется для автоматической загрузки и разгрузки листов до и после завершения операций, выполняемых системой. В раме загрузчика листов вакуумные присоски DURAFLEX® захватывают стекло в вертикальном положении со стойки машины и устанавливают его в горизонтальном положении на рабочем пространстве линии. Те же вакуумные присоски, расположенные на рамах автоматической разгрузки, захватывают стекло в горизонтальном положении с рабочего пространства линии и устанавливают его в вертикальном положении на стойке машины.
Транспортируются листы толщиной от 3 до 19 мм, при этом их вес в зависимости от размера стеклянных листов может быть весьма значительным. Загрузка стекла осуществляется полностью автоматически, что позволяет избежать рисков, связанных с ручными операциями. Ручная погрузка и разгрузка стекла значительного размера и веса была бы невозможна для выполнения одним оператором без использования специального оборудования, что привело бы к ограничениям и увеличению времени погрузки/разгрузки, не говоря уже о риске поломки продукции.
Используя компоненты Piab, компания Forvet смогла повысить производительность, благодаря абсолютной надежности захвата поставляемых Piab решений, улучшить эргономику машин, что позволило конечному клиенту добиться значительной экономии энергии.
Д-р Франческа Гарильо, менеджер по маркетингу и координатор продаж в компании Forvet, отмечает: «Наши машины работают во влажной среде и обрабатывают листы стекла, которые очень хрупки. Мы должны быть уверены в оптимальности и надежности захвата. Мы не можем позволить себе никаких сбоев при подборе стекла и тем более при его разгрузке после обработки. Поэтому мы выбрали такого надежного партнера, как Piab».
Инженер Галло, технический специалист Forvet, добавляет: «Мы работаем с компанией Piab уже некоторое время. Мы хорошо знакомы с вакуумными генераторами и вакуумными присосками DURAFLEX® этой компании, поскольку уже использовали их на других наших системах обработки стекла, таких как FORBOT и KEY. Мы профессионально сотрудничаем с техническими специалистами итальянского филиала и высоко ценим их быстрое реагирование, стремление решить проблемы, соблюдение сроков поставки и консультации по запуску новых систем. Для нас это является решающим аспектом наряду с качеством продукции и причиной, по которой мы выбрали Piab».
Вакуумные присоски DURAFLEX® от Piab идеально подходят для транспортировки плоских поверхностей, так как обеспечивают высокую устойчивость захвата и высокую фрикционную силу. Они изготовлены из прочного DURAFLEX®, запатентованного материала, специально разработанного компанией Piab, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Данный материал особенно подходит для контакта со стеклянными листами благодаря своей способности не оставлять следов.
Генераторы VGS™5010 основаны на технологии создания вакуума COAX® компании Piab, которая сводит к минимуму энергопотребление, обеспечивая при этом надежный и быстрый захват благодаря мощному начальному потоку. Насос может обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи. Это было доказано в ходе независимых сравнительных испытаний, проведенных Институтом станкостроения и формовочной техники им. Фраунхофера в Дрездене. Эти испытания показали, что эжекторам Piab требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения той же производительности по сравнению с эжекторами других поставщиков. В результате, использование эжекторов Piab снижает стоимость подачи сжатого воздуха и, тем самым, общую стоимость производства.
Устройства piSAVE® компании Piab устанавливаются на вакуумные генераторы VGS™5010, чтобы обеспечить дальнейшее снижение потребления воздуха. Функция ВКЛ./ВЫКЛ. piSAVE® ON/OFF экономит сжатый воздух, прерывая пневматическое питание генератора при достижении желаемого уровня вакуума, в то время как вакуумные присоски сохраняют свой захват. piSAVE® Release позволяет быстро освободить транспортируемый материал без необходимости подачи управляющих сигналов и без дополнительного расхода сжатого воздуха.