- новости
- Благодаря захвату Piab, Best Handling Technology улучшает эргономику 32 рабочих мест потребителя
Благодаря захвату Piab, Best Handling Technology улучшает эргономику 32 рабочих мест потребителя

Охрана здоровья и удовлетворенность персонала, повышенная эффективность, гибкость и устойчивое развитие — вот те причины, которые вне зависимости от отрасли промышленности, являются основными при принятии решения о повышении степени автоматизации операций по транспортировке. Немецкая компания Best Handling Technology смогла решить все эти задачи для одного из своих потребителей, ведущего поставщика логистических услуг, за счет оснащения зонального захвата Kenos® вакуумными присосками.
Для производителя систем транспортировки с ручным управлением, компании Best Handling Technology GmbH, находящейся в Хойхельхайме недалеко от Гиссена, оптимальная конструкция рабочих мест является одной из целей и частью повседневной работы. Укладка на паллеты тяжелых картонных коробок различного размера с обвязкой или без создает немало трудностей для погрузочно-разгрузочного оборудования, и обычно это означает, что готовые решения в этом случае не подходят. Именно поэтому компания Best Handling Technology обратилась к Piab за помощью в оснащении 32 отдельных рабочих мест потребителя из логистического сектора, чтобы совместными усилиями разработать индивидуальное решение.
Гибкость и безопасность благодаря проверенной вакуумной технологии
Краны-манипуляторы и Н-образные краны оснастили системами уравнительных блоков. Конструкция захвата транспортировочной системы основана на проведенной технологии KENOS® и дополнена эжекторами COAX® Midi. В этом случае на каждом рабочем месте установлено по два зональных захвата, благодаря чему их можно приспособить для работы с коробками различного размера, для чего предусмотрен регулировочный механизм. Все зональные захваты KENOS® оснащены 16 прочными вакуумными присосками BX52P DURAFLEX®, специально разработанными для транспортировки картонных коробок в индивидуальной обрешетке. Это заменяет обычную техническую пену, которая деформируется при движении в разные стороны во время перемещения коробок.
“Помимо меньшего износа вакуумных присосок важную роль играет фактор безопасности, особенно если используются ручные манипуляторы. Даже изношенные вакуумные присоски DURAFLEX® обеспечивают достаточное уплотнение, в том числе при работе с проницаемыми материалами, такими как картон, что гарантирует безопасную транспортировку. Помимо этого, поврежденные вакуумные присоски легко обнаружить при визуальном осмотре и заменить по отдельности непосредственно на захват, что минимизирует время простоя. ”Седрик Рис, менеджер по продажам в секторе автоматизации в Piab объясняет выбор вакуумных присосок.
Клапаны регулировки расхода piSAVE® sense установлены непосредственно в фитинги каждой вакуумной присоски, благодаря чему даже не закрытые картоном присоски находятся в закрытом состоянии, что обеспечивает возможность подъема груза. Использование такого типа обратных клапанов экономит электроэнергию, так как позволяет устанавливать вакуумные насосы меньшей мощности.
В дополнение к регулируемой оснастке два захвата KENOS® связаны с каждым из ручных манипуляторов, благодаря чему достигается высокий уровень гибкости. Это позволяет работникам заказчика снимать коробки различного размера с роликового конвейера, маркировать и сканировать их, а затем размещать в транспортировочные коробки или на паллетах, и все это без смены инструментов. Грузоподъемный крюк можно выдвинуть для перемещения тяжелых деталей оборудования без тары.
Наименьший расход сжатого воздуха благодаря вакуумной технологии COAX® и piSAVE® Optimize
Клапан piSAVE® Optimize встроен в систему управления захватами. Это пропорциональный клапан подачи сжатого воздуха с вакуумным управлением. Он понижает давление на входе настолько, чтобы создавался и поддерживался только заданный уровень вакуума. В вакуумный эжектор нагнетается максимальное давление, пока не будет достигнут нужный уровень вакуума. Это дополнительно снижает расход сжатого воздуха на 30–50 процентов. Приобретения положительно сказались на работе уже в первый год благодаря снижению затрат на электроэнергию. Новые компрессоры не потребовались, а уже существующие требуют меньше технического обслуживания. Поэтому новое решение отличается высокой энергоэффективностью и, соответственно, вносит свой вклад в устойчивое развитие технологии.
Помимо этого, вакуумная технология Piab, COAX®, использованная в захвате KENOS®, минимизирует энергопотребление и обеспечивает безопасную и быструю фиксацию благодаря мощному начальному потоку вакуума. Эжекторы COAX® в два раза быстрее других эжекторов и обеспечивают в три раза больший объем, чем обычные вакуумные эжекторы при одинаковом потреблении воздуха. Эжекторы способны обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи. Это было доказано в ходе независимых сравнительных испытаний в Институте станков и технологий формовки им. Фраунхофера в Дрездене. Испытания показали, что эжекторам Piab требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения той же производительности по сравнению с эжекторами других производителей. Поскольку у них нет подвижных частей, они практически не требуют технического обслуживания. Соответственно, их использование сокращает расходы на подачу сжатого воздуха и время простоя на проведение технического обслуживания, и следовательно, общие производственные затраты.
Винфрид Кайзер, управляющий директор в Best Handling Technology, говорит: «Для нашего клиента решающим фактором при размещении заказа помимо гибкости и эргономичности системы оказалась энергоэффективность. Благодаря превосходной вакуумной технологии и специальным клапанам piSAVE® Optimize мы смогли убедить заказчика в преимуществах пониженного расхода сжатого воздуха, что является отличительной характеристикой нашего решения».
Эргономика и удобство использования — все элементы на соответствующей высоте
Простота работы, высокая скорость подъема и опускания, а также гибкость захватов при работе с коробками различного размера без смены инструментов обеспечивают оптимальный темп работы и позволяют работать с самой разнообразной продукцией. «Несмотря на широкий диапазон высоты подъема оператору не приходится далеко тянуться. Он может легко управлять всеми элементами, не выпуская из рук путь управления захватом, — добавляет Винфрид Кайзер. — До использования наших подъемных приспособлений, операторы распаковывали и складывали коробки на паллеты вручную, что было связано с риском травм, и, следовательно, с риском отсутствия рабочих на местах из-за болезни».
Сотрудничество в интересах клиента
«Являясь производителем индивидуальных погрузочно-разгрузочных решений, мы нашли партнера в лице Piab, который, как и мы, готов проектировать решения, выходящие за рамки стандартных. Мы также получили отличную поддержку при производстве образцов захватов для проведения испытаний и вместе нашли решение сложных задач, связанных с тем, что новая продукция отличается от стандартной программы Piab», — продолжает Винфрид Кайзер, рассказывая о сотрудничестве между командой Best Handling Technology и специалистами Piab.
Подробнее о захвате Kenos® KVG от Piab
Серия KVG представляет собой гибкое решение для обработки изделий различных форм и размеров. Благодаря применению двойной технологии (обратные клапаны и ограничители потока), с ее помощью в промышленном секторе могут быть решены многие задачи. Система захвата KENOS® KVG может оснащаться интегрированным устройством создания вакуума или отдельным устройством создания вакуума с использованием насоса или вихревой воздуходувки. Встроенный вакуумный генератор представляет собой модульный многоступенчатый эжектор COAX®, отличающийся простотой технического обслуживания, при этом предусмотрена возможность масштабирования в случае необходимости. Вакуумная подушка системы захвата KVG выполнена из технической пенорезины (также доступна с подушкой, одобренной FDA) с различными отверстиями на заданном расстоянии друг от друга и толщиной. KVG120C и KVG60C могут оснащаться вакуумными присосками из обширного ассортимента продукции компании Piab. Типичные области применения — укладка на паллеты и транспортировка грузов в упаковочной, металлообрабатывающей, стекольной и деревообрабатывающей промышленности.
Вакуумные присоски BX52P DURAFLEX® подходят для неровных и пористых поверхностей, таких как картон. Они имеют сильфоны и кромку разной твердости. Благодаря этому они стабильные и прочные и в то же время мягкие и гибкие. Вакуумные присоски DURAFLEX® изготовлены из специально разработанного полиуретана. Этот материал объединяет в себе эластичность резины и выносливость пластика. Они не оставляют следов, а фильтрующий диск в вакуумной присоске защищает вакуумную систему от загрязнений.
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!
О компании Best Handling Technology
Best Handling Technology предлагает индивидуальные решения в сфере погрузочно-разгрузочных работ, от приемки и наладки оборудования до установки требующих деликатного обращения деталей и их сборки. Безопасность, эффективность и эргономичность — главные приоритеты изготовителя при реализации новых решений. Работая на стыке между автоматизацией и ручной работой, Best Handling Technology предлагает различные решения для упаковки, погрузки и разгрузки, а также перемещения продукции. Применение новейших технологий в области «транспортировки материалов» позволяет Best Handling Technology обеспечивать безопасность и эффективность погрузочно-разгрузочных работ как для самого заказчика, так и его работников. Миссия компании заключается в том, чтобы поставлять привлекательные индивидуальные решения, призванные сделать работу безопасной, эффективной и повысить эргономичность.