- News
- Piab rivoluziona la configurazione dei sistemi di vuoto con lo strumento OVM Pro 3D
Piab rivoluziona la configurazione dei sistemi di vuoto con lo strumento OVM Pro 3D

Piab ha lanciato il suo tanto atteso OVM Pro 3D, uno strumento online all'avanguardia progettato per trasformare il modo in cui i sistemi di vuoto vengono configurati, simulati e ottimizzati. "OVM Pro 3D rappresenta un grande passo avanti per la progettazione dei sistemi di vuoto", afferma Josef Karbassi, Presidente ad interim della Divisione Vacuum Automation.
In qualità di leader nella tecnologia dell'automazione con vuoto, Piab ha da sempre cercato modi per semplificare il processo di progettazione dei sistemi per tutti i clienti a livello mondiale.
"In breve, volevamo rendere la configurazione e l'ottimizzazione dei sistemi a vuoto accessibili a chiunque desiderasse procedere in quella direzione", afferma Johnny Skagersjö, Senior Application Engineer della Divisione Vacuum Automation.
Dopo più di due anni di sviluppo, Johnny Skagersjö e il suo team possono ora presentare con orgoglio la soluzione. OVM Pro 3D, che sta per "Optimal Vacuum Management Professional", sfrutta modellazione e simulazione digitali avanzate per semplificare il processo di progettazione del sistema online, offrendo una serie di vantaggi dal controllo e dall'efficienza a significativi risparmi sui costi.
"OVM Pro 3D rappresenta un grande passo avanti nella configurazione e ottimizzazione fai-da-te dei sistemi di vuoto. Il nostro focus sull'esperienza utente e sui dati di prestazione dettagliati mira a rendere il processo più intuitivo e privo di errori", afferma Josef Karbassi, Presidente ad interim della Divisione Vacuum Automation
Formato online aperto
Il software OVM Pro 3D è fornito in un formato aperto su piab.com e con svariate funzionalità mirate a migliorare l'esperienza utente e a consentire approfondimenti sui dettagliati dati di prestazioni. Alcune delle caratteristiche principali includono:
Progettazione completa: Dopo il login, il processo di progettazione parte dalle esigenze dell'impresa cliente e del processo dell'utente, offrendo piena integrazione della vasta gamma di pompe a vuoto ad eiettori, ventose, gripper, raccordi e accessori di Piab.
Guida testuale e simbolica: Viene fornita una guida dettagliata durante tutto il processo di progettazione, comprese descrizioni e dati tecnici tra cui i reali intervalli di aria compressa per gli eiettori selezionati e le pressioni ottimali.
Grafico della forza di sollevamento: Questa funzione visualizza le forze totali orizzontali e verticali durante l'intero ciclo, con dati di prestazione separati per le ventose, evidenziando i valori più bassi e più alti.
Visualizzazione del consumo di energia e potenza: L'applicazione visualizza l'impegno di potenza del compressore, aiutando gli utenti a comprendere e dimensionare la capacità del compressore necessario. Viene inoltre visualizzato il consumo elettrico stimato del compressore per un turno di 8 ore, per supportare le valutazioni dei costi energetici.
Posizionamento dei dati di prestazione: I dati di prestazione sono posizionati comodamente sul lato sinistro con una funzione di scorrimento. Passando il mouse sui dati, si ingrandisce il prodotto specifico e si attenuano i componenti esclusi, facilitando una visione più chiara dei dati di prestazione come il tempo per raggiungere il livello di vuoto impostato in quel nodo.
Gestione della lunghezza dei tubi: Gli utenti possono modificare direttamente le lunghezze dei tubi, che sono contrassegnate con una "Z" o bloccarle anche quando i componenti del circuito vengono spostati.
Grafici chiari: La funzione grafico include una funzione di zoom per una migliore osservazione di dettaglio dei momenti più importanti, e un elenco di controllo visuale assicura che tutti i passaggi siano completati prima dei calcoli.
"Tutte queste funzionalità rendono possibile progettare un sistema di vuoto ad alte prestazioni anche senza esperienza precedente in materia", continua Josef Karbassi.
Applicazioni che fanno la differenza
Una delle funzioni più notevoli è l'applicazione per cartone ondulato. Questa funzione include un assistente passo-passo per definire il cartone utilizzato nella scatola da manipolare, imitando i trafilamenti reali rilevati tramite test di vuoto raggiunto.
Gli utenti possono perfezionare la qualità del cartone con una barra di scorrimento, garantendo un dimensionamento preciso del sistema di vuoto.
Prossimi passi
Piab continuerà ad innovare e sviluppare lo strumento, includendo più funzionalità nei futuri aggiornamenti.
"Per coloro che sono desiderosi di sperimentare il futuro della configurazione dei sistemi di vuoto, OVM Pro 3D è ora disponibile, promettendo un approccio più efficiente, accurato e personalizzabile alla gestione del vuoto. Tuttavia, non ci fermeremo. Il lavoro continuerà, mirando a eliminare qualsiasi ostacolo che i clienti possono incontrare quando entrano in processi come questi", conclude Josef Karbassi.
OVM Pro 3D è già disponibile su piab.com. Le notizie e gli aggiornamenti saranno annunciati e pubblicati regolarmente.