Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

News

154 artigos
B-cups family with B65 bellows suction cup
23/06/2019

A Piab adiciona novo tamanho de 65 mm à linha de ventosas de fole

Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
10/06/2019

Manipule frutas delicadas cuidadosamente com a piSOFTGRIP®

A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo.

piFLOW®p SMART changeover champion
04/06/2019

O Campeão de Trocas

Change conveyed material in 10 minutes instead of 1 hour. piFLOW®p SMART offers six times faster changeover.

B-cups family with B90 bellows suction cup
03/06/2019

A Piab adiciona novo tamanho de 90 mm ao configurador de ventosa de fole

Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
15/05/2019

Blog: Você realmente precisa estar pronto para o Indústria 4.0 ou não?

Pronto ou não - criamos uma solução que funcione para todos.

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
11/04/2019

Transporte seguro de pó para impressão 3D - Piab

Com os transportadores a vácuo piFLOW®p SMART da Piab, o pó de produção pode ser facilmente transferido aos sistemas de manufatura aditiva (impressão 3D) sem qualquer problema de poluição por material particulado aos funcionários.

Bag Grippers for palletizing
04/04/2019

Garras robustas para paletização de sacos

A Piab apresenta a primeira geração de garras robustas, para trabalhos pesados, ajustáveis para sacos de 25 e 50kg para paletizar plástico, tecido ou sacos de papel.

Bellows suction cup family
03/04/2019

A Piab adiciona novos tamanhos à linha de ventosas de fole

Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
29/03/2019

A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo

piSOFTGRIP® - Solução econômica para manusear objetos sensíveis e difíceis.

piCOMPACT®23 SMART
20/03/2019

É SMART (inteligente) estar seguro com a próxima geração da Piab

Optoacopladores incluídos no gerador de vácuo piCOMPACT®23 SMART da Piab para garantir uma operação extra segura.

Piab receives the 2019 Sweden’s Best Managed Companies award
14/03/2019

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Piab's flexible suction cup mount
27/11/2018

Mais uma linha de produtos para a indústria automotiva

A Piab maximiza a produtividade na indústria automotiva com sistemas de montagem flexível para ventosas.

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
26/09/2018

Um mais um são três!

Dois anos após a aquisição da Kenos®, a Piab desenvolve o perfeito polivalente para pequenas empresas - a Kenos® KCS.

Comprimidos e cápsulas
01/06/2018

Mais uma contribuição para a Indústria 4.0

É fascinante quando você percebe que desenvolveu o produto certo e a funcionalidade certa para o mercado e o cliente, antes mesmo de todo o interesse em torno da Indústria 4.0 vir à tona.

Kenos® vacuum gripper
20/09/2017

Garra de espuma Kenos® da Piab proporciona doce sucesso

O cliente agora é capaz de trabalhar com uma grande variedade de tamanhos de caixa e pesos.

piFLOW®t with piGENTLE®
26/06/2017

Future proof conveying system for handling different types of tablets in a gentle but efficient way

We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE® gave outstanding results.

Press shop
18/05/2017

Ventosas aumentam a produção em 33%

As ventosas DCF da Piab liberaram as peças muito mais rápido em comparação às ventosas concorrentes, permitindo aumentar a velocidade da prensa de 10 SPM para 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04/05/2017

Custos de montagem reduzidos graças a um ejetor completo (all-in-one) piCOMPACT®

Trocando para o nosso ejetor de vácuo piCOMPACT®, o cliente reduziu o esforço de instalação, poupando tempo. Além disso, o risco de erros de montagem foi reduzido.

Spices
25/04/2017

Sistema de transporte bipartido prova ideal para o problema de contaminação

A vitória aconteceu porque fomos capazes de verificar todos os itens que o cliente precisava. Uma vez que a introdução do sistema bipartido foi proposta, o cliente estava de acordo.

Stamping line with Piab friction cups
24/01/2017

As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais

As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais

Dust-free filling
06/12/2016

Enchimento livre de poeira graças ao transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador

O cliente optou pela solução da Piab porque fomos capazes de conseguir enchimento quase isento de poeira do agente de secagem usando o transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar