Histórias de Sucesso
Future proof conveying system for handling different types of tablets in a gentle but efficient way
We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE® gave outstanding results.
Ventosas aumentam a produção em 33%
As ventosas DCF da Piab liberaram as peças muito mais rápido em comparação às ventosas concorrentes, permitindo aumentar a velocidade da prensa de 10 SPM para 13 SPM.
Custos de montagem reduzidos graças a um ejetor completo (all-in-one) piCOMPACT®
Trocando para o nosso ejetor de vácuo piCOMPACT®, o cliente reduziu o esforço de instalação, poupando tempo. Além disso, o risco de erros de montagem foi reduzido.
Sistema de transporte bipartido prova ideal para o problema de contaminação
A vitória aconteceu porque fomos capazes de verificar todos os itens que o cliente precisava. Uma vez que a introdução do sistema bipartido foi proposta, o cliente estava de acordo.
As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais
As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais
Enchimento livre de poeira graças ao transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador
O cliente optou pela solução da Piab porque fomos capazes de conseguir enchimento quase isento de poeira do agente de secagem usando o transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador.
Forte redução na quebra (lasqueamento) de comprimidos usando nosso transportador de comprimidos piFLOW®t com pré-separador
O cliente está entusiasmado com a solução da Piab. Através do uso do transportador de comprimidos piFLOW®t, os comprimidos podem ser transportados de forma mais favorável ao produto, resultando em uma redução considerável de sucata.
SAR – Um integrador robô economiza 50% dos custos com ar
O cliente disse que, agora, eles têm margens melhores para sua meta de produção e conseguem fazer o robô funcionar o mais rápido possível.
Produção do peneiramento de açúcar aumentada por 30% no segmento de Confeitaria/Doces
O processo agora é automatizado e devido ao menor tempo de inatividade para a limpeza, o cliente alcança um aumento de 30% da capacidade.
O transportador a vácuo da Piab soluciona o problema de contaminação microbacteriana em uma indústria farmacêutica
Mostramos que a Piab foi adequada para o processo do FDA e também capaz de fornecer maior suporte ao cliente; dos testes realizados internamente pelo representante ao suporte interno e capacitação fornecidos pela equipe de engenharia da aplicação, para o empenho da equipe de vendas de modo a garantir a encomenda
Segurança em primeiro lugar para empresa de produtos químicos usando transportadores a vácuo da Piab
O transportador a vácuo acionado pneumaticamente da PIAB com peças móveis mínimas e manutenção fornece menos tempo de inatividade, bem como alta confiabilidade. A Piab coloca muita ênfase na melhoria da segurança, automatizando o processo (incluindo o transportador da Piab).
Melhoria de 70% da produção de robôs através de menos queda de produtos
Com a ventosa retangular RB20x40P e a tecnologia patenteada COAX®, o OEM melhorou sua produtividade em 70%, à medida que drasticamente diminuía o número da queda de produtos.
Um OEM global na indústria de embalagens aumentou a produtividade e reduziu os custos do robô ao mesmo tempo
O OEM alcançou seu objetivo de reduzir os custos com esta máquina ainda cumprindo sua meta de produtividade.