- Nyheter
- Utvalda Joulin grippers säljs nu under Kenos® varumärke
Utvalda Joulin grippers säljs nu under Kenos® varumärke

I slutet på maj, förvärvade Piab Joulin, en global ledare inom vakuum och gripper lösningar. Nu har Piab integrerat tre av Joulins produktfamiljer i Kenos® produktportfölj medan Joulins lösningar inom tung industri fortsätter att marknadsföras under varumärket Joulin, vars experter även fortsatt kommer att stötta dessa industrier med skräddarsydda system för deras applikationer.
Marknaden för materialhantering växer lavinartat och Joulin har därför en strategisk perfekt plats i Piabs affärsmodell. Genomför förvärvet, utvecklar Piab automationsindustrin ytterligare genom att stärka vår position som en världsledande spelare i nyckelindustrier och applikationer samtidigt som vi tar ett strategiskt viktig kliv in i träindustrin, där vi kan bygga på Joulins 60 åriga erfarenhet.
För att ytterligare stärka och expandera vår lösningsdrivna affärsverksamhet inom tung industri och trä, kommer dessa lösningar bestående av stora grippers och gantry robotar för trä applikationer att marknadsföras under varumärket Joulin. De välkända experterna inom industrin kommer att fortsätta att ta fram lösningar som möter individuella kunders behov och en service i världsklass.
Samtidigt integreras utvalda produktfamiljer från Joulin, inklusive MiniGrip, FlexiGrip och Safe&Light i varumärket Kenos® , vilket kompletterar Piabs befintliga produktportfölj och ökar möjligheterna att hitta lösningar för varje kund.
Kenos® MiniGrip (KMG) passar utmärkt för FMCG, mat och dryck- samt fordonsindustrin. Det är en foam gripper som passar perfekt i applikationer med litet utrymme för grepp på exempelvis End of arm tools (EOAT). KMGs foam-yta gör grippern allsidig och kan plocka varierande typer av objekt utan justering. I fall där underlaget är ojämt kan KMG utrustas med fjäderfäste utan att behöva byta installationsgränssnitt. Läs mer genom att klicka här!
Kenos® FlexiGrip (KFG) passar perfekt inom mat och dryck-, fordon- och konstruktionsindustrin. Det är en vakuum-foam gripper som kan användas antingen själv på en robot eller cobot likväl som att den kan kombineras i ett EOAT för att användas i en industrirobot. Dess foam-yta erbjuder flexibiliteten att plocka många typer av objekt utan behov av justering. Den modulära designen bidrar också till att det är snabbt och enkelt att komma igång efter byte av objekt att plocka, utan behov av justering samtidigt som den väldigt smidigt kan integreras i befintlig utrustning. Lär dig mer genom att klicka här!
Kenos® Safe&Light (KSL) är designad för att användas i applikationer inom förpackning, lager, och palletering . Tackvare designen bestående av en kolfiberstruktur som utanpå har en foam-body gör den extremt lätt och bidrar till att maximera robotens lyftkapacitet. Det är en robust och enkel lösning till en mängd användningsområden, speciellt för palletering i krävande miljöer. Läs vidare genom att klicka här!
Som en ledare i vakuumteknologi erbjuder Piab en bred arsenal av lösningar och produkter för en mängd olika industrier och applikationer, från enkla sugkoppar till kompletta EOAT och kundanpassade lösningar. Vilka behov och krav som än må finnas, kommer Piabs experter se till att alla kunder hittar en lösning av gripverktyg för just sin applikation och kommer att fungera som en partner från idag och framåt!
More information
Luba Biber, Global Marketing Manager, Vacuum Automation Division
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com
About Piab
At Piab we evolve automation, creating sustainable solutions for a safer and more efficient workplace in an automated world. We provide gripping skills to robots, intelligent flow to materials, and lifting power to humans. We want to improve today’s world for the better. This ambition is embedded into everything we do. It is in every idea, every interaction, every product, and solution we provide. Our customers are in just every sector, including the food & beverage, automotive, packaging, logistics & warehousing, e-commerce, electronics, chemicals, and pharmaceutical industries, and general manufacturing.
Piab´s vision is an automated world where no resources are wasted, and no humans are injured.
With sales of c. 1.9 BSEK, more than 1000 employees and 4 divisions, Piab is a global organisation, serving customers in more than 100 countries from a network of subsidiaries and distributors.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.