- Piab 博客
- “Lagom” – 不是最好,但是恰好
“Lagom” – 不是最好,但是恰好
发布于 2024/7/11

作为产品技术总监,我通常的工作是设定要求、沟通需求、验证好坏优劣。MX 吸盘开发过程中,很多方面都很特别。这是多年各类开发努力所结出的成果,我们利用经验丰富的设计师和材料专家的技术与专长,解决正在蓬勃发展的电子商务领域中、我们的销售团队和战略客户团队所发现的挑战。因此,这是研发团队与销售团队共同努力的结果。因此在开发过程中,它凝聚了 Piab 的广泛多样化专长团队,为其提供支持。此外,我们与营销团队进行了详细的实际技术会话,以帮助他们开拓并了解这种特殊吸盘的好处。总而言之,在 MX 吸盘推出的过程中,我的工作是将所有这些不同的部分粘合在一起,并成为产品的拥护者。我对所有人的努力都留下了深刻印象,从设计到采购,再到营销演示,每个人都抓住产品开发以将其推向市场、并实现价值的精髓,并竭尽全力将其推向前进。
我相信,自我 2018 年入职 Piab 以来,MX 吸盘是迄今为止推出的最有趣的产品。MX 吸盘将完全按照预期的方式运行。它或许不是适用于任何指定产品的最佳吸盘,但是却最能适用于所有用途。在瑞典语中,我们有一个词“lagom”,这不太好翻译,可以理解为“这吸盘恰到好处”。它不是任何特定应用程序的顶级执行者,因为这样就无法对所有项目做到面面俱到了。MX 吸盘开发的目标是完美权衡以适合所有应用程序,这也是我们已经实现的目标。
在 Piab 工作期间,对我而言最重要的事情是能够看到新的和不同的事情。Piab 从不回避任何困难或结果不明确的地方。相反,我们有相当大胆的思路,支持我们尝试新的方法,不需要顾忌它的好坏,这是很强的动力。对我而言,Piab 是一家面向大众的公司,因此易于获得支持。尽管其其取得了较大发展,但是公司依然重视客户关系开发。