建议

分类

产品

内容

News

159 篇文章
2025/3/18

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列

新开发的 KVG E 系列体现了 Kenos® 致力于提供针对不同工业需求的尖端解决方案的承诺。

2024/11/12

定制工具CPT现已成为可配置产品

在成功作为定制产品线运营两年后,协作机器人码垛工具CPT现将移至标准产品系列。

2024/11/5

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

2024/9/24

Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率

通过使用 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,Automation Technology 设计并建造了一条用于镀锌板的折叠、连接、装配和铆接生产线,不仅优化了循环时间,还提高了操作员的安全性。

2024/9/11

Piab 和 Kenos 工具可实现安全的路灯制造

为了协助路灯制造商,意大利系统集成商 MVQuadro 成功设计和实施了新的装配和包装生产线。

2024/9/11

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍

Piab 与意大利 CFT Group 的成功合作促成了真空驱动的定制解决方案,使番茄酱生产线的生产率翻了一番。

2024/7/11

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项

Piab 针对 IO-link B 类扩展了 piCOMPACT23 SMART 程序,并在执行器电源和传感器电源之间配备了独立的电源域。

2024/7/11

Kenos® 海绵抓手支持油漆圆桶的高速搬运

Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。

2024/7/11

从不模仿,亦从未被超越。

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Lennart Ryberg – 真空自动化部门全球产品经理 – Piab 任职 2.5 年

2024/7/11

出色的内在驱动力

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄 Nicklas Holmgren – 营销部内容创意经理 – Piab 工作经验 5 年!

2024/7/11

摸清客户需求的差距

X-Factor 访谈 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Johnny Skagersjö – 自动化部门高级应用工程师,系统工程和研发团队成员,2004 年起入职 Piab

2024/7/11

“Lagom” – 不是最好,但是恰好

X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄! Gustaf Wigren – 在 Piab 任职 13 年,担任产品技术总监,负责概念系统设计、研发、自动化部门

2024/7/11

工业 4.0 就绪? 请勿忘记您的人工次级流程

我们已在一段时间之前将工业 4.0 放上了议程,但是实现它还有很长一段距离。

2024/7/11

Höganäs 和 Piab 之间的合作伙伴关系将使增材制造更具可持续性、更高效率

Höganäs 和 Piab 建立了合作伙伴关系,以利用各自的专业知识来推进……

2024/7/11

Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善

了解 Piab 排名第一的物料抓取吸盘:MX 多用途吸盘在从包袋到包装箱的任何表面上都具有极高的抓取能力,是电子商务的理想之选…

2024/6/25

Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置

Piab 推出了备受期待的 OVM Pro 3D,这是一款尖端的在线工具,旨在改变真空系统的配置、模拟和优化方式。

2024/6/11

全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池

BXP ESD 是一款全新系列模块化吸盘,旨在保护电池、燃料电池和电子器件中的敏感元件免受搬运过程中静电放电的影响。

2024/6/5

piSAFE® - 现在更加安全

piSAFE® 现已升级,仍然以安全性为重点,同时又注重多功能性和可持续性。 

2024/5/21

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍

全电动、超薄设计,无空气管和布线。全新的 piCOBOT® Electric 引领 Piab 的 piCOBOT® 计划再创辉煌。

2024/3/5

全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本

继推出 45 mm 吸盘之后,我们 BXP 系列产品又新增 65mm 和 90 mm 两个版本。

比较产品

已添加 0 个物品
比较