- Piab 博客
- 唇边越薄抓取力越好
唇边越薄抓取力越好!X-Factor 系列 – 隆重介绍 MX 吸盘开发的幕后英雄

做为自动化研发部门概念系统设计团队的一名高级设计工程师,在 MX 吸盘上市计划中,我的角色是和团队其他同事共同开发和设计吸盘。开发 MX 吸盘的想法很多年前就已提出,当时我造访了一家位于哥特兰岛的橡胶复合物工厂,他们为一名客户生产极薄的聚氨基甲酸 (PU),这立刻让我联想到了吸盘唇边。
但是,我们当时没有具体成形的项目。随着电子商务迅猛发展,人们开始需要能够同时出色地搬运塑料袋和纸箱的多功能吸盘。尤其是袋装物品的搬运变得越来越复杂,因为袋子采用更薄、可生物降解的材料制成。这又让人重新想到了生产具有超薄唇边的吸盘,且唇边需采用极耐用的材料制成以承受诸如 PU 等应用造成的磨损。
我有一段时间搁置了这个想法,直到我们和荷兰的另一家公司合作才又重新考虑并实现这个想法,这家公司有一个和亚马逊同类型的客户。他们当时正着力于设计一款用于电商应用的抓具,但他们需要我们的帮助。因此,我们开始帮助他们设计抓具。通过此次合作,我意识到我们的产品组合需要一款更加多功能、不需要更换就能搬运不同产品的吸盘。在电商行业,速度和分拣不同物品的能力至关重要,而这正是触发我想要开发 MX 吸盘的因素。
当我们将初始图纸呈现给我们长期供应商时,他们拒绝了这个想法,而且不相信我们能够制造出这么薄的唇边。经过数次往复和一次生产方法的变更,我们才能够稳定地大批量生产 MX 吸盘。
我已在 Piab 工作八年且今年是我们公司成立 70 周年,我认为 MX 吸盘是我们多年来所开发的所有吸盘的一个代表。在设计和专业技术知识方面,它受到了所有其他吸盘的影响。所有吸盘中包含的专业技术和知识都结合到了这款吸盘中。没有此前所有吸盘的开发和经验积累,就没有 MX 吸盘。
对我来说,开发过程中另一个重要因素就是我工作的灵活性和自由度,Piab 在这一方面表现得尤为突出。这当然也会带来很多责任。我可以完全掌控我的工作方式并能够自由地探索和尝试新事物。Piab 精神不是说“不”,而是如何实现想法。每个人都对新想法持开放态度。
对我来说,产品是次要的,最重要的是公司的文化。事实上,当我申请这个职位时,我甚至认为真空技术听起来有点无聊。但是 Piab 研发部门和所有其他部门的气氛非常好且很开放,这激励了我更加努力——这种气氛能够让我们开发出真正以洞见未来智能引领的创新产品,正如 MX 吸盘一样。