建议

分类

产品

内容

  • News
  • Piab通过直接安装型号和5个连接型号扩展了Kenos®换向阀程序

Piab通过直接安装型号和5个连接型号扩展了Kenos®换向阀程序

发布于 2021/9/9

KRV换向阀能控制空气流量,通常用于外部真空发生器系统。该阀也可能包含在为大多数Kenos®解决方案推荐的侧通道鼓风机套件中,以创造拥有高吸气流量的真空。它的控制功能位置包括吸气、吹气、中间位置,从而使产品处理周期的控制符合客户需求。

直接安装的KRV阀门型号直接连接到KVG120夹具,它们将控制由外部真空发生器产生的空气流量。这些阀门还可以用于串联或并联多个夹具,使夹具在特定的循环中停用/重新激活。

当集成在侧通道鼓风机套件时,气流以三种方式控制:吸气,通过消音器排出进气;快速释放吹气;不涉及夹具的位置。

KRV阀门坚固且可靠,能提供直接安装的或者拥有螺纹连接的型号,这些阀门全部由阳极氧化铝制成,并且拥有POM-C密封元件。

关键增值功能:

  • 由于没有可能旋转或滑动的内部组件,因此维护成本低,并且从而消除停机时间,提高生产率。
  • 消音器、过滤器等配件满足客户需求,从而创造一个更安全的工作环境。
  • 当不用于产生真空时,鼓风机始终与外部环境连接,从而延长其使用寿命,降低维护成本。
  • 阀门能在吸气/抓取和吹气/释放之间快速切换,从而提高系统的生产效率。
  • 这是一款多功能阀门,可与多个Kenos®夹具和多个鼓风机一起使用,从而满足我们客户的不同需求。

想要了解更多内容? 联系我们!


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较