建议

分类

产品

内容

  • News
  • Piab Chip 真空发生器助力缓和 COVID-19 患者呼吸

Piab Chip 真空发生器助力缓和 COVID-19 患者呼吸

发布于 5/5/2020

一家大型医疗设备制造商推出支气管吸痰器,利用 Piab Chip 迷你泵形成真空,确保安静平稳地吸走大量分泌物、血液和其他体液。

当前,我们众志成城,坚决遏制 COVID-19 疫情蔓延。我们遵守保持社交距离、佩戴口罩和一次性手套的要求,而且比以往更加注意勤洗手。然而,病毒仍在传播,虽然看似温和,但有时来势汹汹。

这就需要所有工业制造商团结一心,奋力挽救新冠肺炎患者的生命,改变疫情形势。维持正常的呼吸功能对患者至关重要。因此,除呼吸机外,还急需大量吸痰器来稳定患者的肺功能。为此,一家大型医疗技术制造商大力增加了支气管吸痰器的产量。Piab 紧随其后,短时间内可交付大量的 Chip 真空发生器。

这些支气管吸痰器装备 Piab 的 Chip 迷你泵。这款非常小巧的两级真空发生器在 5.5 bar 的操作压力下,抽吸力高达每分钟 50 升。可吸出大量有损肺功能的分泌物、血液和其他体液。

Chip 真空发生器 X10L 迷你泵非常独特,专为医用真空技术设计。Piab 在实验室对每个真空发生器进行检测,彻底清洁并采用多用途托盘单独包装,保证不含油脂。

Piab 负责该产品开发的全球销售部 S-OEM 经理 Bernd Gries 补充道:“多年来,我们的 Chip 真空发生器 X10L 作为支气管吸痰器的真空发生器,性能非常成熟可靠。之所以选择这款迷你泵,是因为它能够精确调整,可持续实现可重复结果。就是说,进气压力要调节到某个固定点,这决定着需要达到的真空水平,而泵必须始终达到这一水平。因此,在不同进气压力设置间来回切换时,泵必须始终达到完全相同的真空水平。在日常临床实践中,支气管吸痰器一定要实现无故障操作,要使用方便、可靠运转且重复性好。压缩空气由纯氧产生,因此,交付时保证无油脂尤为重要。”

Chip 真空发生器 X10L 最大真空度可达 -93 Kpa,它采用“蝴蝶阀”调节真空发生器两级之间的气流,故而在精细控制方面尤其出色。

关于 Piab
Piab 为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、医疗技术、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab 是一家全球性跨国企业,拥有 700 多名员工,通过子公司和分销商网络为近 70 个国家的客户提供服务,其 2018 年销售额达到 12 亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab 紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是 Piab 不变的愿景。

如需获取更多资讯,请联系:
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较