Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Noticias

161 artículos
14/11/2019

Blog: Todo se reduce a la colaboración

Los cobots permiten una mayor colaboración entre humanos y máquinas. Para hacerlo con éxito, los cobots necesitan herramientas de final de brazo (EOAT) diseñadas de manera inteligente. El piCOBOT® de Piab es esa EOAT inteligente.

11/11/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

6/10/2019

piCOBOT® todavía más cooperativo

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2/10/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

27/9/2019

Blog: ¿Es seguro o incluso posible transportar materiales secos con tacones?

La seguridad siempre debe ser lo primero cuando trabajas en un ambiente industrial ¿Eso significa que debes mantenerte alejado de las industrias si te encanta llevar tacones?

1/9/2019

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab

El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.

6/8/2019

Soluciones EOAT avanzadas para la industria del plástico

Las garras de vacío de Piab están especialmente diseñadas para la manipulación de las piezas de plástico de un molde.

23/6/2019

Piab incorpora un nuevo tamaño de 65 mm al configurador de ventosas con fuelles

Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 65 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

10/6/2019

Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada - piSOFTGRIP®.

4/6/2019

El campeón de los cambios

Cambie el material transportado en 10 minutos en lugar de 1 hora. piFLOW®p SMART permite cambios seis veces más rápidos.

3/6/2019

Piab incorpora un nuevo tamaño de 90 mm al configurador de ventosas con fuelles

Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 90 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

15/5/2019

Blog: ¿Realmente necesita estar listo para la Industria 4.0 o no?

Listo o no, hemos dado con una solución que funciona para todos.

11/4/2019

Manipulación segura de producto en polvo para la fabricación aditiva - Piab

Con los transportadores por vacío piFLOW®p SMART de Piab, el polvo de producción se puede transportar fácilmente a los sistemas de fabricación aditiva (impresión 3D) sin ningún tipo de contaminación por partículas para los empleados

4/4/2019

Garras mecánicas para paletizado de sacos y bolsas

Piab presenta la primera generación de garras ajustables de alto rendimiento con cargas útiles de 25 y 50 kg para el paletizado de sacos de plástico, tela o papel.

3/4/2019

Piab incorpora nuevos tamaños a la gama de ventosas con fuelles

Más tamaños, más funciones en conexiones adicionales y toda la gama de ventosas con fuelles en el configurador.

29/3/2019

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada

piSOFTGRIP® es una solución rentable para objetos delicados y difíciles de manipular

20/3/2019

Con la próxima generación de Piab, la seguridad es cuestión de inteligencia (SMART)

Optoacopladores incluidos en el eyector de vacío piCOMPACT®23 SMART de Piab para garantizar un funcionamiento extremadamente seguro.

14/3/2019

Piab recibe el reconocimiento Best Managed Companies de Suecia

Piab ha recibido el reconocimiento Best Managed Companies de Suecia en 2019, patrocinado por Deloitte en cooperación con Nasdaq.

27/11/2018

Blog: Otra familia de productos para el sector de la automoción

Piab maximiza la productividad en el sector de la automoción con una montura de ventosa flexible.

26/9/2018

Uno más uno son tres!

Dos años después de la adquisición de Kenos®, Piab desarrolla el todoterreno perfecto para las pequeñas empresas - Kenos® KCS.

1/6/2018

Otra contribución a la industria 4.0

Es fascinantes cuando te das cuenta de que has desarrollado el producto adecuado con la funcionalidad adecuada para el mercado y os clientes, incluso antes de que existiera todo el interés que está despertando de la industria 4.0.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar