- News
- Gripper selezionati di Joulin ora commercializzati con il marchio Kenos®
Gripper selezionati di Joulin ora commercializzati con il marchio Kenos®

A fine maggio 2022 Piab ha acquisito Joulin, leader mondiale nelle soluzioni di presa a vuoto. Ora Piab integra tre delle gamme di gripper Joulin nel suo portafoglio Kenos®, mentre le soluzioni per gli impieghi gravosi continuano ad essere commercializzate con il marchio Joulin, i cui esperti possono supportare al meglio i clienti di queste applicazioni nella scelta del sistema migliore.
Poiché il mercato delle soluzioni per la movimentazione dei materiali è in rapida crescita, Joulin si adatta perfettamente al business di Piab. Grazie all'acquisizione, Piab è in grado di evolvere ulteriormente l'automazione, rafforzando la propria posizione di azienda leader a livello mondiale nei settori e nelle applicazioni principali, e compie un passo significativo nell'industria del legno grezzo, grazie ai 60 anni di esperienza di Joulin.
Per rafforzare ed espandere il business nelle applicazioni gravose e nell'industria del legno, le soluzioni, costituite da grandi gripper e carroponti, continueranno ad essere commercializzate con il marchio Joulin. Gli esperti del settore proseguiranno a progettare e costruire soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dei singoli clienti e a fornire il loro servizio di assistenza.
Allo stesso tempo, tre gamme di gripper sviluppate da Joulin, tra cui la MiniGrip, la FlexiGrip e la Safe&Light, vengono integrate nel marchio Kenos®, completando il portafoglio Piab esistente e rafforzando le capacità di supporto alle diverse esigenze dei clienti.
Kenos® MiniGrip (KMG) è indicato per i settori FMCG, food & beverage e automotive. Si tratta di un gripper in spugna che può essere adattato ad applicazioni con spazi ristretti disponibili sul EOAT (End-of-Arm Tool). La sua superficie in spugna offre la versatilità necessaria per prelevare una varietà di oggetti diversi senza alcuna regolazione. In caso di altezze di strato non uniformi, KMG può essere dotato di compensatori di livello senza dover modificare il dispositivo di montaggio. Per saperne di più, clicca qui!
Kenos® FlexiGrip (KFG) è indicato per i settori food & beverage, automotive ed edile. È un gripper a vuoto in spugna che può essere utilizzato come gripper singolo su robot e cobot, oppure combinato in EOAT per l'uso con robot industriali. Grazie alla sua superficie in spugna, offre la flessibilità necessaria per prelevare una varietà di prodotti diversi senza alcuna regolazione. Il suo design modulare offre la flessibilità necessaria per una configurazione rapida e semplice in caso di cambio di prodotto e per una semplice integrazione nelle attrezzature esistenti. Per saperne di più, clicca qui!
Kenos® Safe&Light (KSL) è ideale per applicazioni quali packaging, stoccaggio e fine linea. Grazie allo speciale design della struttura in fibra di carbonio che sostiene un corpo in spugna, è estremamente leggero e consente di sfruttare al massimo il carico utile del robot o del cobot. È una soluzione robusta e semplice per un'ampia gamma di applicazioni , in particolare per pallettizzazione in ambienti difficili e polverosi. Per saperne di più, clicca qui!
In qualità di leader nella tecnologia del vuoto, Piab offre un'ampia gamma di soluzioni per vari settori e applicazioni, da ventose e pompe a EOAT completi e soluzioni personalizzate. Gli esperti Piab sono in grado di supportare i clienti per la giusta scelta dello strumento di presa da utilizzare per ogni tipo di esigenza e requisito dell'applicazione, agendo come partner affidabile sin dall’inizio e successivamente all’acquisto.
Per maggiori info
Luba Biber, Global Marketing Manager, Vacuum Automation Division
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com
Info su Piab
Piab contribuisce ad evolvere l’automazione grazie a soluzioni sostenibili di presa, sollevamento e movimentazione, che rendono i luoghi di lavoro più sicuri ed efficienti. Forniamo capacità di presa ai robot, flusso intelligente ai materiali e potenza di sollevamento all'uomo. Vogliamo rendere il mondo attuale un post migliore. Questa ambizione è radicata in tutto ciò che facciamo. È in ogni idea, in ogni interazione, in ogni prodotto e soluzione che forniamo. I nostri clienti operano in tutti i settori, tra cui quello alimentare e delle bevande, automotive, packaging, logistica e stoccaggio, e-commerce, elettronica, industria chimica e farmaceutica, e industria manifatturiera in generale.
Crediamo in un mondo automatizzato in cui non siano sprecate risorse e le persone non subiscano infortuni sul lavoro.
Con un fatturato di circa 1,9 miliardi di corone svedesi, più di 1000 dipendenti e 4 divisioni, Piab è un'azienda globale con clienti in più di 100 paesi e una vasta rete di filiali e distributori.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.