- News
- 广受好评的 BXP 吸盘迎来了新的成员并首次进入配置器
广受好评的 BXP 吸盘迎来了新的成员并首次进入配置器
发布于 2023/11/28


我们广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充45 毫米版本。在此之后,整个吸盘系列将进入我们的配置器,扩大客户的选择范围,以有效地满足他们的工艺需求。
十多年来,我们的 BXP系列吸盘在拣选和提升纸板等表面不平整或多孔渗透的物体方面发挥了重要作用。获得如此成功的部分原因在于,这些吸盘由 DURAFLEX® 制成,它是一种专门研制的材料,将橡胶的弹性与聚氨酯的耐磨性相结合。DURAFLEX® 也具有“无痕”特性,从而使产品处于无损状态。
BXP 系列现在将通过推出 45 毫米吸盘进行扩展,以进一步补充阵容强大的 10-110 毫米吸盘。与其他成员一样,全新尺寸的吸盘(标记为 BX45P 或 B45XP)也将提供波纹体和唇边选择。另外,我们还将增加一些接头,这些接头也适用于现有尺寸的吸盘。
然而,最为重要的是,从现在起,BXP 系列将完全可配置,使您的吸盘选择更为精确,从而更好地满足任何机械或工艺需求。现有的吸盘将保留其货号,以便您重新订购。
全新 BX45P/B45XP 吸盘现可在 Piab.com 上订购。
更多信息
真空自动化事业部全球营销经理 Luba Biber
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com