- News
- 适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置
适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置

Piab 继续致力于向所有的最终用户提供我们最重要的协作机器人工具系列。Piab 现提供与 FANUC CRX 完全兼容的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L版本。全方位即插即用。
迄今为止,Piab 巧妙的臂端工具 piCOBOT® 已在协作机器人设备市场上走过了近十年的辉煌历程。成功的部分原因归功于工具自身——其紧凑而用户友好的设计以及无与伦比的精度。
当然,还有它的能力。尽管其重量只有 720 克,但这款 EOAT 能够举起重达 7 公斤的物体。 2022 年,继其成功之后,Piab又推出功能更强大的型号 piCOBOT®L,可提升高达 16 公斤的物体。
自问世以来,piCOBOT®和 piCOBOT®L已进行过改造,以适应几家不同的协作机器人制造商的需求,这些制造商之一就是FANUC(之前一些改造项目的合作伙伴)。
“在我们针对 FANUC CR4/CR7 和 LR Mate 200 机器人进行改造的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 获得认证之后,很自然地在兼容FANUC CRX 系列上应用相同的匹配设置。这正是我们今天所达到的目标——真正的即插即用!”Piab Vacuum Automation事业部的产品经理 Madeleine Sheikh 如是说。
全新的 Fanuc CRX 配置是一个完整的套件,包括软件插件、机械接口、指定布线和压缩空气软管,整体上将为最终客户提供安全且易于使用的协作机器人交互。当然,在 Piab 解决方案方面,该配置还搭配我们不断扩大的吸盘和附件系列,可确保在任何情况下都实现量身定制的应用。
Madeleine Sheikh 总结道:“我们全新的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 套件经过 FANUC 的全面测试、批准和认证,可作为 CRX 设备进行销售。”
除了 FANUC 销售的协作机器人设备外,piCOBOT® 和 piCOBOT®L 也在 piab.com 上提供,完全可通过 CRX 套件进行配置,作为对之前改造的补充。
更多信息
Vacuum Automation事业部全球营销经理 Luba Biber
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH,Otto-Hahn-Str. 14,35510 Butzbach,德国
www.piab.com
关于 Piab
在 Piab,我们努力推进自动化的演化、在自动化世界中创造可持续的解决方案以实现更安全和高效的工作场所。我们为机器人提供抓取技能,为物料提供智能流动功能,为人员提供提升动力。我们想要进一步改善今天的世界以获得更美好的未来。这一目标已融入我们所有工作之中。每个想法、每次互动、每个产品以及我们提供的所有解决方案都能体现这一目标。我们的客户几乎遍布各个行业,包括食品和饮料、汽车、包装、物流和仓储、电商、电子、化工产品、制药行业,以及通用制造行业。
Piab 的愿景是,在自动化领域,不再出现资源浪费和人员受伤的情况。
Piab 是一家全球性跨国企业,拥有 1200 多名员工和 4 个事业部,通过子公司和渠道合作伙伴网络为 100 多个国家/地区的客户提供服务,其年销售额达到 22 亿瑞典克朗。
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.