建议

分类

产品

内容

  • News
  • 为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列

发布于 2025/3/18

备受赞誉的 Kenos® 真空抓手 (KVG) 系列是可靠性和效率的标杆,如今正在真空抓握技术领域树立新的标准。新开发的 KVG E 系列体现了 Kenos® 致力于提供针对不同工业需求的尖端解决方案的承诺。

KVG150 作为首款新一代型号首次亮相,其宽度为 150 毫米,长度从 300 毫米到 2000 毫米不等。KVG150 是世界知名真空技术领导者工程化的完美成果。Piab 最受认可的 COAX® 真空发生管提供高效节能并可靠的抓握力。而 Joulin 最新的 Easy-Foam 技术创新能够将维护时间缩短到最低,从而提高生产力。这两种专业知识都融入到精确的 Kenos® 设计中,达成了轻量级结构和优化的性能之间的平衡。纯轮廓设计通过扩大的抓握区域得到增强,在更宽的轮廓中优化了孔型,并采用了尖端的发生器歧管,最大限度地提高了空气功率利用率。

完美模块化

KVG 系列是模块化设计解决方案,具有针对特定需求量身定制的各种配置。无论您需要什么尺寸、海绵类型、真空性能和流量控制技术,都可以根据您自己的特定真空抓手进行定制,适用于物流及仓储、包装、加工木材、纸箱搬运等各种应用。从消音器到控制阀的每个组件都经过精心设计,可实现最佳性能、方便的集成和维护。

“我们已经将您的需求转化为真正的创新解决方案。因维护而停止生产线可能造成严重影响且成本高昂。有了新的 KVG150 抓手,您现在就可以在很短时间内更换真空发生管或海绵。” 机器人抓取业务产品经理 Benjamin Sauze 解释道。

全新 E 系列的功率提升

新的 E 系列基于现有知名的 KVG 系列。在此基础上,它提供了首创的新颖特性和功能,并显著扩展了真空抓手的市场产品范围。本系列中“E”的能量结合了以下属性:

革命性的技术充分利用了世界领先的真空技术专家的丰富专业知识和经验,结合在一款巧妙设计的抓手中,满足了当今和未来的期望。

借助最新的抓手技术,轻松集成和维护。先进的功能可实现快速轻松更换真空发生管或海绵,显著减少停机时间并提高操作效率。

环保的设计采用了可回收材料,这与我们的企业可持续发展目标相一致。使用过的材料几乎完全可以拆解以进行回收利用,从而为保护全球环境做出贡献。

高效节能是 Piab 和 Kenos® 技术的核心。抓手的内部设计优化了气流,确保能源的有效利用。与piSAVE® optimize等 Piab 的其他节能产品兼容,进一步有助于减少对环境的影响。

广泛的抓手系列和附加配置选项,以及进一步的创新和突破性的连接变体,将在未来几年进一步完善该计划。

通过 Kenos® KVG E 系列体验抓握技术的未来,感受创新带来的可持续性和效率。在此处配置您独特的 KVG150 抓手。


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较