- News
- 自动化单板整理 - 逐片
自动化单板整理 - 逐片

凭借 Piab 的 Kenos KVG 区域抓取器 ,Heinrich Kuper GmbH 成功建立了单板分类系统。最大的挑战是使用真空抓取器来一片一片地抓取开裂和穿孔的单板。Piab 创新和可微调的真空技术使这种非常细微的处理成为可能。
在家具和地板行业,出于成本和重量方面的考虑,单板的使用量日益增加。而从树干上切下的实木单板继续被使用,特别在高品质的产品方面。Kuper 公司建立合理的系统,以将单板进行分类和堆叠成所需的高度或直接将其交付生产。
将未加工、切成一定尺寸或胶合的单板放在装有十个双隔槽的分配台上。生产部门的一名员工将已交付的成捆单板按包装放置在双隔槽的一侧。装满后,Piab 的 Kenos KVG 抓取器开始从相应的堆叠中一片一片地抓起单板。通过真空吸住单板后,将单板传送至到第二个抓取器,该抓取器会机械式地抓住单板并将其推入系统进行分类或装载。同时,该员工可以将单板放到另一个隔槽中,如此,就可以从中自动抓取单片的单板,而不会中断。
Kuper 的系统设计师——Manuel Duebeler 先生解释说:“对我们来说,最大的挑战是找到一种抓取器,我们希望这种抓取器能够一次只抓取一片单板,无论单板是完好无损还是开裂或有孔。我们的第一次尝试以失败而告终,之后,我们的一位客户给我们推荐了 Piab,因为这位客户在使用 Kenos 抓取器整理单板方面获得了很好的体验,这也给我们带来了极大的帮助。”
“选用的 Piab Kenos® KVG 抓取器具有很高的灵活性,尤其可以处理不同紧密度的产品。凭借流量阀和流量限制,采用 Piab 创新型多级 COAX® 技术的集成式真空发生器可以非常精确地适应真空要求。如此,就可以使真空的水平与单板精确匹配,并实现处理透气性单板所需的性能与一次只抓取一片单板的需求之间的平衡”,Piab 的销售工程师——Hasan Simsek 在解释“为什么选择 Piab”时说道。
此外,抓取器的设计方式也比较独特,当单板被抓起时,会对整个单板进行中间吹气,以使单板短暂地处于空气中。该过程也可以保证一次只抓取一片单板。
为了确保 Piab的抓取器能够达到预期要求,我们先行进行了几次测试,首先是在 Piab 进行,然后在 Kuper 的测试中心进行。
“一方面,Piab 的 Kenos®KVG 抓取器让我们非常信服,因为它是唯一能够可靠、连续地夹取单片单板的装置。
“一方面,Piab 的 Kenos®KVG 抓取器让我们非常信服,因为它是唯一能够可靠、连续地抓取单片单板的装置。抓取器的工作宽度为 330 毫米,总宽度为 350 毫米,可以抓取宽度在 230 毫米至 330 毫米之间的所有单板。抓取器定位之后,就可以只从一个隔槽中抓取单板。当一个隔槽被取空时,整个板库会移动到另一侧,同时抓取器会从装满单板的隔槽中抓取单板”,Dübeler 继续说道,“与 Piab 的合作也非常好。Piab 的抓取器正好满足了我们的需求,其中包括 350 毫米这一尺寸。”
Piab 的 Kenos 真空抓取器在维护期间的停机时间较短,因为可以在几分钟内就更换构成其表面的技术泡沫。凭借在线配置器,客户可以快速地确定可能的解决方案。
Contact me – I want to know more
关于 Piab
Piab 为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab 是一家全球性跨国企业,拥有 700 多名员工,通过子公司和分销商网络为近 70 个国家的客户提供服务,其 2018 年销售额达到 12 亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab 紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是 Piab 不变的愿景。
如需获取更多资讯,请联系:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager
Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com