- News
- 自动搬运袋装意大利面
试用 Piab Kenos® KVGL 自动搬运袋装意大利面

Selematic 采用来自 Piab 的 Kenos® KVGL 抓手创造出了先进的自动包装系统,大大降低了搬运不同形式和不同层次的意大利面包装的成本并提高了生产效率。
Selematic 在袋装意大利面自动装箱系统中安装了 Piab 的 Kenos® KVGL 真空抓手,在直角坐标机器人的操作下,能够搬运多种产品包装,例如双底方形包装短意大利面、充气包装巢形意大利面以及枕形包装长意大利面。
从纸箱顶部依次将袋装意大利面堆叠在纸箱中。此流程将多种包装进行多层堆叠。由包装形式多种多样,因此基本要求就是尽可能减少抓取系统的更换次数。另一个问题就是频繁的损坏,这常见于纸质包装。
“在和 Piab 合作前,我们使用内置抓取系统的鼓风机拣取包装。我们必须更换抓手来匹配不同的包装尺寸和/或纸箱中不断增加的堆叠层次。这些弊端会造成高代价的停机时间并对我们的生产周期造成不利影响”Selematic 工程服务协调员兼此项目主管 Alessandro Vitiello 说道。
“此外,包装损坏时有发生,特别是纸质包装,以及一些特定形式的意面包装(例如管状意面)。Kenos® KVGL 帮助我们解决了这些问题,我们在仅使用一个抓取系统的情况下就能搬运任何类型、尺寸的包装 - 该系统的长度等同于托盘箱开口的长度 - 不会对包装造成任何损害。大大降低了成本并提高了生产效率。在选则 Piab 的 Kenos® KVGL 前,我们还测试了其他方案。这些方案也很好,但是价格要贵得多。
Piab 还许诺在项目执行期间为我们提供咨询服务。意大利分部的技术人员和 Tesfluid、Piab 授权经销商共同协助我们选则合适的真空泵和最合适的吸盘以搭配 Kenos® KVGL 系统。”
Kenos® KVGL 装配了 Piab 的 piGRIP® 吸盘,以及直径 34mm 的 BGI 吸嘴。
得益于此系统,此包装系统最大的生产效率到达每分钟 80 到 120 个包装(取决于具体产品)
Piab 的 Kenos® 真空抓取系统旨在简化食品、包装、木材工业和很多其他应用领域中的搬运流程。它是一个多功能的系统,能够搬运多种具有不同形状、大小和密度的物体。大多数抓具系统可配备集成式真空发生器,或是分离式真空发生器(借助泵或侧槽鼓风机 - Selematic 正是如此)。在现有的多个 Kenos® 系统中,KVGL 最适用于食品行业,它的功能性广且能够基于特定应用需求开发出特别的解决方案。
piGRIP® 是独有的可配置吸盘方案,拥有单独优化的部件,能够抓取并搬运多种类型且拥有多种表面的物体,实现快速且安全的移动。