使用 Piab 的 piFLOW®p 真空输送机输送干净的糖

为了提高产品质量并避免损失,印度领先的制造商 M. B. Sugar 信赖来自 Piab 的输送技术。
在星巴克和五星连锁酒店等大型国际咖啡馆,原糖的使用趋势仍在继续。M. B. Sugar 正在向这些实体提供条状包装的甜味剂,供消费者即时使用。
在他们的生产流程种,输送系统安装在烘干机上方,并将糖从位于地面的料斗按批次输送至烘干机内。原糖以袋装的形式到达工厂,随后被倒进料斗内。一旦糖干了,它将被直接装入条形包装或其他小纸包中,这些纸袋与咖啡或茶一起在星巴克和五星级酒店餐厅等咖啡店卫生供应。
M. B. Sugar 此前采用斗式提升机的方案,面临几个影响产品质量的问题。M. B. Sugar 的总监 Rushabh Lodha 说道:“由于斗式提升机的开放性,因此我们的最终产品会面临卫生挑战及黑色粉尘污染,从而导致较高的产品损失。它还需要人工检查并移除此类黑色颗粒,这使得斗式提升机每小时输送三吨的糖,就有六名工人忙了三小时。另外一个导致产品损失的因素是操作员问题。根据操作员的技能,我们的产品质量有很大的差异。”
“piFLOW®p 作为封闭的系统,避免了任何外部物质进入至流程内。此外,它非常容易清洁和维护。多亏了带有过滤器和垫片的快速释放系统,整个输送机只需几步就可以拆卸、清洁和重新组装,以便下一次生产。因此,该输送机不仅能够在尽可能短的时间内进行清洁,也能够清洁得彻底。”Piab 印度西部和北部高级区域销售经理 Vishal Patil 补充道。
“有了新的系统,我们再没出现过产品污染,并能够以完全受控的方式给烘干机加料,从而优化了我们的工艺效率。以前进行人工检查和清理糖的工人现在能够支持其他区域的生产。此外,我们能够将糖的输送吞吐量从每小时三吨提高到接近每小时四吨。斗式提升机每两周需要维护一次,而 Piab 的 piFLOW®p 输送机自6 个月免维护以来一直在运行。这大大增加了可用生产时间,从而帮助我们进一步减少了生产成本并保持竞争力。得益于 Piab 专家的支持,此真空输送机可按照我们的需求进行配置。泵单元拥有 5 年保修期,因此我们认为该技术已得到充分开发与生产,从而进一步强化了我们采用 Piab 真空输送机解决方案的决心。”Rushabh Lodha 说道。
对于粉末和散装固体,Piab的piFLOW®p输送机与食品和制药行业的高标准操作安全和卫生完美匹配。它们由电解抛光不锈钢和符合美国FDA和欧盟1935/2004法规的材料制成。作为输送管道,使用由PU制成的抽吸软管。内部的钢制螺旋有助于最大限度地减少产品的静电荷或将其转移到等电位键。每个输送周期后,用过滤反吹清洁输送机上方的过滤器。设备控件位于独立的控制柜中。
真空由COAX®技术通过从喷嘴系统排出压缩空气而产生的。这既可以提高系统效率,又可以使最大真空度达到250mbar。输送管线中的堵塞几乎是不可能的。由于真空泵中没有机械运动部件,该系统运行时无需维护,从而确保了最大化的机器正常运行时间,并节省了与维护和管理的管理时间。真空泵直接安装在输送机上。输送机的收集容积可以根据不同的要求进行调整,例如,根据产品的密度。
正如德累斯顿弗劳恩霍夫机床与成形技术研究所IWU的独立对比测试表明,Piab的COAX®喷射器的工作速度是其他喷射器的两倍,并且在相同的空气消耗下,其流量是传统喷射器的三倍。这使得泵单元即使在供气压力较低或波动的情况下也能表现良好,并且特别节能。
piFLOW®p 输送机已通过ATEX灰尘和气体认证。典型应用包括粉末和颗粒的输送、成型-灌装-封口机、大袋的装卸、桶/袋的灌装和清空、研磨/筛分/混合机/搅拌机的灌装、片剂/易碎品的输送、爆炸性环境中的应用、卫生应用或由于紧凑的尺寸在空间有限的地方的应用。