- News
- Höganäs 和 Piab 之间的合作伙伴关系将使增材制造更具可持续性、更高效率
Höganäs 和 Piab 之间的合作伙伴关系将使增材制造更具可持续性、更高效率

Höganäs 和 Piab 建立了合作伙伴关系,以利用各自的专业知识来推进增材制造的自动化。他们共同提供和开发新的解决方案,最大限度地减少金属粉末浪费,同时提高工艺效率和安全性。这些解决方案旨在优化工业打印流程。
在许多工业 3D 打印应用中,手动处理和装载物料仍然是常见做法。这就是 Piab 和 Höganäs 合作推出一系列新解决方案的原因,这些解决方案将使客户能够实施改进的自动化和优化的打印流程,从而节省时间、减少浪费、提高效率并确保更安全的工作环境。
输送金属粉末带来了特定的挑战,例如高堆积密度和其他物料特性。Höganäs 在金属粉末和物料密封解决方案方面拥有广泛的知识,这些解决方案将与 Piab 的现有产品(例如 piFLOW’ 系列真空输送解决方案)相结合,以优化材料处理过程并开发新的工业规模解决方案。这也有助于提高操作员的安全性。
如今,合作伙伴正在提供基于现有 piFLOW® 技术的金属粉末管理定制解决方案。这些解决方案与打印机无关,可在打印过程中用于多种应用,包括用原始或回收的金属粉末填充 3D 打印机,填充筛子或料斗,或回收多余的金属粉末以供重复使用。
新的共同开发项目的目标是使散装金属粉末的输送更加安全和容易,并确保多余的粉末可以立即重复使用,从而减少浪费并有助于提高可持续性绩效。不仅减少了废物处理,而且最大限度地使用了粉末,使制造商能够事半功倍。这条新的标准化技术生产线将有助于进一步实现增材制造工业化,并促进大规模制造和工业 4.0 计划。
Höganäs 定制技术总裁 Kennet Almkvist 表示:“通过这种合作关系,我们可以为客户提供更好、更可持续的金属粉末加工方式。”“这也是这些工艺工业化的一大进步,因为它消除了手动处理的元素,同时优化了打印中使用的粉末量。Piab 在提供世界一流的自动化输送解决方案方面拥有悠久的传统,再加上我们的金属粉末专业知识,这一系列产品将为我们的客户带来真正的积极影响。”
这些解决方案适用于一系列增材制造技术,包括粉末床融合、粘合剂喷射和激光烧结。这意味着它们可以集成到几乎任何基于金属粉末的生产过程中。
Piab 真空输送部总裁 Floris Rouw 表示:“Höganäs 是金属粉末领域的真正先驱。”“通过这种联合产品,客户可以受益于 Höganäs 的粉末专业知识和我们的输送解决方案的结合,从而提高自动化程度,进而提高效率。”
更多信息
如需获取更多资讯,请联系:
Kajsa Blixth,CMO
+46 761 408699,kajsa.blixth@piab.com
关于 Piab
自 1951 年起,Piab 就致力于通过先进的抓取、提举和移动解决方案推动自动化的发展。我们坚信,在自动化领域中,不会再出现资源浪费和人员受伤的情况。我们的年销售额约 17 亿克朗,同时拥有 700 名员工且业务覆盖全球 100 多个国家,帮助客户改善每日的生产活动。自 2018 年起,Piab 成为 Patricia Industries(Investor AB 分支)旗下企业。
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.
关于 Höganäs
Höganäs 是金属粉末市场的全球领导者,年产能为 500,000 吨。Höganäs 与客户密切合作,为汽车零部件、电动机、钎焊、表面包衣、增材制造和可持续水处理开发未来的解决方案。Höganäs 在全球拥有 17 个生产中心,以及 2,400 名员工。2020 年的营业额为 864.5 万瑞典克朗。Höganäs 成立于 1797 年,由 Lindéngruppen 拥有,而 Wallenberg 由 FAM 拥有。www.hoganas.com
更多信息
如需获取更多资讯,请联系:
Emma Lefdal,通讯和营销传媒副总裁
+46 42 33 80 00,emma.lefdal@hoganas.com