建议

分类

产品

内容

  • News
  • 安全使用Piab的下一代产品是明智的

安全使用Piab的下一代产品是明智的

发布于 2019/3/20

Piab的piCOMPACT®23智能真空发生器内置光耦合器,确保额外的安全操作。

瑞典,泰比讯– 下一代Piab受欢迎的真空发生器平台piCOMPACT®23的安全性是至关重要的。配备了光耦合器,新的piCOMPACT®23 SMART 智能真空发生器在真空系统中提供了卓越的安全功能,用于自动处理重型和/或昂贵的物品。汽车行业就是这样一个例子,在这个行业中,大型和笨重的金属零件不断得到处理,而操作员和零件的安全被认为是无条件的优先事项。

piCOMPACT®23智能真空平台所包含的光耦合器在执行器和传感器线之间创建了一个隔离屏障,通过进一步限制意外设备损坏或人身伤害的风险,增加了另一个安全级别。 分离传感器线与执行机构的阀门或其他运动部件,光耦合器能确保在错误连接或意外停电时,不会造成危险的意外情况如阀门打开,气缸移动时,他们不应该,或者机器人手臂摆动错了方向。

例如,当系统中一个设备的电源在维护过程中意外断电、短路或连接错误时,这就不会导致系统其他部分出现级联问题和故障。Piab最新的一体式真空发生器中包含的光耦合器,提供了一种聪明的方法来控制这些问题,防止它们演变成危急情况。

此外,所有外壳和电气外壳都符合IP65标准,使得piCOMPACT®23 SMART成为一个高度稳固、可靠和用户安全的真空系统。它的设计是为了保证操作者的安全,即使在非常恶劣和崎岖的工业环境中。

这些额外的安全措施只是作为Piab的piCOMPACT®23 SMART标准提供的一些新的智能和用户友好功能中的一部分。它还配备了一个新的基于陀螺仪的显示功能,简化了读数,减少了错误的数量,提高了生产率。新一代的智能真空发生器已经准备好充分利用信息丰富和互联的工业4.0为未来带来的好处。

关于 Piab

派亚博为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力和工作环境。 派亚博是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的自动化抓取和移动解决方案供应商,则是派亚博不变的愿景。

更多信息

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较