- News
- Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率
Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率

通过使用 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,Automation Technology 设计并建造了一条用于镀锌板的折叠、连接、装配和铆接生产线,不仅优化了循环时间,还提高了操作员的安全性。
Automation Technology 作为工业自动化领域的领军企业,利用自身的经验和专业知识,为意大利一家领先的预制构件制造商设计并建造了一条自动化生产线。该项目的成功有赖于 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,从搬运平滑的瓦楞纸板到总装,这些抓手在生产过程的各个阶段都发挥了关键作用。
为了满足生产过程中的各种要求,Automation Technology 开发了特定的抓取系统:一个配备四台 Kenos® KVG 抓手的抓取系统用于初始和中间阶段(折叠、瓦楞成形和连接),另一个配备六台 Kenos® KVG 抓手的抓取系统用于铆接阶段(由 2 或 3 个构件组成的墙壁以及门的组装)。
Automation Technology 机械工程经理 Giampaolo Giacometti 表示:“事实证明,Kenos® 抓手在搬运我们客户的板材时特别有效,这些板材非常精细,最大厚度为 0.35 毫米,需要牢固可靠的抓取。与多吸盘系统相比,我们更青睐 Kenos® 抓手,它具有多功能性,并且有能力应对多样化的板材表面,而多吸盘系统不具备这些特性,无力满足这种特定应用的可靠性要求,而且需要更多的维护工作。”
Automation Technology 的所有者 Edoardo Carretta 补充道:“Kenos® 抓手便于搬运不同形式的物料,且无需更换工具,从而显著减少机器停机时间并提高生产率。”
得益于机器人生产线和 Piab 的技术,来自 Borgaro Torinese(都灵)的系统集成商成功取代了人工操作,从而消除了因使用压力机而受伤的风险。
Piab 的 Kenos® 真空抓取系统旨在简化各工业领域和应用中的搬运流程。该系统用途广泛,以海绵抓手或吸盘为基础,能够搬运各种不同形状、尺寸和材质的物体。Kenos® 抓手系统可以通过 Piab 的 COAX® 多级发生器配备集成式真空发生器(例如 Automation Technology 安装的抓手),也可以配备外部真空发生装置,例如使用侧通道鼓风机泵。
Kenos® KVG 系列有两种宽度,分别是 KVG60(由 Automation Technology 使用)和 KVG120,可在长度、海绵或吸盘钻孔类型、内部技术(自适应止回阀或校准孔)或真空发生器方面完全定制,能够搬运从家具到包装等不同工业领域的各类物体。
Piab 的 COAX® 真空发生技术旨在最大程度地减少能源消耗,并提供安全而快速的抓取,这要归功于其较高的初始真空流量。即使供气压力低或有波动,泵单元也可以带来较高的效率。德国德累斯顿的弗劳恩霍夫机床和成型技术研究所 (Fraunhofer IWU) 开展的独立比较测试表明,与其他供应商的真空发生管相比,Piab 的真空发生管仅需更少的压缩气体即可实现相同结果,从而有助于降低压缩空气供应成本和总制造成本。
Automation Technology Srl
凭借在工业自动化领域二十多年的经验,Automation Technology Srl 专注于机器人成套设备和生产线的交钥匙工程,发展成为那些相信技术发展与生产逻辑有着紧密联系的公司的理想合作伙伴,从而提高其在全球市场上的竞争力。
每个项目都从仔细分析客户需求开始,从生产力和投资回报率的角度出发,精心设计最佳解决方案。
Automation Technology 的业务遍及所有工业领域,负责从设计到维护的整个过程,以及系统启用后的技术支持。此外,为了充分挖掘机器人生产线的潜力,Automation Technology 还为操作员提供培训课程,确保他们始终掌握最新技术。
有关更多信息
Paolo Santi,高级市场活动专员
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com