- News
- 使 piCOBOT® 更具协作性
使 piCOBOT® 更具协作性

Piab 智能臂端 (EOAT) 真空工具 piCOBOT® 现可配置用于任何协作机器人。
瑞典,泰比讯 – Piab 精心设计的真空操作臂端工具 (EOAT) piCOBOT® 现提供通用电气接口以及符合 ISO 9409-1 标准的多种尺寸的机械安装板, 使其可配置为与任何协作机器人和小型工业机器人一起使用。通过为 piCOBOT® 提供通用兼容性,Piab 接获多家协作机器人制造商的电询,以期与 Piab 合作,使用 Piab 独特的真空 EOAT。piCOBOT® 最初通过与优傲机器人 (Universal Robots) 的协作机器人的合作认证 ,现已扩展到协作机器人市场,提供高度可配置性。
通过用户友好的在线配置工具,Piab 客户可以选择通用电气接口,包括标准电缆或优傲机器人 (Universal Robots) 指定的电缆。 客户还可选择各种不同的机械接口、配置工具,以精确地满足其特定要求和/或应用的工具。piCOBOT® 提供适用于协作机器人的即插即用型扩展工具,可确保安全有效的人机交互协作。采用 Piab 专有的高效 COAX® 真空技术的 piCOBOT®,包括一个真空泵单元和一个配有吸盘的抓具单元。Piab 种类繁多的吸盘使客户能够定制自己的解决方案。
“目前协作机器人市场正在爆炸式增长,因此,制造商有兴趣将其协作机器人与我们真正灵活且用户友好的臂端工具结合起来也就不足为奇了。 piCOBOT® 能够实现能源优化和安全运行,确保制造商的协作机器人尽可能提高生产效率,“自动化全球产品经理 Jan Schieche 评论道。
为协作机器人提供最佳有效载荷,包括抓具的 piCOBOT® 仅重 720g。尽管重量极小,Piab 的 EOAT 仍能举起重达 7kg 的物体。结构紧凑和 69mm 的低净空高度也使 piCOBOT® 可用于空间受限地区域。piCOBOT® 为实现最大的灵活性和可扩展性进行了专门的设计,具有 97-142 mm 的可调间距和 +/-15°的可调倾斜角度。
“piCOBOT® 现可用于扩展所有协作机器人的所及范围,而不管其品牌如何,这使得协作机器人更具协作性,从而促进更加用户友好和高效的工作环境,”Jan Schieche 总结道。
piCOBOT® 手册 – 通用的兼容性 (pdf)
关于 Piab
Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。 Piab是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。
更多信息, 请联系:
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com