- News
- 用Piab的新产品系列输送散装固体,提高自动化接受程度
用Piab的新产品系列输送散装固体,提高自动化接受程度

只有更广泛地适应自动化才能提高制造业的生产率水平,但这一飞跃必须与用户保持一致才能成功。粉末、颗粒和小颗粒的输送解决方案必须易于适应、高效且可持续。Piab通过piFLOW®批量优化(一种新的真空输送机产品系列)继续发展制造车间。
由于需在全球范围内适应新的解决方案,食品、制药和化工市场的自动化水平正在迅速发展。由于自动化带来了明显的好处,例如改善了产品卫生和员工安全,人们的接受度正在提高。消费者期望值的提高和立法机构的规定也迫使制造商重新评估他们的工艺,但仍有一些原因使他们选择不投资。目前,制造厂通常由独立的自动化筒仓组成,在这些筒仓中,工艺步骤并不完全相连。
对适应性的主要担忧之一是该组织缺乏对新技术的接受。波动率高,且缺乏训练有素、称职的操作员或技术人员,使其难以实现飞跃。因此,所有引进的新设备必须尽可能人性化,以减少员工的熟悉时间,并降低人为错误的可能性。
Piab在开发其新产品系列(称为piFLOW®批量体积优化)时,除了标准的piFLOW®真空输送机系列外,还考虑了上述所有要求。批量优化功能易于维护,符合行业标准,并显著提高了生产率。
输送机将固体从一个拾取点带走,并将其分批释放到一个接收仓或一个设备中。批量优化的特点是有一个料位传感器。一旦输送机被每个周期填满,传感器会自动触发释放过程。通过这种方式,操作员可以快速设置输送机,自动料位感应增加了额外的安全层,从而保护设备免受计划外维护。
“即使强大的工业设备是由人类使用的,如果人们很难理解它,我们就不能指望他们会采用自动化技术。这与采用新的移动技术或其他个人设备的方式相同。如果我们设法让它易于访问,那么对用户来说就会很容易适应。” – 真空输送产品管理总监Laura Katinaite说道。她补充道:“Piab是寻找易于使用的解决方案的真正先驱者。我们是一家瑞典公司,有长期的工业工艺发展经验,这已经融入我们的DNA。我们相信,这个新产品系列首先对那些从人工处理或某些形式的机械输送中转换过来的人来说会很容易适应,并且会增强使用真空输送进行粉末处理的体验。”
批量优化代表了piFLOW®系列中的一个中等水平的自动化。全系列产品从知名可靠的标准产品系列到全自动真空输送解决方案Auto tuning。无论应用是什么,都有一个适合它的piFLOW®。
更多信息
如需获取更多资讯,请联系:
Klara Stumpf, 真空输送产品营销专家
电话号码:+46 70 294 22 04
电子邮件:klara.stumpf@piab.com
关于 Piab
在 Piab,我们努力推进自动化的演化、在自动化世界中创造可持续的解决方案以实现更安全和高效的工作场所。我们为机器人提供抓取技能,为物料提供智能流动功能,为人员提供提升动力。我们想要进一步改善今天的世界以获得更美好的未来。这一目标已融入我们所有工作之中。每个想法、每次互动、每个产品以及我们提供的所有解决方案都能体现这一目标。我们的客户几乎遍布各个行业,包括食品和饮料、汽车、包装、物流和仓储、电商、电子、化工产品、制药行业,以及通用制造行业。
Piab 是一家全球性跨国企业,拥有 900 多名员工和 4 个分部,通过子公司和分销商网络为 100 多个国家/地区的客户提供服务,其年销售额达到 19 亿瑞典克朗。自 2018 年起,Piab 成为 Patricia Industries(Investor AB 分支)旗下企业。
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.